ABB élargit son portefeuille de gestion de l’énergie résidentielle en Amérique du Nord avec l’acquisition de Lumin

ABB élargit son portefeuille de gestion de l’énergie résidentielle en Amérique du Nord avec l’acquisition de Lumin

ABB a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Lumin, une entreprise américaine pionnière et chef de file dans les systèmes de gestion de l’énergie, pour élargir ses capacités dans la gestion de l’énergie résidentielle sur le marché nord-américain. Cette acquisition fait suite à un investissement stratégique minoritaire effectué par ABB dans l’entreprise en 2023. Les modalités financières de la transaction n’ont pas été divulguées. 

  •  En alliant l’expertise mondiale d’ABB à la flexibilité de la plateforme de Lumin, une nouvelle norme est établie pour des maisons plus intelligentes et durables.
  • L’entente vise à exploiter un potentiel considérable en matière d’électrification et de solutions d’énergies renouvelables pour les logements neufs et modernisés à l’échelle du continent.
  • L’intégration de cette jeune entreprise américaine propulsera les prochaines avancées pour des maisons et communautés intelligentes.

Grâce à cette acquisition, ABB intègre les solutions intelligentes de Lumin pour l’électrification, les systèmes solaires et de stockage à son portefeuille, consolidant une offre complète pour la gestion de l’énergie résidentielle en Amérique du Nord. L’intégration de la technologie de Lumin permet à ABB de se positionner avantageusement pour satisfaire la demande croissante en solutions d’électrification résidentielle aux États-Unis, où près de 48 millions de maisons existantes¹ nécessitent des mises à niveau en matière d’électrification – un nombre qui augmente considérablement lorsqu’on inclut les nouvelles constructions et d’autres marchés nord-américains.

Lumin, une jeune entreprise agile et dynamique, s’est distinguée par son expertise éprouvée dans la conception de solutions novatrices de gestion de l’énergie. Sa plateforme hautement flexible permet d’intégrer aisément toute marque de panneaux de distribution, systèmes de batteries ou de générateurs. Elle permet également une compréhension approfondie de la consommation en aval et une gestion en temps réel de la distribution énergétique, comme vers les chargeurs de véhicules électriques, les spas, ou les thermopompes, favorisant ainsi l’émergence de communautés plus durables et efficaces.

Solution pour l'électrification résidentielle et les systèmes solaires et de stockage
Solution pour l'électrification résidentielle et les systèmes solaires et de stockage
center

Cette acquisition soutient la stratégie de croissance d’ABB sur le marché résidentiel nord-américain, où l’électrification et les énergies renouvelables génèrent une demande en augmentation constante. Avec les capacités matérielles et logicielles en nuage de Lumin, comprenant une application mobile pour les propriétaires et les installateurs, ABB peut offrir des solutions de l’énergie résidentielle plus intelligentes, plus sûres et plus durables.

« Nous sommes ravis d’accueillir Lumin au sein de la famille ABB alors que l’électrification à travers l’Amérique du Nord marque un tournant décisif », a déclaré Mike Mustapha, président de la division Bâtiments intelligents du secteur d’activité Électrification d’ABB. 

L’électricité joue un rôle majeur dans la consommation énergétique résidentielle en Amérique du Nord, représentant 44 % aux États-Unis² et près de 46 % au Canada³ʹ⁴. Au cours des prochaines années, cette proportion devrait augmenter, avec une consommation d’électricité résidentielle aux États-Unis qui devrait croître de 14 % à 22 % entre 2022 et 2050⁵. Ces tendances offrent aux solutions nouvellement acquises par ABB une excellente occasion de rendre les maisons tout électriques plus abordables pour les constructeurs et d'aider les propriétaires à maximiser leur efficacité énergétique.

« En acquérant Lumin, nous obtenons non seulement un portefeuille de produits avancés, mais également un accès à des partenariats clés au sein d’organisations axées sur les énergies renouvelables résidentielles, soit une étape essentielle pour stimuler les futures innovations en matière de maisons et de communautés intelligentes dans toute la région », a ajouté Mike Mustapha.

« Le fait de se joindre à ABB représente une étape prometteuse pour Lumin. Nous partageons pleinement la mission d’ABB de promouvoir l’innovation, la durabilité et des solutions de l’énergie plus intelligentes. Il s’agit d’une occasion en or pour développer notre plateforme et rendre la gestion de l’énergie encore plus accessible aux propriétaires en Amérique du Nord », a expliqué Alex Bazhinov, fondateur et président de Lumin. « En nous joignant à ABB, nous aiderons les propriétaires à réduire les pertes d’énergie, à intégrer des sources d’énergie renouvelable et à bâtir des communautés plus durables et efficaces ».

Notes aux rédacteurs:
1 Addressing an Electrification Roadblock: Residential Electric Panel Capacity
2 https://www.eia.gov/energyexplained/use-of-energy/homes.php
3 The Daily — Households and the Environment Survey: Energy use, 2021
4 Energy Use in Canada: Trends Publications | Natural Resources Canada
5 U.S. energy consumption increases between 0% and 15% by 2050 - U.S. Energy Information Administration (EIA)

ABB est un chef de file technologique mondial en électrification et en automatisation qui favorise un avenir plus durable et respectueux des ressources. En combinant son expertise en ingénierie et en numérisation, ABB aide les industries à atteindre un haut niveau de rendement, tout en améliorant leur efficacité, leur productivité et leur durabilité pour leur permettre de se surpasser. Chez ABB, c’est ce que nous entendons par « Quand l’ingénierie se surpasse ». L’entreprise, forte de plus de 140 ans d’histoire, emploie plus de 105 000 personnes dans le monde entier. Les actions d’ABB sont cotées au SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Électrification est un chef de file technologique mondial en électrification et en automatisation qui favorise un avenir plus durable et respectueux des ressources. En combinant son expertise en ingénierie et en numérisation, ABB aide les industries à atteindre un haut niveau de rendement, tout en améliorant leur efficacité, leur productivité et leur durabilité pour leur permettre de se surpasser. Chez ABB, c’est ce que nous entendons par « Quand l’ingénierie se surpasse ». L’entreprise, forte de plus de 140 ans d’histoire, emploie plus de 105 000 personnes dans le monde entier. Les actions d’ABB sont cotées au SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Fondée en 2016, Lumin® se positionne comme chef de file dans la gestion intelligente de distribution, révolutionnant la façon dont les propriétaires interagissent avec l’énergie et offrant des solutions qui améliorent le confort, la visibilité et le contrôle. Grâce à la conversion de panneaux électriques classiques en systèmes énergétiques intelligents, Lumin rend l’électrification des maisons plus efficace. Ses produits sont soigneusement conçus, fabriqués et assemblés à Charlottesville, en Virginie, afin de surpasser des normes rigoureuses de performance et de fiabilité, témoignant du fort engagement de Lumin envers la qualité et l’artisanat local. Soutenue par une équipe passionnée et un réseau d’installateurs à travers les États-Unis et le Canada, Lumin ouvre la voie à un avenir électrifié. Découvrez-en plus au www.luminsmart.com   

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp