ABB publie sa suite de son rapport annuel 2024

ABB publie sa suite de son rapport annuel 2024

Annonce ad hoc conformément à l’Art. 53 Règles de cotation de SIX Swiss Exchange

  • Dans le cadre de la suite de rapports annuels, le rapport intégré d'ABB décrit comment l'entreprise crée de la valeur et couvre la stratégie, les activités, la gouvernance, la performance financière et durable.
  • Chiffre d'affaires record de 32,9 milliards de dollars, marge EBITA opérationnelle de 18,1 % et flux de trésorerie libre de 3,9 milliards de dollars.
  • Réduction de 78 % des émissions de GES de portée 1 et 2 depuis 2019 ; réduction de 8 % des émissions de GES de portée 3 depuis 2022.
  • 66 mégatonnes d'émissions de GES évitées grâce aux produits vendus en 2024 et 204 mégatonnes cumulées depuis 2022.

ABB a publié aujourd’hui sa suite de rapports annuels 2024, qui comprend son rapport financier, son rapport de gouvernance d’entreprise, son rapport sur la rémunération, sa déclaration sur le développement durable et son rapport intégré. Le rapport intégré est le principal document de l'entreprise au niveau du groupe, intégrant les informations les plus importantes concernant la stratégie, les affaires, la gouvernance ainsi que la performance financière et durable de l'entreprise. Structuré autour du modèle de création de valeur d'ABB, il fournit un résumé complet de la valeur générée pour tous les acteurs, y compris les clients, les employés, les investisseurs et les fournisseurs, à travers toute la chaîne de valeur.

Le président d'ABB, Peter Voser, a déclaré : « Grâce à notre modèle opérationnel décentralisé la manière d'ABB, nous avons pu faire des progrès dans plusieurs de nos priorités clés en 2024. Le conseil d'administration et moi-même avons une grande confiance dans la capacité de l'équipe de direction d'ABB à continuer à diriger cette grande entreprise et à offrir une valeur supérieure à toutes nos parties prenantes. »

Le PDG Morten Wierod, a déclaré : « L'année 2024 a été un record pour nous sous de nombreux aspects, car nous avons amélioré la plupart de nos principaux résultats financiers, malgré l'environnement économique et géopolitique incertain dans lequel nous évoluons. En matière d'objectifs de durabilité, nous faisons de bons progrès et avons encore intégré la durabilité au sein de nos divisions. »

Points forts du programme de développement durable d'ABB

Dans le cadre de la mise en œuvre par ABB d’un pilier de société à faible émission de carbone de son Programme de développement durable, l'entreprise vise à réduire de 80 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de portée 1 et 2 d'ici 2030 et de 100 % d'ici 2050, par rapport à un niveau de référence de 2019. En 2024, ABB a réduit de 78 % ses émissions de GES de portée 1 et 2 depuis 2019.

ABB vise également à réduire ses émissions de GES de portée 3, couvrant le reste de sa chaîne de valeur, de 25 % d’ici 2030 et de 90 % d’ici 2050, par rapport à une référence de 2022. La grande majorité des émissions indirectes de GES d'ABB sont liées à l'utilisation de produits vendus aux clients. En 2024, les émissions de Scope 3 d’ABB ont diminué de 8 % par rapport à 2022. La décarbonisation du réseau est le principal levier de réduction des émissions d'ABB dans l'ensemble de la chaîne de valeur. En développant et en introduisant des moteurs et des entraînements électriques ultra-efficaces, ABB améliore non seulement l'efficacité énergétique pour ses clients, mais réduit également de manière significative les émissions associées au cycle de vie de ses produits.

En 2024, ABB a aidé ses clients à éviter 66 mégatonnes d'émissions tout au long du cycle de vie des produits vendus en 2024 et 204 mégatonnes cumulées depuis 2022 grâce à des technologies économes en énergie et en ressources par rapport à des solutions alternatives. Cela contribue à l'ambition de l'entreprise d'aider ses clients à éviter 600 mégatonnes d'émissions de GES entre 2022 et 2030 sur la base de tous les produits que l'entreprise prévoit de vendre au cours de cette période.

Dans le cadre du pilier de préservation des ressources de son Programme de développement durable, ABB vise à n’envoyer aucun déchet en décharge tout en réduisant la production de déchets d’ici 2030. En 2024, ABB a réduit la quantité de déchets qu’elle a envoyée à la décharge à 5,8 %. 

Enfin, conformément à son objectif de promotion du progrès social, en 2024, ABB a atteint un taux de fréquence des blessures avec arrêt de travail faible (Low Los-Time Injury Frequency Rate, LTIFR) de 0,15, en baisse par rapport à son niveau de référence de 0,24 en 2019. Par rapport à l’année précédente, ABB a légèrement augmenté la proportion de femmes occupant des postes de direction à 21,3 %.

La suite de rapports annuels complète d'ABB, y compris le rapport intégré et la déclaration de durabilité, est accessible et téléchargeable ici : Rapport annuel d'ABB - Groupe ABB

ABB est un leader mondial de la technologie dans le domaine de l'électrification et de l'automatisation, permettant un avenir plus durable et plus économe en ressources. En connectant son expertise en ingénierie et en numérisation, ABB aide les industries à fonctionner à haute performance, tout en devenant plus efficaces, productives et durables pour qu'elles surperforment. Chez ABB, nous appelons cela « Quand l'ingénierie se surpasse ». La société compte plus de 140 ans d’histoire et environ 110 000 employés dans le monde. Les actions d’ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB).www.abb.com

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp