- Le Panneau intelligent ReliaHomeMC révolutionne l'électrification domestique à travers les États-Unis, le Canada, l'Amérique centrale et les Caraïbes avec une gestion intelligente et transparente de l'énergie pour toute installation.
- La technologie Panel guard permet une gestion intelligente de l'énergie tout en répondant à la demande croissante d'un mode de vie électrifié.
- Reconnu pour avoir stimulé l'innovation dans l'électrification de la maison, le Panneau intelligent ReliaHomeMC est annoncé comme lauréat du 9ième prix annuel LSC Spark par le « NAHB Leading Suppliers Council » (LSC).
Aujourd'hui, ABB a annoncé le lancement du Panneau intelligent ReliaHomeMC avec la technologie Panel guard, un algorithme innovant de gestion de la charge qui assure que les maisons restent dans les limites de leur capacité électrique. Géré par le biais d'une application mobile pratique, il rend les maisons tout électriques plus efficaces et plus faciles à réaliser. Dévoilé lors du « NAHB International Builders' Show® » (IBS) à Las Vegas - le plus grand événement mondial de l'industrie de la construction résidentielle - le Panneau intelligent ReliaHomeMC a également été annoncé comme le gagnant du 9ième prix annuel LSC Spark par le NAHB LSC, pour l'innovation dans l'industrie des bâtiments résidentielles
L'électricité représentant 44 % de la consommation d'énergie résidentielle aux États-Unis[i] - et devant augmenter jusqu'à 22 % d'ici 2050[ii] - la demande de solutions flexibles de gestion de l'énergie est en pleine croissance. Le Panneau intelligent ReliaHomeMC intègre désormais la gestion dynamique de la charge avec une visibilité et un contrôle au niveau du circuit grâce à son logiciel intelligent de gestion de l'énergie, ce qui simplifie l'électrification de la maison en optimisant l'utilisation de l'énergie, et en évitant les mises à niveau coûteuses, sur n'importe quelle installation nouvelle ou existante.

Panel Guard maintient la demande énergétique dans les limites de la capacité 
Installation du panneau intelligent ReliaHome™ 
Application du panneau intelligent ReliaHome™
Conçu pour intégrer de manière transparente toute charge électrique - comme les chargeurs de véhicules électriques (VE), les systèmes solaires et de stockage, ou les appareils énergivores comme les cuisinières à induction, les pompes à chaleur électriques et les chauffe-eau - le Panneau intelligent ReliaHomeMC donne la priorité à l'utilisation des appareils à la demande, éliminant ainsi le besoin de remplacer des panneaux coûteux ou de mettre à niveau les services d'utilité publique. Convenant aussi bien aux nouvelles constructions individuelles qu'aux rénovations, il offre une compatibilité universelle, permettant une installation avec le centre de charge de n'importe quel fabricant. Pour les constructeurs et les entrepreneurs, la conception pré-câblée et étiquetée et les options de montage rendent l'installation et la mise en service rapides et faciles.
"ABB s'engage à façonner l'avenir des maisons intelligentes en Amérique du Nord et en Amérique centrale", a déclaré Adam Mease, Responsable d’activité, Distribution d’énergie NEMA chez ABB. "Des études récentes estiment que 48 millions de propriétaires pourraient être confrontés à des mises à niveau coûteuses des panneaux pour électrifier leurs maisons[i]. Le Panneau intelligent ReliaHomeMC avec la technologie Panel guard est une alternative plus intelligente à une mise à niveau du service pour les propriétaires visant à électrifier leurs maisons. Il gère dynamiquement les charges énergétiques, en intégrant les appareils à forte demande et à forte consommation d'énergie sans mise à niveau coûteuse."

L'application intuitive du Panneau intelligent ReliaHomeMC offre aux propriétaires un aperçu de leur consommation d’énergie et un contrôle à distance. Les paramètres peuvent être personnalisés pour s'adapter aux périodes d'inoccupation, aux heures de pointe ou à l'équilibrage de la charge. Les données en temps réel et historiques sur la consommation d'énergie permettent aux propriétaires de prendre des décisions plus intelligentes sur leur consommation d'énergie, en les alertant sur les appareils à forte demande qui pourraient devoir être remplacés.
Adam a ajouté : "Gagner le prix LSC Spark est un grand honneur pour nous, qui souligne notre engagement en faveur de solutions d'électrification accessibles et prêtes pour l'avenir. Cette reconnaissance reflète notre volonté à fournir des solutions innovantes qui permettent aux constructeurs et aux entrepreneurs de créer les maisons qu'ils envisagent."
Soutenu par l'équipe d'appui technique experte d'ABB et bénéficiant d’une garantie de 10 ans, le Panneau intelligent ReliaHomeMC offre une fiabilité à long terme.
Disponible à partir du 21 février 2025 à travers les États-Unis, le Canada, l'Amérique centrale et les Caraïbes, le panneau intelligent ReliaHomeMC sera présenté au « NAHB International Builders' Show® » (IBS) à Las Vegas du 25 au 27 février 2025.
Pour plus d'informations sur les solutions de maison intelligente d'ABB, visitez le site Web ReliaHome™ Smart Panel (ang.) et contactez nos experts.
[1] https://www.eia.gov/energyexplained/use-of-energy/homes.php
[2] U.S. energy consumption increases between 0% and 15% by 2050 - U.S. Energy Information Administration (EIA)
[3] Résoudre un obstacle à l'électrification : capacité d'un panneau électrique résidentiel
ABB est un leader technologique mondial en matière d'électrification et d'automatisation, permettant un avenir plus durable et plus économe en ressources. En associant son expertise en matière d'ingénierie et de numérisation, ABB aide les industries à fonctionner à haute performance, tout en devenant plus efficaces, productives et durables afin de surpasser leurs performances. Chez ABB, nous appelons cela « Quand l'ingénierie se surpasse ». L'entreprise a plus de 140 ans d'histoire et emploie plus de 105 000 personnes dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Electrification est un leader technologique mondial qui permet une distribution efficace et fiable de l'électricité de la source à la prise. Avec plus de 50 000 employés dans 100 pays, nous collaborons avec nos clients et partenaires pour résoudre les plus grands défis mondiaux en matière de distribution électrique et de gestion de l'énergie. Alors que la transition énergétique s'accélère et que la demande d'électricité augmente, nous électrifions le monde de manière sûre, intelligente et durable. Chez ABB, nous sommes « Engineered to Outrun » et nous sommes passionnés par l'idée d'aider nos clients et partenaires à faire de même. go.abb/electrification