ABB et Charbone Hydrogène concluent une entente pour accélérer le développement des installations nord-américaines de production d’hydrogène vert

ABB et Charbone Hydrogène concluent une entente pour accélérer le développement des installations nord-américaines de production d’hydrogène vert

  •  La collaboration positionne ABB comme le fournisseur privilégié pour des postes électriques modulaires et standards, avec une possibilité d’évolution vers des solutions d’automatisation
  • L’entente permettra à Charbone Hydrogène de développer ses activités de production d’hydrogène vert au Canada et aux États-Unis
  • Cette initiative s’inscrit dans la stratégie énergétique 2030 du Québec visant une réduction d’un milliard de litres par an de la consommation de produits pétroliers

ABB et la société Charbone Hydrogène – ont signé un protocole d’entente (PE) visant à collaborer au développement d’un maximum de 15 installations modulaires et évolutives de production d’hydrogène vert à travers l’Amérique du Nord au cours des cinq prochaines années. Ces installations fourniront une source d’énergie propre aux utilisateurs actuels d’hydrogène et aux procédés industriels lourds, tels que la production d’acier, qui dépendent encore de l’hydrogène gris comme source d’énergie.

Le protocole d’entente positionne ABB comme fournisseur privilégié pour la conception, l’ingénierie, la fabrication, les essais et la fourniture de postes électriques modulaires et standards (eHouses) servant à l’interconnexion entre les installations de production et les services publics locaux. ABB soutiendra Charbone dans l’harmonisation de l’ingénierie de base des systèmes et des composants dans son portefeuille de projets, en vue d’optimiser l’efficacité énergétique et la fiabilité. À l’avenir, ABB pourrait aussi devenir l’entrepreneur principal en automatisation, électrification et télécommunications, selon les exigences des projets.

Parmi les sites concernés par cette collaboration figure l’installation phare d’ABB située à Sorel-Tracy, près de Montréal, au Québec, au Canada. L’installation devrait être raccordée au réseau d’Hydro-Québec d’ici la fin du deuxième trimestre 2025, en exploitant l’hydroélectricité pour alimenter les électrolyseurs d’hydrogène vert. Cette usine servira de référence pour la conception et l’ingénierie d’équipements modulaires et adaptables pour d’autres sites en développement par Charbone. Le projet suivant sera lancé dans la région métropolitaine de Détroit, aux États-Unis, qui est un pôle de production pour les grandes entreprises automobiles.

« Cette collaboration stratégique avec ABB envoie un message puissant et significatif quant à notre offre pour le marché nord-américain de l’hydrogène vert », a indiqué Daniel Charette, chef de l’exploitation de la société Charbone Hygrogène. « Avec le projet de Sorel-Tracy qui progresse rapidement vers les activités sur place, et les capacités de l’approche modulaire prête à l’emploi qui permettent de lancer la production en un nombre minimal de semaines, Charbone soutiendra la décarbonisation de l’industrie. »

Le gouvernement du Québec a élaboré une stratégie locale pour l’hydrogène vert et la bioénergie afin de soutenir le déploiement de ces énergies pour alimenter des secteurs industriels tels que les transports, les métaux de base et l’industrie chimique. Elle détermine l’hydrogène vert et la bioénergie comme des solutions capables de réduire la consommation de produits pétroliers au Québec de près d’un milliard de litres par an d’ici 2030. Cela pourrait entraîner une réduction des émissions de gaz à effet de serre de la région de quatre mégatonnes de dioxyde de carbone chaque année, ce qui équivaut à retirer 1,2 million de véhicules à essence des routes[1]

« L’hydrogène vert joue un rôle important dans la transition vers un avenir énergétique à faible émission de carbone », a déclaré Per Erik Holsten, président de la division Industries de l’énergie d’ABB. « Nous sommes fiers de collaborer avec Charbone dans le cadre de sa stratégie de développement et d’expansion des installations de production d’hydrogène vert à travers l’Amérique du Nord, qui permet à un secteur clé d’évoluer en plus d’encourager les industries à se surpasser en matière d’efficacité et de durabilité »

En plus du protocole d’entente, Charbone acquerra le système Extended Operator Workplace (environnement élargi de l’opérateur, EOW) d’ABB pour toutes les installations concernées, ainsi qu’un poste de travail principal au siège social de Charbone en vue de superviser l’ensemble des installations.  Les EOW – les premiers à être intégrés à des installations de production d’hydrogène vert en Amérique du Nord – amélioreront la production et réduiront les périodes d’arrêt grâce à un suivi constant effectué depuis des centres de contrôle locaux et à distance.

La demande mondiale en hydrogène, largement concentrée dans les secteurs du raffinage et de la chimie, a atteint 97 Mt en 2023, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à l’année précédente. La production d’hydrogène à faibles émissions était inférieure à 1 Mt, mais elle pourrait atteindre 49 Mtpa d’ici 2030 en fonction des projets annoncé.[2] 

1]https://www.quebec.ca/en/government/policies-orientations/strategy-green-hydrogen-bioenergy
2]https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2024/executive-summary

ABB est un chef de file technologique mondial en électrification et en automatisation qui favorise un avenir plus durable et respectueux des ressources. En combinant son expertise en ingénierie et en numérisation, ABB aide les industries à atteindre un haut niveau de rendement, tout en améliorant leur efficacité, leur productivité et leur durabilité pour leur permettre de se surpasser. Chez ABB, c’est ce que nous entendons par « Quand l’ingénierie se surpasse ». L’entreprise, forte de plus de 140 ans d’histoire, emploie plus de 110 000 personnes dans le monde entier. Les actions d’ABB sont cotées au SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

CHARBONE est une entreprise intégrée de production d’hydrogène vert, axée sur la création d’un réseau d’installations modulaires de production d’hydrogène vert à travers l’Amérique du Nord. En utilisant de l’énergie renouvelable, CHARBONE produit du dihydrogène (H2) écologique pour des utilisateurs industriels, institutionnels, commerciaux et pour les besoins futurs en mobilité. CHARBONE est à ce jour la seule entreprise purement dédiée à l’hydrogène vert à être cotée en bourse, avec des actions inscrites à la Bourse de croissance TSX (TSXV : CH), aux marchés OTC (OTCQB : CHHYF) et à la Bourse de Francfort (FSE : K47). www.charbone.com

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp