Un nouveau DataCenter de 500 pétaflops adopte une solution d’alimentation novatrice ABB

Un nouveau DataCenter de 500 pétaflops adopte une solution d’alimentation novatrice ABB

  • ABB fournit des solutions de distribution d’électricité novatrices aux DataCenters du monde entier afin d’accompagner leur croissance et le déploiement de l’intelligence artificielle (IA)
  • Situé dans la province du Sichuan, en Chine, ABB équipe l’un des plus grands DataCenters de la région, avec 500 pétaflops de puissance de calcul dans sa première phase

Les DataCenters sont les centres névralgiques de l’économie numérique. Ils alimentent tout, des moteurs de recherche aux plateformes d’e-commerce en passant par le traitement des cartes de crédit, dans un monde de plus en plus connecté et électrifié. Le marché des DataCenters est en plein essor grâce à la croissance soutenue des fournisseurs de services cloud (CSP) et à la révolution de l’intelligence artificielle (IA). La taille, l’échelle et la capacité de ces activités se développent de manière exponentielle pour répondre à la demande.

L’immense capacité de traitement des données du DataCenter cloud KCY exige une alimentation électrique caractérisée par un haut niveau de fiabilité, de sécurité et d’efficacité énergétique : réduire les temps d’indisponibilité, particulièrement coûteux, est l’une des grandes priorités de KCY. ABB développe une solution complète de distribution d’électricité moyenne et basse tension afin de fournir une alimentation électrique sécurisée affichant une efficacité opérationnelle maximale.

« Nous sommes en train de créer un DataCenter IA de haute qualité dans la province du Sichuan. Cette installation participera activement au développement de l’IA, accélèrera la croissance numérique en Chine et constituera une base solide pour notre compétitivité future. » déclare M. Yang Bing, Directeur de la société propriétaire du projet Sichuan Zhongdu Data Technology.

« Les projets novateurs comme le DataCenter cloud KCY démontrent pourquoi les clients collaborent avec ABB au développement de solutions complètes d’alimentation moyenne et basse tension. Notre expertise permet aux opérateurs de DataCenters du monde entier de bénéficier du niveau de fiabilité dont ils ont besoin pour répondre à la hausse de la demande. ABB développe son offre de DataCenters dans une optique de fiabilité, de gain d’espace et d’efficacité énergétique. » ajoute Brian Johnson, Directeur du segment DataCenter chez ABB.

La solution inclut le tableau UniGear ZS1 500 mm d’ABB. Fort de son empreinte réduite de 25 % par rapport à celle des tableaux traditionnels, celui-ci optimise les coûts de construction et l’espace au sol. L’ajout d’armoires de commande ATS à double commutation, basées sur la technologie de transmission des communications GOOSE définie par la norme IEC 61850, autorise des communications horizontales hautes performances entre les dispositifs de protection de micro-ordinateurs. Les verrouillages mécaniques et électriques de l’armoire ATS assurent par ailleurs la sécurité et la fiabilité de la commutation. En remplaçant les postes traditionnels par un réseau numérique, ils réduisent également les coûts de construction et de maintenance.

Les disjoncteurs à coupure dans l’air Emax 2 et les disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT d’ABB sont les principaux composants des tableaux basse tension. De conception compacte, ces disjoncteurs tout-en-un optimisent l’utilisation de l’espace. Quant à leurs fonctionnalités numériques, elles autorisent une gestion de l’énergie simplifiée et plus précise afin de réduire la consommation électrique opérationnelle et d’optimiser l’indicateur d’efficacité énergétique (PUE).

Le DataCenter cloud KCY de Chengdu, en Chine, utilise la technologie ABB pour assurer la sécurité, la fiabilité et l’efficacité énergétique de son alimentation électrique

Pour en savoir plus : https://new.abb.com/medium-voltage/fr/tableaux-moyenne-tension/isole-dans-air/iec-et-autre-standard/iec-air-insulated-switchgear-unigear-zs1

ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En associant son expertise en ingénierie et en digital, ABB accompagne les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"). ABB s'appuie sur 140 ans d'histoire et plus de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Electrification est un leader technologique mondial de la distribution électrique et de la gestion de l'énergie. Avec plus de 50 000 collaborateurs répartis dans 100 pays, nous collaborons avec nos clients et partenaires pour résoudre les plus grands défis mondiaux pour une distribution efficace et fiable de l’électricité, de la source à la prise. À mesure que la transition énergétique s’accélère, et que la demande d'électricité augmente, nous électrifions le monde de manière sûre, intelligente et durable. Chez ABB, "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"), nous aidons les entreprises, l'industrie, les bâtiments et les consommateurs à faire de même. go.abb/electrification

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp