ABB prévoit de scinder sa division robotique en tant que société cotée séparément

ABB prévoit de scinder sa division robotique en tant que société cotée séparément

  • Un acteur performant dans son secteur au cœur des tendances séculaires et futures en matière d'automatisation
  • Prévoir une cotation au deuxième trimestre 2026
  • Prévu pour être distribué aux actionnaires d'ABB sous forme de dividende en nature proportionnellement à la participation existante

ABB a annoncé aujourd'hui qu'elle lancerait un processus pour proposer à son Assemblée générale annuelle 2026 de décider d'une scission à 100 % de sa division Robotique. L’intention est que l’entreprise commence à négocier en tant que société cotée séparément au cours du deuxième trimestre 2026.

Le conseil d’administration estime que le fait d’inscrire la division Robotique d'ABB en tant qu’entreprise distincte optimisera la capacité des deux entreprises à créer de la valeur pour le client, à développer et à attirer des talents. Les deux sociétés bénéficieront d’une gouvernance et d’une allocation du capital plus ciblées. ABB continuera de se concentrer sur sa stratégie à long terme, en s'appuyant sur ses positions de leader dans l'électrification et l'automatisation.

Peter Voser, président d’ABB

La division Robotique d'ABB est un leader technologique et fournit des solutions d'automatisation intelligentes pour aider sa clientèle mondiale à améliorer sa productivité, sa flexibilité et sa simplicité afin de résoudre les défis opérationnels, y compris les pénuries de main-d'œuvre et la nécessité de fonctionner de manière plus durable. La valeur client est créée grâce à l’offre différenciée des plateformes robotiques les plus larges, y compris les robots mobiles autonomes, les logiciels et l’IA, combinée à une expertise éprouvée du domaine pour un large éventail de segments traditionnels et nouveaux de l’industrie. Plus de 80 % de l’offre est compatible avec les logiciels/IA.

La division Robotique d'ABB est un leader dans son secteur et il existe des synergies commerciales et technologiques limitées entre l’activité ABB Robotique et le reste des divisions ABB, avec des caractéristiques de demande et de marché différentes. Nous pensons que ce changement soutiendra la création de valeur à la fois dans le groupe ABB et dans l’activité robotique pure play cotée séparément.

Morten Wierod, PDG d’ABB

La division ABB Robotique est un acteur très performant parmi ses pairs. Sous le modèle d’exploitation décentralisé la manière ABB (ABB Way), ABB Robotique a prouvé sa résilience de marge à deux chiffres dans la plupart des trimestres depuis 2019. Le marché semble s’être stabilisé, soutenant la croissance des commandes divisionnaires, après ce qui a été une situation de marché inhabituellement volatile qui a inclus la normalisation des modèles d’ordre après la période de pré-achats lorsque la chaîne d’approvisionnement a été soumise à des contraintes. La société sera cotée avec une structure de capital solide, est bien investie avec un profil de flux de trésorerie solide et opère par le biais de sa configuration locale-locale avec des centres de fabrication régionaux en Europe (Suède), en Asie (Chine) et en Amérique (États-Unis).

La division ABB Robotique compte environ 7 000 employés. Avec un chiffre d’affaires de 2,3 milliards USD en 2024, il représentait environ 7 % du chiffre d’affaires du groupe ABB et avait une marge EBITA opérationnelle de 12,1 %.

Si les actionnaires décident en faveur de la proposition, la scission est prévue par le biais d'une distribution d'actions, par laquelle les actionnaires d'ABB Ltd. recevront des actions de la société à être cotées (nom de travail « ABB Robotique ») en tant que dividende en nature proportionnellement à leur participation existante.

À partir du premier trimestre 2026, la division Automatisation des machines, qui, avec ABB Robotique, forme actuellement le secteur d’activité Robotique et automatisation discrète, fera partie du secteur d’activité Automatisation des processus, où la capacité de création de valeur client dans les divisions bénéficiera de synergies technologiques pour les logiciels et les technologies de contrôle, par exemple vers les industries hybrides. L'activité Automatisation des machines occupe une position de leader dans le segment haut de gamme des solutions basées sur les API, IPC, servomouvements, systèmes de transport industriel, vision et logiciels. La stratégie et les priorités commerciales restent la responsabilité de l’équipe de direction de la division, dans le cadre du modèle opérationnel la manière ABB (ABB Way).

ABB est un leader mondial de la technologie en matière d’électrification et d’automatisation, permettant un avenir plus durable et plus économe en ressources. En connectant son expertise en ingénierie et en numérisation, ABB aide les industries à fonctionner à des performances élevées, tout en devenant plus efficaces, productives et durables pour qu'elles surperforment. Chez ABB, nous appelons cela « Quand l'ingénierie se surpasse ». La société compte plus de 140 ans d’histoire et environ 110 000 employés dans le monde. Les actions d’ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Avis important concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et des déclarations prévisionnelles, ainsi que d’autres déclarations concernant la scission prévue de notre activité robotique. Ces déclarations sont basées sur les attentes, estimations et projections actuelles concernant les facteurs qui peuvent affecter notre performance future, y compris les conditions économiques des régions et des industries qui sont les principaux marchés pour ABB. Ces attentes, estimations et projections sont généralement identifiables par des déclarations contenant des mots tels que « pense », « prévoit », « s’attend à », « a l’intention de », « prévoit » ou des expressions similaires. Cependant, il existe de nombreux risques et incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, qui pourraient avoir un impact sur la scission, y compris les risques commerciaux associés à l’environnement économique mondial volatile et aux conditions politiques. Bien qu'ABB Ltd estime que ses attentes reflétées dans une telle déclaration prospective sont fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut donner aucune assurance que ces attentes seront atteintes.

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp