Simona De Silvestro devient ambassadrice pour la Formula E ABB

La pilote suisse s'associe à ABB pour la nouvelle saison du championnat de Formula E ABB FIA

L'une des plus grandes pilotes de course féminines au monde, Simona De Silvestro, deviendra l’ambassadrice mondiale pour le leader des technologies pionnières ABB de la cinquième saison du championnat de Formula E ABB FIA, la toute première série de course automobile entièrement électrique au monde.

center

La Suisse De Silvestro, âgée de 30 ans, soutiendra la contribution d'ABB à la mobilité électrique et à la diversité. Elle combinera ce rôle avec les fonctions d'essai-conduite pour l'équipe de la Formula E Venturi, qui compte la seule responsable d'équipe féminine de ce sport : Susie Wolff.

« Je suis ravie de faire partie d'un partenariat aussi prometteur avec ABB et la Formula E », a commenté De Silvestro, « plus particulièrement depuis que le championnat gagne en force chaque année. Ses valeurs en lien avec le développement durable et la mobilité, entre autres, sont des sujets très importants pour nous tous, et je suis fière de pouvoir contribuer à leur mission commune. »

Surnommée la « Iron Maiden » (femme de fer) en raison de sa détermination combattive, De Silvestro croit que le genre d'une personne ne devrait pas être un facteur décisif dans le sport automobile. « Le genre importe peu quand on roule à 225 km/h dans un virage », ajoute-t-elle.

De Silvestro se joint à un autre talentueux sportif suisse de premier rang, Sébastien Buemi, à titre d'ambassadrice d'ABB pour le championnat de Formula E ABB FIA. Buemi, qui était le champion de la deuxième saison de la série, pilotera cette année pour l'équipe Nissan e.Dams. En tant qu'ambassadeurs de la Formula E, De Silvestro et Buemi représenteront l'engagement et les technologies pionnières d'ABB lors des nombreuses courses à travers le monde.

Frank Muehlon, responsable de l'infrastructure mondiale de recharge de véhicules électriques d'ABB, a déclaré : « Nous sommes enchantés d'accueillir Simona De Silvestro à titre de nouvelle ambassadrice d'ABB pour la Formula E. En tant que pilote de course chevronnée dans de nombreux sports automobiles, elle est la personne idéale pour représenter la puissance et le potentiel de la mobilité électrique. Au cours de la cinquième saison, grâce à son soutien, ABB continuera à repousser les limites de la mobilité électrique dans le cadre de son engagement à faire tourner le monde sans épuiser ses ressources. »

De Silvestro rejoint le championnat de Formula E ABB FIA au moment où il entame sa meilleure saison jusqu'à maintenant, où 11 équipes, 22 pilotes et 9 constructeurs automobiles de partout à travers le monde s'affronteront pour leur honneur. La série entièrement électrique présentera cette année ses nouvelles voitures Gen2, qui sont équipés de technologies de batteries avancées ; celle-ci leur permettra pour la première fois de réaliser la course avec une seule charge. Jusqu'à 250 kilowatts de puissance sont disponibles pour les séances de qualification d'avant-course, les voitures Gen2 seront donc en mesure d'atteindre une vitesse de 280 km/h (174 mph).

La cinquième saison du championnat de la Formula E ABB FIA débute pour la première fois au Moyen-Orient, à Ad Diriyah, aux abords de la capitale saoudienne de Riyad, le 15 décembre. Le championnat durera 11 tours avant de se terminer à New York au mois de juillet. De nouvelles courses dans la ville de Sanya, en Chine, et dans la capitale de Berne, en Suisse, s’ajouteront au calendrier.

Tout au long de la saison, le championnat de la Formula E ABB FIA se déroulera en même temps que la série de course Jaguar I-PACE eTROPHY, qui utilisera la technologie d'ABB dans un environnement de course automobile : des bornes de recharges rapides compactes à courant continu Terra seront spécialement adaptés pour être facilement transportés vers les villes accueillant cette série. Celles-ci alimenteront les 20 voitures I-Pace lors de chaque événement.

Le rôle d'ABB en tant que sponsor de la Formula E, depuis janvier 2018, est dans le prolongement logique des activités de l'entreprise et de sa position de leader technologique sur les bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. À ce jour, ABB a vendu plus de 8 000 bornes de recharge à courant continu dans 69 pays, un chiffre qui comprend 1 200 bornes de recharge de haute puissance à courant continu en mesure de restaurer les batteries de véhicules à des niveaux atteignant 350 kilowatts et permettant d'ajouter jusqu'à 200 kilomètres d'autonomie de croisière en moins de huit minutes. ABB est également chef de file en technologie de recharge rapide pour les autobus électriques en offrant une recharge à puissance élevée par le biais d'une connexion par le toit.

Les améliorations de la cinquième saison, plus particulièrement la capacité de batterie pratiquement doublée des voitures Gen2, permettent à la Formula E ABB de se démarquer comme étant une solution de rechange encore plus disruptive par rapport à la course automobile conventionnelle. Les courses électriques montrent à quel point cette transition mondiale des véhicules à carburant fossile vers l’électrique peut être aussi passionnante que durable au niveau environnemental.

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp