- L’Arc Guard System™ TVOC-2 d’ABB protège et sécurise les installations et le personnel contre les risques des arcs électriques
- Une installation facile, rapide et évolutive pour s’adapter à l’ensemble des installations actuelles et futures
- Des options multipes offrent une détection encore plus fiable en assurant la continuité de service des installations
L'arc électrique représente l'un des risques les plus graves dans toute installation électrique, en raison de sa capacité à provoquer des blessures sévères aux personnes et des dommages considérables aux équipements. Sa détection précoce est donc essentielle pour garantir la sécurité des opérateurs et préserver l’intégrité des installations.

Le système ABB Arc Guard System™ TVOC-2 offre une solution fiable et performante, alliant une réactivité ultra-rapide, une installation simplifiée et une maintenance réduite. Conçu pour détecter instantanément les arcs électriques et intervenir avant qu'ils ne causent des dégâts majeurs, ce dispositif garantit ainsi la sécurité des installations industrielles et leur pérennité.
Une détection rapide, clé de la sécurité industrielle
Grâce à un temps de réponse d’environ une milliseconde, TVOC-2 détecte immédiatement les arcs électriques et envoie le signal d’interrompre instantanément le courant. Cette réactivité est cruciale pour prévenir les risques associés aux arcs électriques. Elle réduit drastiquement le risque d’électrocution et de blessures graves, tout en garantissant un environnement de travail sécurisé.
En outre, en limitant les dommages aux équipements, l’Arc Guard System™ TVOC-2 minimise les coûts de maintenance, de remplacement et prolonge la durée de vie des installations. Sa capacité de détection instantanée restreint la zone impactée et favorise une reprise rapide des opérations. Les installations peuvent ainsi être remises en service plus rapidement. De plus, il simplifie la maintenance en identifiant rapidement la source de l’incident. Cela garantit des interventions ciblées et assure une continuité optimale de l’exploitation.
Ce système offre également des fonctionnalités avancées pour une gestion proactive et transparente, telles que les mises à jour en temps réel via l'interface homme-machine (IHM), la communication Modbus RTU, ainsi que la surveillance à distance via ABB Ability™ Energy Manager. Ces outils assurent une gestion efficace et une réactivité immédiate face à toute anomalie.
Des options pour une détection encore plus fiable et pour assurer la continuité de service
En associant le TVOC-2 au module d’extension E6 et aux détecteurs supervisés, la protection gagne en fiabilité. Les détecteurs sont testés toutes les 10 secondes, ce qui permet au module d’extension E6 de tenir les utilisateurs informés de l’état de l’installation. Si un câble de détecteur est débranché ou rompu, le module communique en temps réel avec l’unité principale, via l’IHM ou Modbus RTU. Il identifie alors précisément l’emplacement qui nécessite une intervention. Grâce à son câblage en fibre optique, le module élimine tout risque de perturbations CEM. Enfin, avec le module d’extension E6, les utilisateurs peuvent étendre facilement leurs installations. Il prend en charge jusqu’à 20 détecteurs supervisés avec une sélectivité sur 2 zones.
Afin d’optimiser la précision du système, ABB propose en option le module CSU-2. Ce module détecte l’augmentation du courant en complément de l’intensité lumineuse. Il facilite l’identification d’un véritable arc électrique par rapport à une simple lumière vive. Il minimise les risques de déclenchements indésirables tout en assurant une protection ciblée et efficace. Enfin, les capteurs à bobine de Rogowski d'ABB fournissent une mesure de courant fiable et ne nécessitent pas de maintenance. Ainsi, ces capteurs prolongent la durée de vie du système.
Pour en savoir plus : https://new.abb.com/low-voltage/fr/produits/detecteur-darc-tvoc-2
ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En associant son expertise en ingénierie et en digital, ABB accompagne les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"). ABB s'appuie sur 140 ans d'histoire et plus de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Electrification est un leader technologique mondial de la distribution électrique et de la gestion de l'énergie. Avec plus de 50 000 collaborateurs répartis dans 100 pays, nous collaborons avec nos clients et partenaires pour résoudre les plus grands défis mondiaux pour une distribution efficace et fiable de l’électricité, de la source à la prise. À mesure que la transition énergétique s’accélère, et que la demande d'électricité augmente, nous électrifions le monde de manière sûre, intelligente et durable. Chez ABB, "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"), nous aidons les entreprises, l'industrie, les bâtiments et les consommateurs à faire de même. go.abb/electrification