- Pour la première fois, ABB obtient une place sur la liste Water A de CDP grâce à des divulgations et des rapports améliorés
- ABB figure sur la liste Climate Change A pour la troisième année consécutive et rejoint le top 1 % des 22 100 entreprises ayant obtenu une double note A
- De plus, l'Alliance for Water Stewardship (AWS) décerne la certification AWS Standard de l'usine de Nelamangala d'ABB Inde (catégorie Gold)
ABB a obtenu un score A pour le climat et l’eau dans le classement CDP 2025 de l’organisation à but non lucratif, remportant une place sur la liste A annuelle pour le changement climatique et pour la première fois, la gestion de l’eau. ABB rejoint le top 1 % des 22 100 entreprises notées qui ont obtenu une double note A.
Anke Hampel, directeur du développement durable chez ABB, a déclaré : « L’inclusion dans la liste A du CDP pour le climat et l’eau est une reconnaissance importante de notre leadership en matière de performance et de transparence d’entreprise. L’obtention d’une note de A pour l’eau pour la première fois témoigne de notre attention renforcée sur l’exposition aux risques liés à l’eau, la gestion de l’eau, la gouvernance, ainsi que de notre engagement renforcé des fournisseurs sur le sujet du risque lié à l’eau. »
Alors que le changement climatique, la croissance démographique et la demande industrielle exercent une pression supplémentaire sur la sécurité de l’eau, ABB reconnaît l’eau douce comme une ressource limitée et partagée et s’efforce d’utiliser l’eau de manière responsable tout au long de sa chaîne de valeur. L’industrie mondiale de l’eau et des eaux usées connaît une profonde transformation, stimulée par une pénurie croissante d’eau, la consommation, les technologies émergentes et l’évolution des paysages réglementaires. ABB est à l'avant-garde de l'innovation tout au long du cycle de gestion de l'eau, en respectant les normes industrielles et réglementaires élevées pour une production, une distribution et un traitement des eaux usées sûrs et de haute qualité.
ABB a amélioré son score de sécurité de l’eau, passant d’un score B en 2023 à un score A- en 2024 et maintenant un score A en 2025. La gestion de l’eau chez ABB est particulièrement pertinente dans les zones de stress hydrique accru. ABB effectue des évaluations annuelles des risques liés à l’eau sur chacun de ses 320 sites mondiaux, en se concentrant sur les sites dans les régions en crise de l’eau (91 en 2024). ABB exige que tous ses sites situés dans des zones en situation de stress hydrique effectuent une auto-évaluation sur la gestion de l’eau d’ici la fin 2026, suivie d’interventions pour réduire le stress hydrique. ABB encourage ses sites à s'aligner sur les exigences de l'Alliance for Water Stewardship (AWS). Ce cadre mondialement reconnu pour la gestion durable de l’eau traite de l’utilisation responsable de l’eau, de la qualité de l’eau et de la gouvernance au niveau des bassins hydrographiques grâce à l’engagement de plusieurs parties prenantes.

Le site ABB India Nelamangala a reçu la certification AWS Standard Gold 
Liste CDP Climat et eau A
Le site de Nelamangala devient le premier site ABB à recevoir la certification AWS Standard (catégorie Gold) par l’Alliance for Water Stewardship (AWS)
Bengaluru, une ville majeure du sud de l’Inde, est confrontée à une grave déplétion des eaux souterraines due à une urbanisation rapide et à une extraction excessive. Reconnaissant ces défis, le site Nelamangala d’ABB, situé au nord-ouest de Bengaluru, a pris des mesures proactives pour restaurer les niveaux d’eau souterraine dans la communauté locale tout en recyclant l’eau traitée sur le site. Environ 85 % de l’eau traitée est recyclée, ce qui permet un réapprovisionnement des eaux souterraines à un rythme près de 1,25 fois plus rapide que la consommation. Grâce à des initiatives complètes de récolte des eaux pluviales, le site a réduit le ruissellement de surface et a contribué à une augmentation de plus de 30 mètres des niveaux locaux d’eau souterraine au cours des trois dernières années. L’usine a reçu la certification AWS Standard (Gold) en décembre 2025, reconnaissant ses investissements dans la gestion intelligente de l’eau, l’innovation locale et un engagement fort avec les communautés et les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur. La certification AWS confirme que le site répond à une référence mondialement reconnue pour une gestion responsable de l’eau. Vous trouverez plus d’informations ici :a4ws.org.
ABB est un leader mondial de la technologie en matière d’électrification et d’automatisation, permettant un avenir plus durable et plus économe en ressources. En connectant son expertise en ingénierie et en numérisation, ABB aide les industries à fonctionner à des performances élevées, tout en devenant plus efficaces, productives et durables pour qu'elles surperforment. Chez ABB, nous appelons cela « Quand l'ingénierie se surpasse ». La société compte plus de 140 ans d’histoire et environ 110 000 employés dans le monde. Les actions d’ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com