ABB lance le système de contrôle distribué System 800xA 7.0, un pont entre l’automatisation d’aujourd’hui et celle de demain

ABB lance le système de contrôle distribué System 800xA 7.0, un pont entre l’automatisation d’aujourd’hui et celle de demain

  • S’appuyant sur l’approche éprouvée d’ABB visant une modernisation sans interruption, le système de contrôle distribué (DCS) ABB Ability™ System 800xA® 7.0 agit comme un pont vers les technologies d’automatisation du futur
  • Introduction de la fonctionnalité Automation Extended, qui permet une adoption graduelle de capacités numériques avancées tout en maintenant la fiabilité du système principal
  • Le support à long terme (LTS) assure une exploitation prévisible et sécuritaire, avec une couverture de cycle de vie prolongée et un minimum de perturbations

ABB lance la plus récente version de son système de contrôle distribué phare, ABB Ability™ System 800xA® 7.0, afin d’aider les opérateurs industriels à moderniser leurs installations sans interruption et à accélérer leur transition vers la nouvelle génération d’automatisation.

En tant que version à support à long terme (LTS), System 800xA 7.0 offre une trajectoire stable et prévisible pour les installations existantes comme pour les nouveaux projets, grâce à une vaste compatibilité avec les systèmes d’exploitation Windows, un soutien élargi à la virtualisation et une continuité à long terme sans cycles de mise à niveau perturbateurs.

S’appuyant sur le leadership de longue date d’ABB en automatisation des procédés, System 800xA 7.0 offre aux clients une plus grande flexibilité pour maintenir leurs systèmes de contrôle à jour, sécuritaires et alignés avec les exigences numériques en évolution rapide. Il repose sur un écosystème d’automatisation moderne, ouvert et modulaire, conçu pour l’interopérabilité, l’évolutivité et l’intégration à travers divers secteurs industriels.

En tant que premier DCS à adopter le programme Automation Extended récemment annoncé par ABB, System 800xA permet une adoption progressive de solutions numériques pour la surveillance et l’optimisation des procédés et des systèmes. Grâce à une architecture de « séparation des responsabilités », présentant des environnements de contrôle et numériques distincts mais interconnectés de manière sécuritaire, les clients peuvent déployer des outils de surveillance de performance, des analyses avancées et des applications d’aide à la décision basées sur l’IA sans affecter la couche de contrôle critique qui assure la sécurité des opérations.

« System 800xA 7.0 représente un jalon majeur dans notre manière d’offrir l’innovation avec continuité », a déclaré Stefan Basenach, vice‑président principal chez ABB Automation Technology. « Nos clients nous disent qu’ils ont besoin de moderniser à leur propre rythme tout en protégeant la valeur de leurs systèmes installés. Avec la version 7.0, nous leur offrons une plateforme robuste pour aujourd’hui et prête pour demain. Cette version renforce non seulement les capacités de contrôle essentielles sur lesquelles ils comptent, mais elle ouvre également la porte aux fonctionnalités d’Automation Extended, permettant l’adoption graduelle de technologies numériques de nouvelle génération, sans interruption. »
  • Système ABB Abilityð 800xA® DCS - le pont vers les technologies d'automatisation futures
  • Système ABB Abilityð 800xA® DCS - modernisation sans interruption
  • Système ABB Abilityð 800xA® DCS - innovation avec continuité
  • Système ABB Abilityð 800xA® - Pontage aujourd'hui et demain

Parmi les principales améliorations, on retrouve :

Des “Extension Packs” comme nouveau modèle de livraison

System 800xA 7.0 introduit une approche modulaire de livraison logicielle grâce aux Extension Packs, qui permettent aux clients de conserver leur version de base tout en adoptant des innovations suivant un cycle indépendant, sans interruption. Cela réduit le besoin de mises à niveau majeures, minimise les risques opérationnels et diminue les coûts de cycle de vie.

Compatibilité élargie avec les systèmes d’exploitation et la virtualization

Le système supporte deux générations de systèmes d’exploitation Microsoft, incluant Windows Server 2025/2022 et Windows 11/10, offrant ainsi des parcours de mise à niveau flexibles. Il supporte également plusieurs plateformes de virtualisation telles que VMware et Hyper‑V, permettant aux utilisateurs de choisir la manière dont ils déploient et maintiennent l’infrastructure de leur système d’automatisation.

Cybersécurité renforcée et durcissement du système

System 800xA 7.0 intègre la protection contre les maliciels de Microsoft Defender, des capacités de sécurité alignées sur la norme IEC 62443, une gestion améliorée des certificats ainsi que des composantes principales mises à jour. Combinées, ces mesures aident à protéger les systèmes critiques contre les cybermenaces modernes tout en simplifiant la maintenance de la sécurité.

Outils d’ingénierie modernes et connectivité élargie

Des améliorations à la fonctionnalité OPC UA client/serveur, à l’intégration des appareils Ethernet‑APL et à la performance des E/S axées sur le réseau renforcent l’évolutivité et l’interopérabilité des projets. La version 7.0 supporte également les normes MTP les plus récentes à travers l’outil ABB Modular Automation Orchestration Designer, permettant aux clients de répondre aux nouvelles exigences liées à.

ABB est un leader technologique mondial dans les secteurs de l’électrification et de l’automatisation pour favoriser un avenir plus durable et une gestion plus efficace des ressources. En conjuguant son savoir-faire en matière d’ingénierie et de numérisation, ABB aide les industries à accroître leur rendement, tout en devenant plus efficaces, productives et durables afin d’être plus performantes. Chez ABB, c’est ce que nous illustrons par la devise « Quand l’ingénierie se surpasse ». L’entreprise a plus de 140 ans d’histoire et emploie plus de 110.000 personnes dans le monde. Les actions d’ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au NASDAQ Stockholm (ABB). www.abb.com

Le secteur d’activité Automatisation d’ABB automatise, électrifie et numérise les opérations industrielles qui répondent à une vaste gamme de besoins essentiels, allant de l’approvisionnement de l’énergie, de l’eau et des matériaux à la production de biens et à leur transport vers le marché. Comptant environ 26 000 employés, le secteur d’activité Automatisation d’ABB, chef de file technologique et expert en services, aide les clients dans les industries des procédés, de l’hybride et du maritime à se dépasser en misant sur la simplicité et la propreté.  go.abb/automation

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp