- ABB fournira un système intégré d’alimentation électrique et de propulsion pour deux yachts de luxe à haut rendement construits par OCEANCO
- Le contrat représente la dernière étape d’une collaboration de longue date pour apporter une technologie innovante à un marché exigeant
- ABB fournira également des outils de contrôle et de diagnostic qui fournissent des informations détaillées sur les performances des systèmes et l'assistance au dépannage
ABB a signé un contrat avec le constructeur de yachts basé aux Pays-Bas OCEANCO pour fournir un système intégré d’alimentation électrique et de propulsion pour deux superyachts en construction pour les livraisons en 2031 et 2032. Cette collaboration marque la dernière étape de la collaboration des deux sociétés sur la technologie marine avancée.
Face à la demande croissante de navires qui combinent luxe et responsabilité environnementale, les propriétaires de yachts spécifient de plus en plus la propulsion électrique pour leurs capacités à réduire le bruit et les vibrations, à améliorer la maniabilité et à réduire les émissions, tout en utilisant des sources d’énergie alternatives.
La solution d'ABB intègre la propulsion électrique Azipod® avec le système de gestion de l'énergie et de l'alimentation DC Grid, PEMS, ainsi que le stockage d'énergie par batterie pour optimiser le flux d'énergie entre tous les systèmes de navires en fonction des conditions de fonctionnement pour des performances et une efficacité énergétique optimales. Le réseau DC intégré garantira une distribution d'énergie efficace, préparera le navire pour les carburants alternatifs et les configurations hybrides et permettra à son système de stockage d'énergie d'offrir différentes fonctionnalités, telles que l'écrêtage des pics et l'optimisation de la charge pour optimiser les heures de fonctionnement du générateur, la consommation de carburant et les émissions associées.

Chaque navire sera équipé de deux propulseurs Azipod® de 4,2 mégawatts avec une classe de glace 1C pour des opérations fluides et stables dans diverses conditions, y compris la glace légère. Avec son moteur électrique logé à l’intérieur du boîtier, éliminant les pertes de transmission mécanique, la propulsion Azipod® sans engrenages garantit des opérations plus fluides et silencieuses tout en améliorant l’efficacité énergétique par rapport à la propulsion conventionnelle de la ligne d’arbre.
« Chez OCEANCO, nous nous engageons à fournir aux propriétaires de yachts une efficacité, un confort et une durabilité ultimes. Nous reconnaissons que le principe de la centrale électrique basé sur l’intégration CC et la propulsion électrique, ainsi que sur des technologies bien établies, est essentiel à cet objectif », a déclaré Marcel Onkenhout, PDG d’OCEANCO. « Les solutions intégrées de puissance et de propulsion d’ABB ont fait leurs preuves pour offrir des performances exceptionnelles à tous les niveaux, tandis que l’approche collaborative et l’expertise technique de l’entreprise en font un excellent partenaire de projet. Nous sommes impatients de travailler avec ABB pour livrer ces navires hautement sophistiqués à nos clients exigeants. »
L'ensemble ABB comprendra également le système de diagnostic à distance ABB Ability-Remote Diagnostic System for Marine (RDS), qui offre aux propriétaires une surveillance en temps réel, un dépannage proactif et des capacités de maintenance prédictive. Grâce à RDS et à son réseau d'assistance mondial 24 h/24, ABB minimisera le temps de réparation pour une disponibilité et une sécurité opérationnelles améliorées.
« Cette collaboration renforce encore davantage notre relation de longue date avec notre partenaire de confiance OCEANCO », a déclaré Rune Braastad, président de la division Marine & Ports d'ABB. « Cela réaffirme également notre engagement à soutenir le parcours de l’industrie des yachts vers des opérations plus légères et plus propres. Les deux navires à venir démontrent parfaitement l’interaction étroite entre le luxe et la responsabilité environnementale, et nous sommes impatients de les voir fonctionner. »
ABB a précédemment fourni deux unités Azipod® de 2,5 MW, ainsi que des entraînements et des commandes de propulsion, à un superyacht qu’OCEANCO a récemment livré à son propriétaire1. En 2025, les deux sociétés ont également testé conjointement le concept pionnier de propulsion cycloidique ABB Dynafinð au Marine Research Institute Netherlands (MARIN), confirmant son efficacité et ses avantages en matière de durabilité pour les superyachts2.
ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En associant son expertise en ingénierie et en digital, ABB accompagne les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"). ABB s'appuie sur 140 ans d'histoire et plus de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
L'activité Automatisation d'ABB automatise, électrifie et numérise les opérations industrielles qui répondent à un large éventail de besoins essentiels, de la fourniture d'énergie, d'eau et de matériaux à la production de marchandises et à leur transport vers le marché. Avec environ 26 000 employés, une technologie de pointe et une expertise en matière de services, Automation aide les industries des processus, hybrides et maritimes à dépasser, plus légères et plus propres. go.abb/automatisation
[1] https://new.abb.com/news/detail/72982/abb-to-provide-azipodr-electric-propulsion-for-eco-friendly-superyacht
[2] https://new.abb.com/news/detail/130881/oceanco-tests-verify-abb-dynafin-propulsion-efficiency-as-future-of-yachting