ABB élargit sa gamme d’armoires extérieures EH3 et lance les équipements intérieurs CombiLine MP

ABB élargit sa gamme d’armoires extérieures EH3 et lance les équipements intérieurs CombiLine MP

  •  La nouvelle gamme d’armoire extérieure EH3 permet une densité accrue de composants, répondant aux besoins croissants liés à l’électrification et à l’intégration des énergies renouvelables.
  •  Le nouveau système d’équipements intérieurs CombiLine MP est désormais disponible pour les applications avec plaque de montage.
  •  De nouveaux accessoires de support de câbles, fabriqués à partir de plastiques recyclés, permettent de doubler la capacité de passage des câbles tout en réduisant le temps d’installation.

ABB présente des évolutions majeures de sa gamme d’armoires extérieures EH3 en polyester renforcé de fibres de verre (GRP), dédiées à la distribution d’énergie et à la gestion des câbles, ainsi que le nouveau système d’équipements intérieurs CombiLine. Les formats d’armoires plus grands et la solution intégrée de plaque de montage répondent à la complexité croissante des infrastructures électriques modernes. L’électrification, l’intégration des énergies renouvelables et la gestion intelligente de l’énergie entraînent en effet une augmentation à la fois du nombre et de la taille des composants intégrés dans les armoires extérieures.

Les armoires de trottoir EH3 de plus grande capacité pour répondre à l’évolution des besoins des infrastructures


Les armoires extérieures sont de plus en plus sollicitées pour accueillir, au sein d’un même environnement protégé, des composants de distribution électrique, ainsi que des dispositifs de comptage, des modules de communication et des systèmes de gestion de l’énergie. Des applications telles que les réseaux de distribution résidentiels, les installations de supermarchés ou encore les parkings équipés de solutions solaires avec bornes de recharge pour véhicules électriques nécessitent davantage d’espace au sein des armoires, en raison de l’augmentation continue du nombre et de la taille des composants.

La gamme EH3 offre un niveau de protection IP adapté aux environnements extérieurs exigeants. Elle intègre des systèmes de verrouillage résistants au vandalisme ainsi qu’une toiture inclinée limitant l’accumulation d’eau et de débris. Les armoires disposent de points de fixation robustes pour les jeux de barres et sont conçues pour résister aux conditions extérieures telles que l’exposition au soleil, à la pluie et au sel de voirie.

CombiLine MP étend les équipements intérieurs aux applications sur plaque de montage

ABB lance CombiLine MP, étendant ainsi son système d’équipements intérieurs CombiLine aux applications sur plaque de montage couramment utilisées dans les armoires extérieures. Le nouveau CombiLine MP repose sur une architecture modulaire basée sur des profilés métalliques adaptés. Cette solution prend en charge les applications de comptage, de transformateurs de courant et de distribution jusqu’à 440 A et IP54. Le système associe des éléments de montage inférieurs et supérieurs configurables selon les besoins spécifiques de chaque application, afin de structurer l’implantation des composants, y compris dans des environnements où l’espace est limité.

L’entrée des câbles par l’avant, via l’élément de montage inférieur, simplifie l’installation, tandis qu’un capot de compteur classé IP54 assure une protection contre les projections d’eau, adaptée aux environnements intérieurs et extérieurs. La conception modulaire garantit par ailleurs une bonne accessibilité pour les opérations de maintenance et les évolutions futures.

CombiLine avec boîtier extérieur EH3
CombiLine avec boîtier extérieur EH3
center

Des accessoires de support de câbles pour une capacité accrue

Les nouveaux accessoires de support de câbles pour le système CombiLine sont fabriqués à partir de plastiques recyclés. Le support de câbles ED60G offre une capacité deux fois supérieure à celle des générations précédentes, permettant d’accueillir des conducteurs de plus grande section, adaptés aux applications de puissance plus élevée. Ce composant propose plusieurs options de montage (fixation filetée ou vissée, installation en intérieur ou à l’arrière, orientation verticale ou horizontale), offrant ainsi une grande flexibilité d’intégration selon les configurations d’armoires.

Le support de câbles en « T » ED45GT intègre un système de fixation par encliquetage à l’arrière des rails DIN, permettant un cheminement des câbles à la fois horizontal et vertical. Cette conception réduit les croisements de câbles et les longueurs de câblage, contribuant ainsi à une installation plus rapide et à l’amélioration de l’organisation interne des armoires.

Une approche système intégrée

La combinaison des armoires extérieures EH3 à capacité étendue et de la compatibilité du système CombiLine MP avec les plaques de montage constitue une réponse cohérente à l’évolution des besoins en matière de distribution électrique. À mesure que les infrastructures électriques intègrent des câbles de plus grande section ainsi qu’un nombre accru d’équipements de protection et de commande, les exigences en termes d’espace disponible et d’efficacité d’installation se renforcent.

Parallèlement, la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur électrique accentue le besoin de solutions permettant de réduire le temps d’installation sur site, tout en garantissant flexibilité et qualité. Cette offre enrichie répond à un large éventail d’applications, allant des réseaux traditionnels de distribution électrique aux infrastructures émergentes, telles que les réseaux de transport électrifiés et les installations de réseaux intelligents nécessitant une gestion locale de l’énergie.

«Les infrastructures électriques deviennent de plus en plus complexes à mesure que de nouvelles sources d’énergie et technologies sont intégrées aux applications », déclare Andrea Menti, Responsable de la ligne de produits Distribution d’énergie, au sein de la division Smart Building d’ABB. « En élargissant notre gamme d’armoires EH3 et en étendant CombiLine aux applications sur plaque de montage, nous offrons aux installateurs davantage d’espace de travail et facilitons l’intégration d’une densité de composants plus élevée.» 

Pour plus d’information :

Armoire de trottoir EH3 : https://new.abb.com/low-voltage/fr/produits/enveloppes/system-pro-e-control/armoires-de-trottoir-eh/armoire-de-troittoir-eh3

Aménagements intérieurs CombiLine MP : https://new.abb.com/low-voltage/fr/produits/enveloppes/system-pro-e-combi/combiline-n-enveloppes-abb-amenagements-interieurs

ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En associant son expertise en ingénierie et en digital, ABB accompagne les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"). ABB s'appuie sur 140 ans d'histoire et plus de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Electrification est un leader technologique mondial de la distribution électrique et de la gestion de l'énergie. Avec plus de 50 000 collaborateurs répartis dans 100 pays, nous collaborons avec nos clients et partenaires pour résoudre les plus grands défis mondiaux pour une utilisation efficace et fiable de l’électricité, de la source à la prise. Nous aidons les entreprises, l'industrie, les bâtiments et les consommateurs à gérer leurs installations et leurs logements de manière sécurisée et performante. À mesure que la transition énergétique s’accélère, nous électrifions le monde de manière sûre, intelligente et durable. go.abb/electrification

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp