- Polyvalent et adaptable à n’importe quel système électrique résidentiel, ReliaHome™ Flex permet aux propriétaires de résidences d’ajouter des appareils à forte consommation sans devoir avoir recours à des mises à niveau du service coûteuses
- Les disjoncteurs avancés ReliaHome™ ELITE , dôtés d’une protection basée sur l’apprentissage automatique, limitent les interruptions inutiles tout en contribuant à maintenir la sécurité des résidences
- Cette expansion vient enrichir la gamme résidentielle d’ABB, soutenant l’adoption de résidences modernes prêtes pour l’électrification
ABB annonce aujourd’hui le lancement du ReliaHome™ Flex, un système modulaire de gestion de l'énergie ainsi que sa nouvelle génération de disjoncteurs ReliaHome™ ELITE. Ces solutions offrent aux propriétaires et aux constructeurs canadiens des technologies avancées qui rendent l’électrification des habitations plus pratique, plus fiable et plus sécuritaire. Ensemble, elles viennent élargir la gamme de produits résidentiels d’ABB, ce qui permet aux Canadiens d’adopter en toute confiance des résidences modernes prêtes à être électrifiées.
Une gestion de l'énergie résidentielle plus intelligente sans mise à niveau coûteuse
Compatible avec toutes les marques de panneaux de distribution, ReliaHome Flex permet aux propriétaires d’ajouter des appareils à forte consommation, comme des chargeurs pour véhicules électriques, des chauffe-eau, des systèmes CVC, ainsi que des tables de cuisson à induction, sans devoir avoir recours à des mises à niveau du service coûteuses. Il est possible de gérer le système à partir de l’application intuitive ReliaHome, qui offre des données en temps réel et des automatisations personnalisées, donnant aux propriétaires un meilleur contrôle sur leur consommation d’énergie.
Le système repose sur deux composants essentiels : le module central, qui sert d’intelligence principale en se connectant au réseau domestique et en gérant les communications sans fil, et les contrôleurs, qui s’installent en quelques minutes n’importe où sur un circuit de dérivation, sans devoir accéder au panneau principal. Fonctionnant de manière autonome, ReliaHome Flex ne dépend pas du Wi‑Fi, garantissant un fonctionnement stable et fiable même lors de pannes d’Internet temporaires.

Une protection de nouvelle génération pour les résidences modernes
Pour compléter le ReliaHome Flex, ABB introduit les disjoncteurs ReliaHome ELITE, conçus avec une technologie de détection d’arcs électriques adaptative reposant sur l’apprentissage automatique, afin d’offrir une protection intelligente et fiable pour les maisons connectées d’aujourd’hui. Contrairement aux disjoncteurs traditionnels, le ReliaHome ELITE utilise des algorithmes avancés afin de distinguer les véritables risques électriques du simple bruit parasite, réduisant les interruptions inutiles tout en assurant la sécurité.
Conçus pour soutenir à la fois les entrepreneurs et les propriétaires de résidences, les disjoncteurs ELITE limitent les rappels de service, optimisent l’expérience des propriétaires et préparent les bâtiments aux besoins électriques futurs grâce aux produits offrant une performance constante avec moins de perturbations.

Une gamme de produits résidentiels prête pour l’avenir
En s’appuyant sur le succès des panneaux intelligents ReliaHome , lancés au début de l’année 2025, ABB accroît désormais ses solutions résidentielles afin de couvrir un vaste éventail allant de la protection des circuits à la gestion de l’énergie. Les propriétaires gagnent en autonomie et en tranquillité d’esprit, tandis que les constructeurs et les entrepreneurs profitent de solutions fiables et intelligentes conçues pour répondre aux exigences croissantes des résidences modernes.
« La transition du Canada vers des maisons plus propres et prêtes à être électrifiées exige des solutions qui sont pratiques et abordables. ReliaHome Flex donne aux propriétaires la capacité d’électrifier leur maison à leur propre rythme », affirme Catherine Chapleau, cheffe divisionnaire d’ABB Énergie intelligente et Bâtiments intelligents au Canada. « Ce lancement reflète l’engagement d’ABB à soutenir les objectifs nationaux en matière de développement durable grâce à une technologie qui aide les propriétaires à mieux comprendre et gérer leur consommation énergétique. »
Pour obtenir de plus amples renseignements à propos des solutions résidentielles d’ABB, incluant ReliaHome Flex ainsi que les disjoncteurs ELITE, visitez notre site Web ou communiquez avec nos experts.
ABB est un chef de file technologique mondial en électrification et en automatisation qui favorise un avenir plus durable et respectueux des ressources. En conjuguant son savoir-faire en matière d’ingénierie et de numérisation, ABB aide les industries à accroître leur rendement, tout en devenant plus efficaces, productives et durables afin d’être plus performantes. Chez ABB, c’est ce que nous illustrons par la devise « Quand l’ingénierie se surpasse ». L’entreprise a plus de 140 ans d’histoire et emploie environ 110 000 personnes dans le monde. Les actions d’ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com