Les actionnaires d’ABB ont approuvé toutes les propositions du conseil d’administration de la société lors de son assemblée générale annuelle 2026, qui s’est tenue aujourd’hui à Zurich, en Suisse. Au total, 728 actionnaires ont assisté à l’assemblée qui, avec le mandataire indépendant, représentait 85,82 % du capital social total avec un droit de vote.
Les actionnaires ont soutenu la proposition de distribution d’un dividende accru de 0,94 CHF par action. Le paiement des dividendes en Suisse est prévu pour le 25 mars 2026. Les actionnaires ont également approuvé le rapport de gestion, les états financiers consolidés et les états financiers annuels pour 2025. Par ailleurs, les associés ont donné quitus au Conseil d’Administration et aux personnes chargées de la gestion pour l’exercice 2025.
Peter Voser a été confirmé comme président du conseil d’administration de l'entreprise. Tous les autres membres du Conseil ont été réélus pour un autre mandat : David Constable, Frederico Fleury Curado, Johan Forssell, Denise C. Johnson, Jennifer Xin-Zhe Li, Geraldine Matchett, David Meline, Claudia Nemat et Mats Rahmström.
En outre, les actionnaires ont approuvé le montant total maximal de la rémunération du Conseil d’administration pour le mandat 2026–2027 et du Comité exécutif pour l’exercice 2027. Lors d’un vote consultatif non contraignant, les actionnaires ont voté en faveur du Rapport sur la rémunération 2025 et de la Déclaration de durabilité 2025.
Les résultats définitifs de l’Assemblée générale annuelle sont disponibles via ce lien. ABB communiquera ses résultats du premier trimestre le 22 avril 2026.
ABB est un leader mondial de la technologie en matière d’électrification et d’automatisation, permettant un avenir plus durable et plus économe en ressources. En connectant son expertise en ingénierie et en numérisation, ABB aide les industries à fonctionner à des performances élevées, tout en devenant plus efficaces, productives et durables pour qu'elles surperforment. Chez ABB, nous appelons cela « Quand l'ingénierie se surpasse ». La société compte plus de 140 ans d’histoire et environ 110 000 employés dans le monde. Les actions d’ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com