- ABB et Syre ont signé un protocole d’accord afin d’explorer des solutions d’automatisation, d’électrification et de digitalisation pour le recyclage textile‑à‑textile du polyester au Vietnam
- La collaboration portera sur le contrôle qualité, l’automatisation des procédés, les infrastructures d’électrification ainsi que des applications et solutions digitales
- Ce partenariat vise à soutenir l’industrialisation à grande échelle de la production de polyester circulaire, en réponse au défi mondial des déchets textiles
ABB a signé un protocole d’accord avec Syre, entreprise suédoise spécialisée dans l’impact textile, afin d’explorer conjointement des technologies destinées à accompagner le développement de la première unité industrielle de recyclage textile‑à‑textile de Syre au Vietnam.
L’accord établit un cadre de collaboration pour analyser comment les technologies ABB en automatisation, électrification et digitalisation peuvent contribuer à des opérations sûres, performantes et évolutives. Il vise également à optimiser le pilotage des procédés et le contrôle qualité, à mesure que Syre concrétise son ambition de produire du polyester circulaire à l’échelle industrielle.
L’usine à venir, située dans la province de Gia Lai au Vietnam, a pour objectif de recycler le polyester issu de textiles usagés et de déchets industriels afin de produire une nouvelle matière première en polyester recyclé. Le polyester étant l’une des fibres les plus utilisées au monde et traditionnellement issu de ressources fossiles vierges, son recyclage permet de réduire la dépendance aux matières premières d’origine fossile, de diminuer l’empreinte carbone et de maintenir les matériaux à forte valeur ajoutée dans le cycle de production, contribuant ainsi à une industrie textile plus circulaire.
Dans le cadre du partenariat, ABB et Syre évalueront l’adaptation des technologies ABB – notamment les systèmes numériques de contrôle-commande (ou DCS : Distributed Control System), les logiciels industriels et le portefeuille d’électrification ABB – aux exigences spécifiques du recyclage textile‑à‑textile du polyester. Ces travaux seront menés en parallèle de la phase d’ingénierie détaillée de la première usine de Syre.
« Cet accord illustre le rôle d’ABB dans l’accompagnement de nouvelles applications industrielles, où l’automatisation et l’électrification sont des leviers clés pour une gestion efficace des ressources », a déclaré Wilson Monteiro, Global Business Line Manager Pulp, Paper & Fiber au sein de la division Process Industries d’ABB. « Aux côtés de Syre, nous souhaitons mettre notre expertise dans les fibres, la chimie et les industries de procédés au service du recyclage du polyester. Cette nouvelle collaboration technologique ouvre de nombreuses perspectives, et nous sommes impatients de les explorer. »
« Alors que nous entrons dans une phase de déploiement industriel à grande échelle, des partenariats de ce type deviennent essentiels » a déclaré Dennis Nobelius, CEO de Syre. « L’industrialisation du recyclage textile‑à‑textile est un défi complexe. La forte demande du marché doit s’appuyer sur des partenaires industriels de tout premier plan. ABB apporte précisément la profondeur d’expertise et la capacité d’exécution nécessaires. Il constitue un pilier de l’écosystème industriel que nous construisons. »
Depuis son lancement public il y a deux ans, Syre a rapidement structuré sa base technologique, avec la mise en place d’un centre R&D et d’une ligne pilote de production à Mebane, en Caroline du Nord (Etats-Unis). En 2025, l’entreprise a franchi une étape clé avec une production multi‑tonnes de granulés PET circulaires, démontrant la viabilité de son procédé de recyclage textile‑à‑textile. Syre se concentre désormais sur le développement de sa première unité de production à grande échelle au Vietnam, dont la construction devrait débuter en 2027.
Bien que de nature exploratoire, ce partenariat témoigne de l’engagement d’ABB à faire progresser la nouvelle génération d’industries basées sur les fibres. À mesure que les matériaux circulaires passent de l’ambition à la réalité industrielle, ABB met à profit son expertise en automatisation, électrification et digitalisation pour permettre une production performante, fiable et évolutive.

L’usine de Syre au Vietnam sera implantée de manière stratégique afin de bénéficier d’un approvisionnement en déchets textiles. Image Syre 
Recyclage des matériaux polyester. Image Syre. 
Recyclage des matières polyester. Image Syre. 
Image Syre
ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En associant son expertise en ingénierie et en digital, ABB accompagne les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : « Engineered to Outrun » (« Quand l'ingénierie se surpasse »). ABB s'appuie sur 140 ans d'histoire et plus de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com