ABB acquiert Specialtrasfo pour soutenir l'électrification industrielle avec une offre de transformateurs spécialisés

ABB acquiert Specialtrasfo pour soutenir l'électrification industrielle avec une offre de transformateurs spécialisés

  • L'acquisition permettra au pôle Motion d'ABB d'intégrer des transformateurs spécialisés à son offre existante de moteurs et d'entraînements, et d'optimiser davantage son portefeuille de groupes motopropulseurs.  
  • Elle renforce la compétitivité d'ABB et la résilience de sa chaîne d'approvisionnement face à la demande mondiale croissante en électricité, grâce à une offre intégrée et internalisée.
  • Les transformateurs spécialisés comprennent des transformateurs de convertisseurs et de redresseurs, conçus pour des applications industrielles motoriques et non motoriques. 

ABB a signé un accord en vue d'acquérir Specialtrasfo S.p.A., fabricant italien privé de transformateurs spécialisés à moyenne tension (MT), dont des transformateurs de convertisseurs et de redresseurs, avec une base installée couvrant plus de 70 pays dans le monde. Ces transformateurs spécialisés sont des composants sur mesure qui soutiennent des applications industrielles et énergétiques critiques grâce à une conversion de puissance efficace, un contrôle précis et des performances système fiables. L'acquisition permet à ABB de proposer à ses clients une solution de groupe motopropulseur entièrement optimisée, conçue pour répondre aux exigences les plus élevées, tout en lui offrant la rapidité et l'agilité nécessaires pour répondre aux besoins de ses clients. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires habituelles, et l'activité sera intégrée à la division Motion High Power d'ABB. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Fondée en 1946, Specialtrasfo est basée dans la région de Milan (Agrate Brianza) et dispose de trois sites de production dans le nord de l'Italie, employant au total 130 personnes. En 2025, la société a généré un chiffre d'affaires d'environ 80 millions d'euros, dont ABB représentait environ la moitié via son offre intégrée. L'activité qu'ABB acquiert est axée sur des transformateurs spécialisés pour diverses applications industrielles, notamment dans les secteurs de l'énergie, du maritime, de la métallurgie, des mines, de la transformation industrielle et des applications offshore. Il constitue ainsi un élément clé de son offre de groupes motopropulseurs et renforce sa position de partenaire de référence pour les clients en quête de solutions intégrées et haute performance.  

« La relation commerciale qui unit ABB et Specialtrasfo depuis des décennies témoigne de la confiance qu'ABB accorde à l'expertise technique, à la qualité éprouvée et à la fiabilité des transformateurs qu'ils produisent », déclare Juha Koskela, Président de la division Motion High Power d'ABB. « Cette acquisition stratégique élargit notre offre et renforce la résilience de notre chaîne d'approvisionnement en transformateurs très demandés, consolidant ainsi la capacité d'ABB à fournir des solutions fiables et intégrées. En combinant moteurs haute puissance, entraînements et transformateurs au sein d'un portefeuille unique et de haute qualité, nous continuons à aider nos clients à répondre avec confiance aux exigences spécifiques de leur secteur. »  

Selon l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE), la demande mondiale d'électricité devrait doubler d'ici 2050, portée par la montée en puissance de l'utilisation industrielle de l'électricité ainsi que par l'essor des centres de données et de l'intelligence artificielle. Cette augmentation de la demande en électricité constitue un facteur clé de la demande croissante en transformateurs, composant essentiel de la conversion de puissance industrielle. Grâce à cette acquisition, ABB complète ses capacités pour répondre à cette demande croissante par une intégration verticale qui renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement avec un composant clé de l'offre de groupes motopropulseurs. 

À propos d’ABB 
ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En s’appuyant sur son expertise en ingénierie et en digitalisation, ABB aide les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"). Fort de plus de 140 ans d'histoire, le groupe compte près de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB).   www.abb.com  


Ce communiqué de presse contient des informations et des déclarations prospectives fondées sur les attentes, estimations et projections actuelles. Ces attentes, estimations et projections sont généralement identifiables par des déclarations contenant des termes tels que « s'attend à », « croit », « estime », « projette », ou des expressions similaires. Il existe cependant de nombreux risques et incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, qui pourraient affecter notre capacité à atteindre un objectif particulier, notamment quant à la réalisation effective de cette transaction. Bien qu'ABB Ltd estime que ses attentes reflétées dans de telles déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes ou qu'un objectif ou résultat particulier sera atteint.    1) AIE (2025), World Energy Outlook 2025, Scénario de politiques actuelles (CPS), comparé à 2024. 

 1) AIE (2025), World Energy Outlook 2025, Scénario de politiques actuelles (CPS), comparé à 2024.

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp