- ABB fournira une solution intégrée pour l’entraînement à vitesse variable de la nouvelle machine à papier PM8 de Guangxi Jianhui Paper
- Une fois opérationnelle, la ligne de production de sacs papier devrait devenir la plus grande d’Asie
- Des technologies avancées d’automatisation et d’entraînement à vitesse variable contribueront à une production papetière performante, fiable et à faible empreinte carbone
ABB a signé un accord avec Guangxi Jianhui Paper Co. Ltd. pour fournir une solution de contrôle complète pour l’entraînement à vitesse variable de la machine à papier PM8, dans le cadre de son projet intégré « forêt-pâte-papier » dans la région de Guangxi, en Chine. Prévue pour être mise en service au quatrième trimestre 2026, cette nouvelle installation devrait devenir la plus grande ligne de production de sacs papier en Asie1.
Ce projet constitue une nouvelle étape dans la coopération entre ABB et Guangxi Jianhui, qui intégrait déjà des technologies d’entraînement à vitesse variable ABB, alors que l’entreprise développe ses capacités de production pour répondre à la demande croissante en papiers d’emballage haut de gamme2.
En tant que site clé du groupe Jianhui, le projet intégré « forêt-pâte-papier » de Guangxi Jianhui représente un développement industriel majeur dans la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine. Lancé en octobre 2023, ce plan stratégique vise une capacité annuelle de production de pâte et papier de 3,672 millions de tonnes. Deux lignes de production de papiers d’emballage sont déjà en exploitation sur le site.

Guangxi Jianhui prévoit d’étendre davantage ce site avec quatre lignes de production supplémentaires de machines à papier de haut niveau dans les années à venir. Image Guanxi Jianhui 
Cette nouvelle installation devrait devenir la plus grande ligne de production extensible de sacs papier en Asie. Image Guanxi Jianhui 
La machine à papier PM8 bénéficiera d'un contrôle précis des moteurs et de performances optimales dans des conditions de fonctionnement dynamiques et à basse vitesse. Image Guanxi Jianhui
La ligne PM8 actuellement en construction est conçue pour allier haute efficacité de production et technologies de fabrication intelligentes et économes en énergie. Le périmètre d’ABB comprend le système de contrôle PMC800 pour l’entraînement à vitesse variable de la machine à papier, les variateurs multidrives ACS880 et des moteurs basse tension à courant alternatif (AC), ainsi que les prestations d’ingénierie et de services pour l’installation et la mise en service.
« Ce projet démontre comment des technologies avancées d’électrification et d’automatisation permettent aux producteurs de papier d’améliorer leur productivité, leur efficacité énergétique et la fiabilité opérationnelle » a déclare Wilson Monteiro, Global Business Line Manager, Pulp, Paper and Fiber au sein de la division Process Industries d’ABB. « Nous sommes heureux d’accompagner le Groupe Guangxi Jianhui dans la mise en place d’une ligne de production moderne et intelligente, renforçant sa compétitivité sur le marché du papier d’emballage haut de gamme. »
Le système de contrôle d’ABB a été retenu pour sa capacité à assurer un fonctionnement stable et des performances élevées, tout en réduisant la complexité de maintenance et les coûts sur le cycle de vie.
La solution intègre la technologie Direct Torque Control (DTC) d’ABB, permettant un contrôle précis des moteurs et des performances optimales dans des conditions de fonctionnement dynamiques et à basse vitesse. Le système d’entraînement est également conçu avec des structures d’armoires simplifiées afin de faciliter la maintenance et optimiser l’entretien.
Pour renforcer la fiabilité opérationnelle à long terme, le système de la PM8 utilisera des communications par fibre optique et des réseaux de maintenance dédiés afin de réduire les risques d’arrêts liés aux interférences électromagnétiques. Des filtres du/dt sont également intégrés pour prolonger la durée de vie de l’isolation des moteurs et limiter les surtensions.
Le système est conçu pour répondre à des exigences strictes en matière de sécurité machine (incluant le Performance Level e, ou PL e). La technologie de contrôle d’ABB est spécifique à l’industrie papetière. Elle fournira aux opérateurs une interface utilisateur intuitive et des bibliothèques préconfigurées avec des applications facilitant l’exploitation, réduisant les besoins en formation et garantissant des performances de production stables.
« ABB combine une expertise technologique reconnue et une connaissance approfondie de l’industrie pâte et papier » a déclare Ran Hu, Directeur Général Adjoint de Guangxi Jianhui Paper. « Le projet de la PM8 constitue une étape majeure de notre stratégie de développement, et les solutions ABB nous aideront à construire une ligne de production hautement performante, intelligente et tournée vers l’avenir. »
Guangxi Jianhui prévoit d’étendre davantage ce site avec quatre lignes de production supplémentaires de machines à papier de haut niveau dans les années à venir. La réussite du projet de la PM8 devrait constituer une base solide pour poursuivre la collaboration entre les deux entreprises.
1. 广西建晖纸业有限公司林浆纸一体化项目PM7&PM8造纸车间及配套桩基工程正式开工!-东莞建晖纸业有限公司|林浆纸一体化大型造纸企业|涂布白板纸·牛皮箱板纸·绿色循环制造
2. A Comprehensive Review of the Pulp, Paper, and Forest Products Industry in 2025
ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En associant son expertise en ingénierie et en digital, ABB accompagne les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : « Engineered to Outrun » (« Quand l'ingénierie se surpasse »). ABB s'appuie sur 140 ans d'histoire et plus de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
L'activité Automation d'ABB automatise, électrifie et numérise les opérations industrielles répondant à un large éventail de besoins essentiels : approvisionnement en énergie, en eau et en matériaux, production de biens et transport vers les marchés. Forte de ses quelque 26 000 collaborateurs et de son expertise de pointe en matière de technologies et de services, ABB Automation aide les industries de process, hybrides et maritimes à se surpasser – plus efficacement et plus durablement. go.abb/automation