ABB a été sélectionnée par Statkraft pour moderniser trois centrales hydroélectriques norvégiennes

ABB a été sélectionnée par Statkraft pour moderniser trois centrales hydroélectriques norvégiennes

  • ABB a choisi de moderniser ses principaux actifs hydroélectriques dans l’infrastructure d’énergie renouvelable norvégienne
  • La portée du projet comprend l'installation du système de contrôle distribué ABB Ability™ 800xA®, du système électrique et du système d'excitation UNITROL® 8000
  • Les travaux prolongeront la durée de vie de trois usines pour soutenir la sécurité énergétique de la Norvège

ABB a été sélectionnée par Statkraft AS pour améliorer le complexe hydroélectrique de Vikfalli dans la municipalité de Vik, à 170 kilomètres au nord-est de Bergen sur la côte ouest de la Norvège. Le groupe de trois usines produit 830 GWh par an, ce qui représente suffisamment d’électricité pour environ 53 000 foyers norvégiens. La commande a été enregistrée au deuxième trimestre 2026. Les détails financiers n’ont pas été divulgués.

Le contrat couvre la modernisation complète des infrastructures de contrôle, de protection, d’excitation et électriques, prolongeant la durée de vie des actifs essentiels à la fourniture d’une électricité fiable et à faible émission de carbone par la Norvège, l’hydroélectricité étant responsable de près de 90 % de la production totale d’électricité en juin 2026.

Le projet Vikfalli comprend trois centrales électriques – Målset (24 MW), Refsdal (92 MW) et Hove (68 MW) – avec un total de cinq unités génératrices. Le champ d'application du projet d'ABB comprend l'installation du système de contrôle distribué 800xA® d'ABBAbility™ qui sera intégré aux systèmes de turbine tiers existants pour fournir un environnement opérationnel unifié dans l'ensemble du complexe.

  • Salle des machines de la centrale hydroélectrique de Refsdal (crédit : Statkraft)
  • Extérieur de la centrale hydroélectrique de Målset (crédit : Statkraft)
  • Les systèmes d'excitation ABB UNITROL® 8000 seront déployés sur cinq unités génératrices dans trois centrales hydroélectriques Statkraft.

Le contrat couvre la modernisation complète et déploiera les systèmes d’excitation UNITROL® 8000 pour les cinq unités génératrices, la cybersécurité avancée, les systèmes électriques basse et moyenne tension, la surveillance et la protection des vibrations, les solutions numériques, l’alimentation et l’installation de câbles. L'intégration de systèmes modernes d'excitation et de protection permet de respecter les codes de réseau en constante évolution pour les générateurs et contribue à la stabilité et aux capacités de résilience essentielles dans un système d'alimentation qui s'adapte à des volumes croissants d'énergie renouvelable variable.

« La mise à niveau de Vikfalli est une étape importante dans le renforcement de l’infrastructure d’énergie renouvelable de la Norvège et nous avons travaillé en étroite collaboration avec ABB dès le début pour garantir l’optimisation de la solution », a déclaré Inge Hass, directeur de la centrale électrique du groupe Sogn, Statkraft.

L’hydroélectricité est la troisième plus grande source d’électricité au monde, représentant environ 14 % de la production mondiale d’électricité en 2024. La nouvelle capacité devrait augmenter d’ici la fin de la décennie, avec plus de 154 GW prévus en ligne. Le secteur est particulièrement solide en Norvège, qui génère environ 90 % de son électricité à partir de l’hydroélectricité pour l’approvisionnement national et comme ressource d’équilibrage pour les marchés européens interconnectés.

« Hydropower est une partie importante d'un système énergétique en expansion, aidant à accroître la capacité renouvelable et à fournir une alimentation de base stable au réseau », a déclaré Per Erik Holsten, président de la division Energy Industries d'ABB. « La priorité est désormais de s’assurer que les actifs existants tels que Vikfalli sont équipés pour remplir ce rôle pour les besoins futurs avec des solutions de contrôle et numériques modernes qui leur permettent de fonctionner plus en toute sécurité, plus propre et plus mince, et d’être prêts pour les exigences du réseau de demain. »

La commande a été sécurisée après qu'ABB a travaillé aux côtés de Statkraft dès la phase de développement initiale pour définir et optimiser la solution technique avant la passation du contrat principal. Cette approche reflète un changement dans la façon dont les principaux propriétaires d’infrastructures énergétiques critiques se procurent des mises à niveau à long terme, amenant les partenaires technologiques plus tôt pour réduire les risques et améliorer les résultats. Les activités du site de Målset devraient commencer en 2028, et Refsdal et Hove suivront en 2029.

ABB est un leader mondial de la technologie en matière d’électrification et d’automatisation, permettant un avenir plus durable et plus économe en ressources. En connectant son expertise en ingénierie et en numérisation, ABB aide les industries à fonctionner à des performances élevées, tout en devenant plus efficaces, productives et durables pour qu'elles surperforment. Chez ABB, nous appelons cela « Quand l'ingénierie se surpasse ». La société compte plus de 140 ans d’histoire et environ 110 000 employés dans le monde. Les actions d’ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Endnotes

  1. https://www.ssb.no/en/statbank/table/10574
  2. https://www.ssb.no/en/energi-og-industri/energi/statistikk/elektrisitet
  3. https://www.iea.org/energy-system/renewables/hydroelectricity
  4. https://www.iea.org/reports/renewables-2025/renewable-electricity
  5. https://www.iea.org/countries/norway/electricity

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp