- Le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA est équipé d'un système électronique d'imagerie de haute précision développé par ABB et Nüvü Camēras
- Le système de lecture d'images ultra-sensible permettra à la NASA d'étudier des planètes situées au-delà de notre système solaire, contribuant ainsi à faire progresser la recherche d'autres mondes
- La mission « Roman » ouvrira la voie à l'« Observatoire des mondes habitables » de la NASA, un projet futur plus ambitieux visant à trouver des planètes habitables
Le télescope spatial Nancy Grace Roman, observatoire infrarouge de la NASA lancé le 30 août 2026, aidera les scientifiques à étudier les planètes situées au-delà de notre système solaire grâce à deux systèmes électroniques de contrôle de caméra ultrasensibles développés et fabriqués par ABB et Nüvü Camēras. Ces caméras recueilleront les images de l'instrument de coronographie, dont l’objectif est de tester de nouvelles technologies spatiales destinées à la recherche d'exoplanètes et contribuer à ouvrir la voie à l'« Observatoire des mondes habitables » de la NASA, un concept de mission future qui aurait pour objectif de rechercher des signes d'habitabilité sur d'autres planètes.
Le coronographe « Roman » devrait être 100 à 1 000 fois plus performant pour l'imagerie des exoplanètes que ne le sont aujourd'hui les autres coronographes spatiaux. Nommé en l'honneur de la première directrice du programme d’astronomie à la NASA, également surnommée la « mère de Hubble », le télescope spatial Nancy Grace Roman dispose d'un champ de vision 100 fois plus large que celui du télescope spatial Hubble, ce qui lui permet d'observer une portion nettement plus vaste du ciel en une seule observation.
S'appuyant sur une expertise acquise au cours de 30 ans de projets spatiaux et sur plus de 140 systèmes optiques en orbite, les ingénieurs d'ABB ont réussi à intégrer le système de lecture de la caméra dans un boîtier compact, pas plus grand qu'une boîte à chaussures. Dotée de composants électroniques certifiés pour l'espace, l'électronique de la caméra est conçue pour résister à l'environnement radiatif hostile de l'espace lointain et aux températures cryogéniques, tout en captant la lumière extrêmement faible émise par les planètes en orbite autour d'étoiles lointaines.

Représentation artistique du télescope Roman - Crédit photo : NASA 
Télescope Roman embarqué à bord de SpaceX - Crédit photo : NASA, Sydney Rohde 
Les deux caméras québécoises installés dans le coronographe du télescope Roman. Crédit Photo : NASA/JPL-Caltech 
Boîtier électronique intégrant la technologie mise au point au Québec - Crédit photo : ABB
Un coronographe permet de bloquer la lumière d’une étoile pour étudier son voisinage susceptible de contenir des planètes reflétant une infime quantité de la lumière émise par l’étoile.
Le télescope fonctionnera au point de Lagrange L2, un emplacement particulier de notre système solaire où la Terre et le Soleil apparaissent toujours proches l’un de l’autre, permettant ainsi d’éliminer la pollution lumineuse provenant des deux astres. Situé à environ quatre fois la distance entre la Terre et la Lune, l’observatoire se trouvera hors de portée des missions de maintenance telles que celles menées pour le télescope spatial Hubble, ce qui rend la fiabilité et la robustesse des systèmes embarqués essentielles.
« Des projets comme la mission Roman montrent ce qu’il est possible de réaliser lorsque l’ambition scientifique et l’innovation technique s’allient », a déclaré Marc Corriveau, directeur général de la division Mesure et Analyse d’ABB au Canada. « Nous sommes fiers que la technologie mise au point par notre équipe spatiale au Québec contribue à cette mission historique de la NASA et favorise des découvertes susceptibles de redéfinir notre compréhension de l’univers. »
En 2020, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a sélectionné ABB pour fournir le système de lecture de caméra dédié à l’observation des exoplanètes, s'appuyant sur une technologie d'imagerie développée en collaboration avec Nüvü Camēras et soutenue par les programmes de développement technologique de l'Agence spatiale canadienne. ABB a également contribué à de nombreuses autres missions spatiales en mettant ses technologies optiques au service de l'Agence spatiale canadienne, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale japonaise, ainsi qu'à des projets spatiaux menés par des opérateurs de satellites commerciaux tels que GHGSat, EarthDaily et Hydrosat.
« En étroite collaboration avec ABB, nous avons mis en commun notre expertise pour fournir la technologie d’imagerie qui permettra de mener à bien l’une des missions d’imagerie d’exoplanètes les plus ambitieuses de la NASA à ce jour, ouvrant ainsi la voie à la réponse à l’une des plus grandes questions de l’humanité : sommes-nous seuls dans l’univers ? », a déclaré Olivier Daigle, directeur technique de la société Nüvü Camēras, basée à Montréal. « Nous remercions l’Agence spatiale canadienne de nous avoir supporté à valider cette technologie en vue d’applications d’imagerie directe hors-planète et d’avoir soutenu les avancées qui ont conduit à sa sélection par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. »
ABB est un leader technologique mondial dans les secteurs de l’électrification et de l’automatisation pour favoriser un avenir plus durable et une gestion plus efficace des ressources. En conjuguant son savoir-faire en matière d’ingénierie et de numérisation, ABB aide les industries à accroître leur rendement, tout en devenant plus efficaces, productives et durables afin d’être plus performantes. Chez ABB, c’est ce que nous illustrons par la devise « Quand l’ingénierie se surpasse ». L’entreprise a plus de 140 ans d’histoire et emploie près de 110 000 personnes dans le monde. Les actions d’ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au NASDAQ Stockholm (ABB). www.abb.com
Le secteur d’activité Automatisation d’ABB automatise, électrifie et numérise les opérations industrielles qui répondent à une vaste gamme de besoins essentiels, allant de l’approvisionnement de l’énergie, de l’eau et des matériaux à la production de biens et à leur transport vers le marché. Comptant environ 26 000 employés, le secteur d’activité Automatisation d’ABB, chef de file technologique et expert en services, aide les clients dans les industries des procédés, de l’hybride et du maritime à se dépasser en misant sur la simplicité et la propreté.go.abb/automation