ABB s’associe à Ferrari Hypersail pour amener le courant direct vers de nouveaux horizons

ABB s’associe à Ferrari Hypersail pour amener le courant direct vers de nouveaux horizons

  • ABB s’associe à Ferrari Hypersail, un yacht monocoque innovant de 100 pieds océanique à coque pleine alimenté par des systèmes d’énergie renouvelable
  • Plus de 25 ans de leadership en technologie CC d'ABB soutiennent le développement de systèmes d'alimentation 800 V CC avancés
  • L’expertise d’ABB permettra d’optimiser les performances et la résilience des énergies renouvelables à bord dans des conditions océaniques extrêmes

ABB annonce aujourd'hui un partenariat technologique avec Ferrari Hypersail qui apporte l'expertise d'ABB en matière d'électrification au défi offshore le plus ambitieux au monde. En tant que partenaire d'électrification, ABB soutiendra le défi grâce à son expertise en matière d'énergie marine, de technologie à courant continu (CC) et de systèmes électriques avancés.

Le Ferrari Hypersail est un yacht monocoque océanique révolutionnaire de 30 mètres de long à coque pleine, alimenté par des énergies renouvelables. Le navire est conçu pour repousser les limites de la performance marine durable, en combinant vitesse, résilience et sécurité avec la production et la gestion d’énergie embarquées dans l’un des environnements les plus exigeants sur le plan technique.

ABB apporte plus de 25 ans d’expérience dans la technologie DC au partenariat, soutenu par un portefeuille de plus de 700 brevets dans le domaine. En tant que partenaire d'électrification, ABB soutiendra Ferrari Hypersail grâce à son expertise dans la gestion de l'énergie, les systèmes électriques maritimes et le stockage d'énergie.

Ferrari Hypersail fournit à ABB un environnement haute performance pour démontrer comment l’électrification avancée, les architectures DC et la gestion intelligente de l’énergie peuvent améliorer la résilience et l’efficacité dans des conditions offshore extrêmes. Ces exigences, qui consistent à équilibrer la production, le stockage et la distribution d’énergie renouvelables en temps réel, sont essentielles au développement de microréseaux industriels de nouvelle génération.

« Ferrari Hypersail offre à ABB une plateforme unique pour démontrer comment nous collaborons avec des partenaires pour repousser les limites de la technologie à courant direct », a déclaré Giampiero Frisio, président du secteur d’activité de l’électrification d’ABB. « Ferrari Hypersail est conçu pour fonctionner dans des conditions aussi exigeantes que tout ce à quoi nos systèmes sont confrontés dans l’industrie. Le rôle d'ABB montre comment les technologies d'électrification et d'automatisation aident les industries à dépasser et à atteindre des performances record. Les leçons tirées d’un tel défi peuvent nous aider à faire progresser les systèmes électriques résilients et efficaces dont nos clients ont besoin dans tous les secteurs, de la marine et des énergies renouvelables aux centres de données et aux microréseaux industriels. »

ABB et Ferrari Hypersail s’associent pour explorer de nouveaux horizons pour la technologie à courant continu
ABB et Ferrari Hypersail s’associent pour explorer de nouveaux horizons pour la technologie à courant continu
center

Pour Enrico Voltolini, chef de projet de Ferrari Hypersail, le partenariat fournit la base technique requise pour exécuter la mission. « Hypersail fonctionne entièrement avec des énergies renouvelables », a déclaré M. Voltolini. « Il doit être autosuffisant pendant des semaines à la fois dans les environnements océaniques les plus hostiles de la planète. Avoir l'expertise d'ABB en matière d'électrification liée au projet est un avantage opérationnel précieux. »

L’architecture DC de Ferrari Hypersail fonctionnera comme un microgrid haute performance et autosuffisant avec des systèmes fonctionnant à 48V et 800 VCC. Il générera, stockera et gérera l’alimentation pour la navigation critique, les commandes de feuille, les systèmes de sécurité et la propulsion tout en fonctionnant dans des conditions de froid extrême, de pulvérisation de sel, de pression et de mouvement.

L’équipe d’ABB soutiendra Ferrari Hypersail grâce à son expertise dans l’intégration des systèmes de DC, la distribution intelligente de l’énergie et la résilience en mer. Les informations tirées du projet contribueront à éclairer le développement de systèmes électriques avancés pour des secteurs tels que l’expédition, les centres de données et les infrastructures d’énergie renouvelable.

Informations supplémentaires :
https://www.abb.com/global/en/company/about/engagements-and-partnerships/ferrari-hypersail

ABB est un leader technologique mondial dans les secteurs de l’électrification et de l’automatisation pour favoriser un avenir plus durable et une gestion plus efficace des ressources. En conjuguant son savoir-faire en matière d’ingénierie et de numérisation, ABB aide les industries à accroître leur rendement, tout en devenant plus efficaces, productives et durables afin d’être plus performantes. Chez ABB, c’est ce que nous illustrons par la devise « Quand l’ingénierie se surpasse ». L’entreprise a plus de 140 ans d’histoire et emploie près de 110 000 personnes dans le monde. Les actions d’ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au NASDAQ Stockholm (ABB). www.abb.com 

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp