ABB s’associe à Ferrari Hypersail pour porter le courant continu vers de nouveaux horizons

ABB s’associe à Ferrari Hypersail pour porter le courant continu vers de nouveaux horizons

  • ABB est partenaire de Ferrari Hypersail, un voilier monocoque océanique de 100 pieds entièrement porté par des foils et alimenté par des systèmes d’énergie renouvelable.
  • A la pointe de la technologie du courant continu (DC) depuis plus de 25 ans, ABB soutient le développement de systèmes d’alimentation avancés en 800 VDC (Volts Direct Current, ou « volts en courant continu »).
  • Le savoir-faire d’ABB permettra de maximiser la performance et la résilience des énergies renouvelables embarquées dans des conditions océaniques extrêmes.

ABB annonce aujourd’hui un partenariat technologique avec Ferrari Hypersail, mettant son expertise en électrification au service du défi technologique et maritime le plus ambitieux au monde. En tant que « partenaire électrification », ABB soutiendra ce projet grâce à son savoir-faire dans le domaine de la propulsion marine, de la technologie du courant continu (DC) et des systèmes électriques avancés.

Ferrari Hypersail est un voilier monocoque océanique de 100 pieds entièrement porté par des foils et alimenté par des énergies renouvelables. Ce navire d’avant-garde a été conçu pour repousser les limites de la performance maritime durable, en combinant vitesse, résilience et sécurité avec la production et la gestion de l’énergie à bord, dans l’un des environnements les plus exigeants sur le plan technique.

ABB apporte à ce partenariat plus de 25 ans d’expérience dans la technologie DC, soutenue par un portefeuille de plus de 700 brevets dans ce domaine. En tant que « partenaire électrification », ABB soutiendra Ferrari Hypersail grâce à son expertise en matière de gestion de l’énergie, de systèmes électriques marins, de stockage d’énergie et de surveillance intelligente.

Ferrari Hypersail offre à ABB un environnement de haute performance pour démontrer comment l’électrification avancée, les architectures DC et la gestion intelligente de l’énergie peuvent améliorer la résilience et l’efficacité dans des conditions extrêmes en haute mer. Ces exigences — équilibrer la production d’énergie renouvelable, le stockage, la surveillance et la distribution d’énergie en temps réel — sont essentielles au développement des microréseaux industriels de nouvelle génération.

center

« Ferrari Hypersail offre à ABB une vitrine unique pour démontrer la façon dont nous collaborons avec nos partenaires afin de repousser les limites de la technologie du courant continu », déclare Giampiero Frisio, Président de la Business Area Électrification du Groupe ABB. « Ferrari Hypersail est conçu pour fonctionner dans des conditions tout aussi exigeantes que celles auxquelles nos systèmes sont confrontés dans l’industrie. Le rôle d’ABB illustre la manière dont les technologies d’électrification et d’automatisation aident les entreprises à se dépasser et à atteindre des performances record. Les enseignements tirés d’un tel défi nous aideront à faire progresser les systèmes électriques résilients et efficaces dont nos clients ont besoin dans des secteurs allant du maritime et des énergies renouvelables aux centres de données et aux microréseaux industriels. »

Pour Enrico Voltolini, chef de projet de Ferrari Hypersail, ce partenariat fournit les bases techniques nécessaires à la réussite de la mission. « Hypersail fonctionne entièrement grâce aux énergies renouvelables », explique-t-il. « Le navire doit être autonome pendant des semaines consécutives dans les environnements océaniques les plus hostiles de la planète. Pouvoir compter sur l’expertise d’ABB en matière d’électrification constitue un avantage opérationnel précieux. »

L’architecture DC de Ferrari Hypersail fonctionnera comme un microréseau autonome de haute performance, avec des systèmes opérant sous des tensions de 48 V et 800 VDC. Elle générera, stockera et gérera l’énergie destinée aux équipements critiques de navigation, au contrôle des foils, aux systèmes de sécurité et à la propulsion, tout en évoluant dans des conditions de froid extrême, d’embruns salés, de pression et de mouvements violents.

L’équipe d’ABB apportera à Ferrari Hypersail son savoir-faire dans l’intégration des systèmes DC, la surveillance en temps réel, la distribution intelligente de l’énergie et la résilience en mer. Les enseignements tirés de ce projet contribueront au développement de systèmes électriques avancés pour divers secteurs, notamment le transport maritime, les centres de données et les infrastructures d’énergies renouvelables.

Pour plus d’informations : https://www.abb.com/global/en/company/about/engagements-and-partnerships/ferrari-hypersail

A propos d’ABB

ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En s’appuyant sur son expertise en ingénierie et en digitalisation, ABB aide les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : "Engineered to Outrun" ("Quand l’ingénierie se surpasse"). Fort de plus de 140 ans d'histoire, le Groupe compte près de 110 000 collaborateurs dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp