ABB lance un nouveau portefeuille en courant continu pour transformer l’infrastructure énergétique des centres de données dédiés à l’IA

ABB lance un nouveau portefeuille en courant continu pour transformer l’infrastructure énergétique des centres de données dédiés à l’IA

  •  ABB dévoile Infinitus, le premier portefeuille de solutions en courant continu, de la source d’alimentation jusqu’à la baie informatique, conçu pour offrir une grande flexibilité d’architecture aux centres de données dédiées à l’IA
  • Les transformateurs statiques révolutionnaires Infinitus permettent d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire l’empreinte physique des infrastructures. Associés aux technologies de distribution et de protection de l’alimentation en courant continu, ils contribuentt à améliorer les performances globales du système
  • Le portefeuille en courant continu Infinitus devrait également offrir des bénéfices similaires dans d’autres secteurs, tels que l’industrie manufacturière, les énergies renouvelables, les bâtiments industriels ou encore le maritime

ABB annonce aujourd’hui le lancement d’Infinitus, un portefeuille de solutions en courant continu (DC) conçu pour répondre à la demande énergétique croissante des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle. Cette offre vise à accélérer l’adoption d’architectures électriques en courant continu dans les centres de données, permettant d’améliorer l’efficacité énergétique, de réduire l’empreinte physique des infrastructures électriques et d’augmenter la capacité de calcul disponible. ABB estime que cette évolution concernera également d’autres secteurs fortement consommateurs d’énergie.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit que la demande  mondiale d’électricité des centres de données devrait plus que doubler d’ici 2030, et ABB estime qu’environ 25 à 40% des nouvelles capacités installées en 2030 pourraient s’appuyer sur une distribution électrique en courant continu. Les puces de nouvelle génération dédiées à l’IA devraient consommer plus de 1 MW par rack et plus, soit une augmentation par rapport au 200 kW  environ aujourd’hui, rendant essentielle l’adoption d’architectures DC capables de soutenir ces niveaux de performance tout en améliorant l’efficacité énergétique. Grâce à une distribution électrique en 800 VDC, l’empreinte physiquel est plus compacte, tout en supprimant des étapes de conversion d’énergie redondantes et en réduisant les pertes thermiques associées aux systèmes traditionnels en courant alternatif (AC). Un récent rapport réalisé par BCG et ABB a démontré que la distribution en courant continu permet d’obtenir des gains d’efficacité énergétique supérieurs à 5 % et d’augmenter l’espace disponible pour les équipements informatiques hébergeant les capacités de calcul.

Pour un centre de données de 500 MW, une amélioration de 5 % de l’efficacité énergétique représente jusqu’à 25 MW supplémentaires pouvant être consacrés aux charges informatiques génératrices de revenus, et plus de 300 millions de dollars US de revenus additionnels par an.  Avec 5 % de gains d'efficacité pour un campus de centres de données de 500 MW, les économies d’énergie sur un an  équivaudraient à alimenter la ville de Washington D.C. pendant près d’une semaine.

Giampiero Frisio, Président de la division Electrification d’ABB, déclare :
« ABB est un pionnier des technologies en courant continu depuis plus de 25 ans dans de nombreux secteurs d’activité. Nous collaborons étroitement avec des fabricants de puces électroniques, des  grands clients du cloud et des centres de données  (hyperscalers), nos partenaires d’approvisionnement et les organismes de l’industrie pour fixer les normes et le rythme de  déploiement d’architectures électriques en courant continu à haute efficacité.

Infinitus est le premier portefeuille de solutions fournissant tous les composants nécessaires  pour toute architecture de centres de données, qu’ils soient entièrement en courant continu ou hybrides AC/DC, afin d’alimenter efficacement la prochaine génération de puces dédiées à l’intelligence artificielle. Cette technologie apportera des gains  d’efficacité énergétique similaires à d’autres secteurs énergivores, tels que l’industrie manufacturière à grande échelle, les énergies renouvelables ou encore le secteur maritime. »

Infinitus constitue le premier portefeuille en courant continu intégré de la source d’alimentation jusqu’aux baies  informatiques. Au cœur de cette offre se trouve la technologie révolutionnaire de transformateur statique  Infinitus d'ABB, qui permet aux sites de fonctionner en diminuantleur empreinte physique  tout en améliorant leur efficacité énergétique.

ABB est également le seul fournisseur majeur du secteur de l’électrification à proposer à la fois le premier disjoncteur statique entièrement certifié IEC au monde ainsi qu’un système d’alimentation sans interruption (UPS) statique moyenne tension de l’industrie en production, offrant une diversité technologique inégalée sur le marché.

Le portefeuille DC Infinitus d’ABB repose sur cinq composants clés :

  • Groupes motopropulseurs moyenne tension (Medium Voltage Powertrains) : fournissent une alimentation stable et résiliente depuis le réseau électrique ou la production sur site ;
  • Sources DC et qualité de l'énergie (DC Sources and Power Quality) : convertissent le courant alternatif en courant continu tout en supprimant les étapes de conversion dans les espaces informatiques ("white space") ;
  • Distribution d’énergie électrique en courant continu (DC Power Distribution) : achemine l’électricité de manière sûre et fiable, tout en permettant d’augmenter la densité de puissance dans un encombrement réduit ;
  • Protection électrique en courant continu (DC Power Protection) : protège les opérateurs, les serveurs IA et les équipements contre les surintensités en courant continu ;
  • Optimisation du refroidissement (Cooling Optimization) : réduit la consommation énergétique dans les espaces techniques et informatiques grâce à des moteurs et variateurs de vitesse raccordés en courant continu.

ABB accompagne ses clients dans la conception de solutions adaptées à leurs besoins énergétiques, à l’architecture de leurs installations et à leur mix énergétique. Cette approche partenariale permet d’optimiser chaque projet en matière d’efficacité et de fiabilité.

Le portefeuille Infinitus complète les infrastructures traditionnelles en courant alternatif tout en apportant la flexibilité du courant continu. Il permet ainsi aux exploitants de centres de données de choisir l’architecture énergétique la mieux adaptée à leurs besoins tout en bénéficiant de gains inédits en matière d’efficacité, de fiabilité et de capacité d’évolution à l’ère de l’intelligence artificielle.

Pour les centres de données de nouvelle génération, cette architecture intégrée répond aux exigences de forte densité de puissance et de haute efficacité énergétique imposées par les futures générations de puces IA. Plusieurs composants majeurs devraient entrer en production au cours des douze prochains mois, tandis que les premières installations natives en courant continu entièrement basées sur le portefeuille Infinitus devraient être opérationnelles dans un délai de deux à trois ans.

Ce lancement vient renforcer la collaboration engagée entre ABB et NVIDIA, annoncée en octobre 2025, visant à développer des architectures électriques en 800 VDC pour les infrastructures d’intelligence artificielle à l’échelle du gigawatt. ABB s’appuie sur plus de 25 ans d’expérience dans le courant continu et sur un portefeuille de plus de 700 brevets couvrant notamment les énergies renouvelables, la production d’électricité, le stockage d’énergie ainsi que les moteurs et les variateurs.

À propos d’ABB
ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En s’appuyant sur son expertise en ingénierie et en digitalisation, ABB aide les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"). Fort de plus de 140 ans d'histoire, le Groupe compte près de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp