ABB choisi par IONITY pour la deuxième phase de l’expansion du réseau de recharge européen

Réseau de recharge ABB pour Ionity
Réseau de recharge ABB pour Ionity

ABB a décroché une commande de la part de IONITY portant sur 324 nouveaux chargeurs haute puissance (350 kW) pour véhicules électriques. Ces chargeurs seront déployés dans 24 pays d’ici fin 2020 dans le cadre de la deuxième phase d’expansion du réseau IONITY. Les termes financiers de la commande n’ont pas été dévoilés.

En 2018, ABB avait déjà été choisi par IONITY comme partenaire technologique et avait livré 340 chargeurs haute puissance ; le fabricant est aussi le premier à avoir commercialisé en Europe des chargeurs de 350 kW avec des câbles refroidis par liquide. Un tel niveau de puissance permet de bénéficier de 200 kilomètres d’autonomie en seulement 8 minutes.

IONITY, joint-venture composée de BMW, Daimler AG, Ford Motor Company ainsi que d’Audi et Porsche du groupe VW, a déjà ouvert 202 sites de charge sur 18 marchés européens. IONITY a récemment célébré le lancement de sa 200ème station de charge à Lully, en Suisse, laquelle intègre les tout derniers chargeurs haute puissance d’ABB développés pour IONITY.

Michael Hajesch, directeur général de IONITY, a déclaré : « ABB est l’un de nos partenaires technologiques favoris en Europe pour les chargeurs haute puissance. Avec leur nouveau design personnalisé aux couleurs de IONITY, ils poursuivent leur déploiement sur le marché. Ils ont développé une borne à très faible encombrement à notre image. »

Ces chargeurs personnalisés fournis par ABB à IONITY sont les plus minces jamais développés par ABB et répondent parfaitement aux besoins de IONITY en matière de design. Ces nouveaux chargeurs bénéficient également d’autres caractéristiques de design optimisées, parmi lesquelles un fonctionnement plus silencieux, un affichage sur mesure, et des câbles plus longs avec système de rétractation automatique facilitant l’accès au port de charge de tous les modèles et permettant aux câbles de ne jamais toucher le sol et donc d’être exempts d’impuretés, sans risque de salir leurs utilisateurs.

Frank Muehlon, responsable de l’activité au sein du groupe ABB pour les solutions d’infrastructures d’e-mobilité : « Notre collaboration avec IONITY représente l’association de deux organisations partageant les mêmes valeurs, s’engageant en faveur d’un futur plus écologique et durable pour tous. IONITY est un formidable partenaire car nous pouvons développer conjointement des solutions dédiées du fait de leur déploiement à grand échelle. »

Nous sommes fiers d’avoir soutenu IONITY lors de la phase initiale de déploiement de son réseau de charge pour véhicules électriques et sommes impatients de poursuivre notre partenariat afin de bâtir un vaste réseau de charge haute puissance paneuropéen. L'objectif de IONITY est de permettre aux véhicules électriques de parcourir les mêmes trajets longue distance que les véhicules à carburant fossile, et avec cette toute dernière extension de notre partenariat, nous tendons à nous rapprocher de cet objectif », ajoute Muehlon.

Les ventes de véhicules rechargeables en Europe ont atteint 408 000 unités en 2018, soit une hausse de 33 % en glissement annuel* ; l’Europe devrait même devancer rapidement les États-Unis et leur ravir la deuxième place sur le marché des véhicules électriques d’ici 2030, à la faveur de réglementations antipollution de plus en plus strictes et d’engagements de plus en plus forts de la part des constructeurs automobiles nationaux**.

Fort de ses multiples innovations dans le domaine du transport électrique au cours de ses 130 ans d’existence, ABB est devenu un leader mondial dans les systèmes de charge rapide CC connectés pour véhicules électriques. ABB a actuellement vendu plus de 13 000 chargeurs rapides CC dans plus de 80 pays dans le monde. ABB a récemment reçu le prix Global E-mobility Leader 2019 pour son rôle actif dans la promotion de l’adoption de solutions de transport durable à l’échelle mondiale.

* EVvolumes.com

**Bloomberg NEF Electric Vehicle Outlook 2019

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est un leader des technologies de pointe qui accompagne les industries dans leur transformation digitale. Fort d’un héritage de plus de 130 ans d’innovation, ABB possède quatre champs d’expertise, représentés par ses Business : Electrification, Industrial Automation, Motion, et Robotics & Discrete Automation, réunis par la plate-forme digitale ABB Ability™. Le Business Power Grids d’ABB sera cédé à Hitachi en 2020. ABB est présent dans plus de 100 pays et compte quelque 147 000 employés. www.abb.com

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp