ABB présente la nouvelle solution de démarrage moteur : un câblage à insertion directe sans outil

La technologie à insertion directe sans outil optimise le temps d’installation et dispense de campagne de resserrage.

ABB lance la première gamme de solutions de démarrage de moteur avec une technologie Push-in Spring qui facilite le câblage. Le concept innovant de raccordement sans outil réduit le temps de câblage et offre un raccordement résistant aux vibrations. La technologie 2-en-1 associe les avantages des modes Push-in et Spring dans une seule borne.

En mode Push-in, des câbles rigides ou des câbles souples avec embouts peuvent être raccordés sans outil. Il suffit à l’opérateur de les insérer dans les bornes, ce qui permet de réduire le temps de câblage jusqu’à 50 % par rapport à une solution standard à ressort et d’en faciliter l’installation. Les bornes contribuent à éliminer les erreurs de câblage et dispensent de campagnes de resserrage.

Le mode Spring facilite l’insertion de petites sections de câbles ou de câbles sans embouts et assure un décâblage plus rapide des produits. Il convient uniquement à l’opérateur d’insérer un tournevis dans les bornes identifiées avant d’insérer le câble.

Grâce aux repères clairement identifiés, la solution de démarrage moteur Push-in Spring offre une insertion de câble à un angle de 90° pour toutes les bornes. L’accès frontal aux bornes garantit une insertion fiable et sans accroc des câbles, ainsi qu’un câblage automatisé par robot.

Habib Khamassi, responsable produit Business Electrification France a déclaré : « Le lancement de cette nouvelle solution de démarrage moteur avec bornes Push-In Spring constitue un progrès significatif de la part d’ABB. Pour les équipementiers, tableautiers et fabricants de machines, il s’agit d’une manière intelligente d’accélérer leurs travaux d’installation et d’améliorer la fiabilité. Le raccordement sécurisé et résistant aux vibrations fourni par cette nouvelle gamme rend également inutile le resserrage des câbles de connexion pendant toute la durée de vie du produit. »

La nouvelle solution Push-in est disponible jusqu’à 32 A pour le disjoncteur moteur MS132-K et jusqu’à 38 A (50 A CA-1) avec le contacteur AF...K. Une large gamme d’équipements auxiliaires, de kits de montage et d’accessoires aussi compatibles avec la gamme vissée sera disponible. Les kits de connexion ne nécessitant aucun outil pour le montage et le démontage réduisent considérablement le temps d’installation.

La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. https://www.abb.fr/lowvoltage

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.fr

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp