Les moteurs à réluctance synchrone (SynRM) primés d'ABB offrent un nouveau premier choix pour répondre à la demande mondiale croissante d'amélioration de l'efficacité énergétique. Ces moteurs répondent désormais à la nouvelle classe de rendement énergétique ultra-premium IE5 définie par la Commission électrotechnique internationale (CEI)
Les moteurs SynRM IE5 ultra-premium offrent jusqu'à 50 % de pertes énergétiques en moins et une consommation d'énergie nettement inférieure à celle des moteurs à induction IE2 couramment utilisés. ABB a introduit la technologie SynRM pour la première fois en 2011 et des études de cas dans des installations industrielles ont démontré des économies d'énergie allant jusqu'à 25 %, selon l'application.
Le niveau d'efficacité de l'IE5 est rendu possible par la conception du SynRM qui combine les avantages de la performance de la technologie à aimant permanent avec la simplicité et la facilité de maintenance d'une plate-forme à induction. Afin de garantir une conception écologique, il n’ y a pas d’aimants et pas de matériaux à base de terres rares.
"Le changement climatique et la responsabilité environnementale entraînent d'énormes changements dans tous les secteurs", a déclaré Tero Helpio, chef de produit mondial, moteurs BT IEC, ABB Motion. "Nous avons répondu à ce défi avec nos moteurs IE5 ultra-premium qui répondent aux normes les plus strictes en matière d'efficacité énergétique. Ces moteurs offrent aux utilisateurs industriels une grande opportunité de réduire leur consommation d'électricité et de diminuer les émissions de CO2 tout en bénéficiant d'une productivité accrue et de coûts de cycle de vie réduits"
Les avantages supplémentaires du moteur IE5 SynRM sont des températures de roulement et d'enroulement plus basses pour une fiabilité accrue et une longue durée de vie. Cette conception permet également de réduire le bruit des moteurs pour un meilleur environnement de travail.
Les moteurs ABB IE5 SynRM peuvent être utilisés dans une large gamme d'applications industrielles exigeantes où ils offrent un contrôle précis et un rendement élevé sur toute la plage de vitesse, même à des charges partielles. Cela en fait une option de mise à niveau idéale pour les moteurs à induction standard des pompes, des ventilateurs et des compresseurs, ainsi que pour des applications plus exigeantes comme les extrudeuses, les mélangeurs à conque, les treuils et les convoyeurs. Les moteurs IE5 SynRM remplacent facilement les moteurs à induction car ils ont la même taille et la même puissance de sortie, ce qui ne nécessite aucune modification mécanique.
Les moteurs IE5 SynRM répondent aux exigences de la classe d'efficacité définie dans la norme CEI TS 60034-30-2 et sont disponibles avec une puissance de sortie de 5,5 à 315 kilowatts (kW) dans les tailles de carcasses CEI 132-315. Ils peuvent être spécifiés comme faisant partie d'un ensemble moteur et variateur à haut rendement avec les variateurs de vitesse ABB (VSD).
Enfin ces moteurs sont éligibles aux CEE avec les fiches IND-UT-144 et IND-UT-136.
|
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est un leader technologique qui est à l'origine de la transformation numérique des industries. Avec une histoire d'innovation de plus de 130 ans, ABB compte quatre entreprises de premier plan au niveau mondial, axées sur le client : Électrification, automatisation industrielle, mouvement, et robotique et automatisation discrète, soutenus par la plate-forme numérique ABB Ability™. L'activité "Power Grids" d'ABB sera cédée à Hitachi en 2020. ABB est présent dans plus de 100 pays et emploie environ 144 000 personnes. www.abb.com Pour plus d'informations, veuillez contacter : |
||
|
Relations avec les médias |
||