ABB et Ormera ont recours à la technologie blockchain pour révolutionner la facturation d’électricité

ABB et Ormera, une start-up de PostFinance et d’Energie Wasser Bern (ewb), ont développé une solution blockchain pour les prestataires d’énergie et propriétaires d’immeuble qui fera date. Cette application, qui a été testée dans des projets pilotes, traite la lecture des compteurs, l'administration et la facturation de l'électricité fabriquée en propre par des installations solaires de manière entièrement automatique, transparente et sécurisée sur le plan des données, et révolutionne ainsi le processus de facturation d’électricité.

De plus en plus de locataires s’approvisionnent en électricité par le biais d'installations solaires utilisées en commun. La nouvelle loi sur l’énergie offre aux propriétaires la solution du «Regroupement de consommation propre» (RCP). Il permet aux propriétaires de vendre l’énergie solaire produite par leur propre toit directement aux habitantes et habitants de leur immeuble. La facturation d’électricité – de la lecture du compteur en passant par le calcul selon les tarifs jusqu’à la facturation – constitue actuellement un processus exigeant et complexe. En collaboration avec ABB en qualité de partenaire de technologie Ormera automatise désormais ce processus par la connexion de compteurs électriques intelligents avec la blockchain.

Une solution dite Smart-Meter, spécialement développée et configurée à cet effet en collaboration avec Ormera, collecte et regroupe les données numériques relatives à la production et consommation d’électricité et les transmet automatiquement, via une connexion de données sécurisée, à l’application blockchain d’Ormera. Ainsi, la tâche dispendieuse de lire et transmettre les données devient superflue. L’application affecte les données à l’utilisateur concerné et déclenche le processus de facturation automatiquement, via les coordonnées de paiement enregistrées comme le compte bancaire par exemple.

center

Effort minimal, transparence maximale

La solution Smart-Meter d’ABB peut être installée et mise en service sans difficulté dans n’importe quel bâtiment. Et elle se passe d’une programmation complexe. Grâce aux informations disponibles en temps réel, il est en outre possible de moduler les tarifs en toute souplesse, selon le moment de la journée ou la période de l’année, et adapter le prix de manière dynamique en fonction des conditions climatiques et de ce qui se pratique sur les bourses de l’électricité. Ainsi, les utilisateurs bénéficient d'une pleine transparence quant à leur consommation électrique propre et les coûts. L’automatisation des processus et la simplicité d'utilisation réduisent les tâches administratives et les frais à un minimum.

Les données enregistrées dans la blockchain et dans l’infrastructure bancaire sont sécurisées de telle sorte que leur modification ou suppression soit impossible sans être remarquée. Les champs d’application de cette solution de référence sont multiples: les factures de gaz ou d’eau ainsi que la facturation de l’électricité prise à une borne de recharge pour un véhicule électrique s'imposent comme une évidence.

Robert Itschner, Président de la direction d'ABB Suisse: «Grâce à la coopération entre ABB et Ormera, nous démontrons de quelle manière la digitalisation et plus particulièrement la technologie blockchain pourra simplifier notre quotidien et rendre des processus présumés complexes transparents dans un futur proche. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer, en tant que partenaire de technologie, par nos solutions numériques à ce développement avant-gardiste pour l’utilisation intelligente des énergies renouvelables.»

Matthias Egli, Co-CEO d’Ormera: «La blockchain fournit la base idéale pour la facturation simple, fiable et transparente d’électricité produite en propre. Notre objectif vise à réduire la complexité et la charge administrative individuelle de la facturation.»

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est un leader des technologies de pointe qui accompagne les industries dans leur transformation digitale. Fort d’un héritage de plus de 130 ans d’innovation, ABB possède quatre champs d’expertise, représentés par ses business : Electrification, Industrial Automation, Motion, et Robotics & Discrete Automation, réunis par la plate-forme digitale ABB Ability™. La division Power Grids d’ABB sera cédée à Hitachi en 2020. ABB est présent dans plus de 100 pays et compte quelque 144 000 employés

Ormera est née à partir d'un projet d’innovation de PostFinance et d’Energie Wasser Bern (ewb) et a été fondée en été 2019 en tant que start-up. Ormera constitue une plateforme basée sur le web pour les fournisseurs d'électricité, prestataires énergétiques, prestataires immobiliers et administrations. Elle relie le compteur électrique avec le compte de l’utilisateur et automatise ainsi le processus de facturation d’électricité en intégralité. Pour le Regroupement de consommation propre (RCP), Ormera constitue la solution Meter-to-Cash optimale pour gérer et facturer l’électricité de manière autonome. www.ormera.ch

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp