ABB lance une solution UPS innovante

ABB présente sa nouvelle solution MegaFlex, qui offre le système d'alimentation sans coupure (UPS) le plus résistant et le plus compact du marché, avec une em-preinte au sol réduite jusqu'à 45 %.

center

La demande des entreprises conduisant à une augmentation des applications SaaS (Software as a Service) et IaaS (Infrastructure as a Service), la continuité des centres de données n'a jamais été aussi critique.  

En tant que leader du marché de la technologie des UPS onduleurs, la gamme MegaFlex d'ABB vise les marchés IEC et UL, avec des gammes de puissance allant jusqu'à 1,5 et 1,6 MW respectivement.  

Présentée à l'occasion du Data Centre World de Londres, la solution MegaFlex offre une excellente disponibilité et fiabilité, avec l'empreinte la plus compacte du marché, jusqu'à 45 % plus petite pour la version IEC par rapport aux modèles concurrents de même puissance. Malgré son faible encombrement, l'UPS offre également 97,4 % de rendement, adaptables à une charge informatique variable.   

Cela soutient la mission d'ABB Electrification, à savoir "Zero for smart cities", une vision pour une réalité sans émissions pour tous, et renforce son engagement à offrir des technologies d'alimentation électrique sûres, intelligentes et durables à l'industrie mondiale des centres de données

center

Ciaran Flanagan, responsable mondial des centres de données d'ABB, a déclaré "Alors que les grands centres de données poussent les besoins en énergie toujours plus loin, la demande de solutions d'alimentation évolutives et redondantes ne cesse de croître. La grande quantité d'énergie consommée par ces centres de données signifie que chaque point de pourcentage d'amélioration de l'efficacité entraîne des économies. Plus important encore, cela soutient nos engagements en matière de développement durable.   

"MegaFlex DPA a été créé en réponse aux demandes croissantes de puissance et combine intelligemment les plus hauts niveaux d'efficacité avec la plus petite empreinte. Nous sommes ravis de présenter ce nouveau produit pionnier ainsi que notre portefeuille plus large de solutions d'électrification et de solutions numériques pour des opérations de centres de données efficaces et fiables".

Parmi les autres caractéristiques clés de la solution MegaFlex UPS d'ABB, citons Architectures de distribution électrique standardisées conformes au système de classification de l'Uptime Institute et à la norme EN 50600

  • Architectures de distribution électrique standardisées conformes au système de classification de l'Uptime Institute et à la norme EN 50600
  • Convertisseurs à haut rendement en mode VFI (Voltage Frequency Independent) avec un rendement de 97,4 %, permettant de réaliser des économies et d'améliorer la consommation d'énergie
  • Portabilité - le rack de serveurs peut être mis en place simplement et en toute sécurité avec un transpalette sur place
  • Compatible avec le lithium-ion ou le VRLA (batterie plomb-acide régulée par valve) pour le stockage externe
  • Capacité de puissance redondante optionnelle de 1 000 kW N+1 et de 1 250 kW N+1
  • L'affichage graphique du système permet à l'opérateur d'afficher les mesures, les événements et les alarmes
  • Connectivité pour les cartes de communication optionnelles, y compris SNMP, Modbus TCP/IP, Modbus RS-485
  • Fournit jusqu'à 6 MW et répond à l'exigence des "six-neuf" pour les centres de données les plus exigeants d'aujourd'hui.

MegaFlex DPA est conçu pour fonctionner en synergie avec les produits d'infrastructure électrique d'ABB afin de fournir un flux continu d'énergie propre à un centre de données et d'offrir la résilience du système nécessaire aux solutions modernes de stockage de données qui mettent en œuvre des approches distribuées, en nuage ou hybrides.  

La facilité d'entretien est rendue plus facile et plus accessible grâce à sa plateforme modulaire. Les autodiagnostics améliorés permettent d'accélérer la mise sur le marché, de réduire les temps d'arrêt et, surtout, d'atténuer le risque d'erreur humaine pendant les phases de démarrage et de maintenance. Un programme de maintenance prédictive intelligent permet une meilleure planification et réduit les calendriers d'entretien tout au long du cycle de vie du produit.

center

Il est important de noter qu'ABB a conçu et livré le MegaFlex DPA pour offrir une tranquillité d'esprit totale aux clients, avec l'assurance que leur alimentation est garantie par la meilleure technologie de protection de l'alimentation sur le marché.  

Liens

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp