Le système de refroidissement d'un DataCenter contribue à hauteur de 30 à 60 % de sa facture d'électricité. De nombreuses installations peuvent avoir la possibilité de réduire les coûts de refroidissement grâce à des pratiques bien établies.
Tout d'abord, l'utilisation d'une configuration d'enceinte à couloir chaud/à couloir froid. En disposant les équipements en alternant une allée avec une entrée d'air froid et une autre avec une sortie d'air chaud, il est possible d’obtenir une température de l'air plus uniforme dans toute la salle de serveurs. Et en utilisant des panneaux d'obturation à l'intérieur des armoires à équipement, l'air des allées chaudes et des allées froides ne se mélangent pas.
Le "flux d'air de dérivation" affecte jusqu'à 60 % de l'alimentation en air froid dans les salles informatiques. L'étanchéification des sorties de câbles minimise ce phénomène, l'air froid étant réaspiré dans les unités de refroidissement au lieu de circuler uniformément dans le DataCenter.
Une optimisation supplémentaire des systèmes de refroidissement peut être obtenue en utilisant des technologies efficaces, telles que des moteurs à haut rendements (IE5) et des entraînements à fréquence variable à très faible niveau d’harmoniques (ULH) pour les ventilateurs, le maximum de gain étant obtenu en réunissant les 2.
Cependant, comme la densité des baies de serveurs ne cesse d'augmenter, il est peut-être temps d'envisager des technologies de refroidissement liquide. Les systèmes traditionnels de refroidissement par air se sont avérés très efficaces pour maintenir un environnement sûr et contrôlé à des densités de baie de 2 à 3 kW par baie. Mais aujourd'hui, il est possible de créer un environnement capable de supporter des densités beaucoup plus élevées, supérieures à 30 kW, dans lequel les systèmes de refroidissement par air sont insuffisants (les systèmes de refroidissement par air sont insuffisants au-dessus de 25 kW).
L’important dans ces systèmes de refroidissement liquide est de maintenir et de mesurer continuellement les débits et vitesse du liquide dans les tuyaux en fonction des différentes variations de température. Là encore, des systèmes de collectes d’informations « convergées » peuvent permettre d’atteindre les meilleurs niveaux de rendements atteignables pour les pompes par les couples de moteurs (IE5) et variateurs (ULH) de l’installation.
La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. https://www.abb.fr/lowvoltage
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.fr