ABB Formula E revient pour six courses à Berlin

ABB Formula E revient pour six courses à Berlin

- Trois doubles courses à l'aéroport de Tempelhof, Berlin, pour conclure la saison 6 du championnat ABB FIA Formula A

- La technologie ABB, moteur de progrès, pour accompagner l'Allemagne dans ses objectifs en matière d'e-mobilité et de durabilité

Le championnat ABB FIA Formula E revient la semaine prochaine dans la capitale allemande pour la sixième année consécutive, afin de compléter les dernières manches de la saison.

Les six courses se dérouleront sur neuf jours - 5/6, 8/9, 12/13 août. Chaque double courses utilisera une configuration de circuit différente et constituera un défi unique pour les pilotes qui devront développer des stratégies et s’adapter aux nouveaux tracés dans un délai très court.

Le circuit de Berlin est situé à l'aéroport de Tempelhof, sur le tarmac qui servait autrefois de porte d'entrée aérienne de la ville. Depuis l'arrêt des opérations aériennes en 2008, Tempelhof, situé au sud du centre-ville, a été réaménagé en parc urbain et en lieu d'accueil de plusieurs foires et événements.

Alors que la saison 6 reprend, Antonio Felix da Costa est en tête du classement des pilotes - et son équipe DS Techeetah est également en tête du championnat des équipes - avec une faible avance sur Mitch Evans de Panasonic Jaguar Racing.

Tempelhof accueillera également les sept dernières manches du Jaguar I-PACE eTROPHY, dont ABB est le partenaire officiel. Bien que le partenariat prenne fin après cette saison, les leçons tirées et les défis que représentent le soutien d'une série de courses mondiales, combinés à la riche expérience d'ABB en matière de charge dans le monde entier, seront intégrés dans les chargeurs qu'ABB fournira pour les voitures de 3ème génération de la saison 9 du championnat ABB FIA Formula E.

ABB accompagne l’Allemagne en termes d'e-mobilité et de durabilité pour soutenir les objectifs du pays dans ces domaines. Le gouvernement vise une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 1990 [1], date à laquelle sept à dix millions de véhicules électriques (VE) devraient être sur les routes allemandes [2]. Il vise également une interdiction totale de la vente de voitures à moteur à combustion d'ici 2050 [3].

En tant que leader mondial de fournitures d'infrastructures de recharge pour la mobilité électrique, depuis les voitures électriques, les bus électriques jusqu’aux bateaux et aux trains, ABB renforce continuellement sa position de leader dans ce domaine, notamment en Allemagne, où ABB bénéficie de partenariats étroits avec l'industrie automobile renommée du pays. Cela inclut un partenariat exclusif avec Porsche, qu'ABB a conclu plus tôt cette année, pour promouvoir conjointement la mobilité électrique, en devenant partenaire officiel de l'équipe de Formula E de TAG Heuer Porsche. ABB a également fourni et installé des systèmes de recharge et des infrastructures électriques pour le premier dépôt de bus entièrement électrique d'Allemagne, après s'être associé à l'opérateur de transport public allemand Hamburger Hochbahn AG.

Tarak Mehta, président de l’activité Electrification d’ABB, a déclaré : "L'E-Prix de Berlin est une vitrine pour présenter la technologie de la mobilité électrique et souligne le rôle de longue date d'ABB en tant que partenaire de l’Allemagne dans ses objectifs en matière de durabilité. Nous sommes fiers de travailler directement avec les fabricants sur et hors-piste, tout en continuant à améliorer la disponibilité généralisée d'une infrastructure de recharge fiable et performante, qui est essentielle pour faire progresser l'Allemagne".

L'usine ABB de Lüdenscheid en Allemagne est le premier site de production neutre en CO2 de l'entreprise
L'usine ABB de Lüdenscheid en Allemagne est le premier site de production neutre en CO2 de l'entreprise
center

L'Allemagne abrite également le premier site de production neutre en CO2 d'ABB à Lüdenscheid. Grâce au projet pionnier "Mission To Zero" d'ABB Electrification, une combinaison d'énergie solaire, de gestion intelligente de l'énergie et d'une centrale de cogénération très efficace fournit suffisamment d'énergie pour alimenter toute l'usine tout en permettant d'économiser environ 630 tonnes d'émissions de CO2 par an.

Depuis sa fondation en 1900, ABB Allemagne est devenue l'une des principales entreprises technologiques du pays, avec 8 500 employés répartis sur plus de 30 sites. Elle opère dans les domaines de l’électrification, de l'automatisation industrielle et de la robotique, des variateurs et des moteurs. Elle contribue également activement à façonner l'avenir numérique de l'Allemagne avec son offre digitale ABB Ability™. L'Allemagne est le troisième marché d'ABB en termes de chiffre d'affaires.

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Fort d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 110 000 collaborateurs talentueux répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com

[1]https://www.bmu.de/en/topics/climate-energy/climate/national-climate-policy/greenhouse-gas-neutral-germany-2050/[2]https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutzprogramm_2030_umsetzung_klimaschutzplan.pdf[3]https://theicct.org/sites/default/files/publications/Combustion-engine-phase-out-briefing-may11.2020.pdf

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp