ABB a remporté un contrat avec Guangzhou Shipyard International Ltd en vue d’équiper deux nouveaux ferries de P&O Ferries d’une gamme complète de solutions intégrées. Le système de propulsion hybride, qui combine des batteries électriques d’une puissance de 8,8 MWh et des groupes électrogènes, réduira la consommation de carburant des ferrys P&O dans le sens Douvres-Calais de 40 %. Les batteries fonctionneront à pleine puissance lors des manœuvres dans la zone portuaire et à quai et faciliteront le passage des navires à l’ère zéro émission à mesure que les ports seront dotés de stations de recharge électriques.
Les ferries de 230 mètres de long, qui deviendront les plus gros navires de transport de passagers et de fret à naviguer sur ces lignes maritimes lors de leur mise en service en 2023, seront équipés de quatre unités de propulsion Azipod® de 7,5 megawatts chacune. La compagnie P&O Ferries a été séduite par les avantages de l'intégration de la passerelle à l’hélice, qui ont été déterminants dans le choix de la solution hybride pour ses nouveaux ferries.

Outre le système de propulsion Azipod® et de stockage de l’énergie, les navires nouvelle génération intégreront un ensemble de solutions ABB complètes couvrant l’alimentation, la propulsion, l’automatisation et la gestion de l’énergie. La solution de gestion de l'énergie PEMS d’ABB, étroitement intégrée au système électrique, assure quant à elle une utilisation optimale des sources d’énergie des navires en améliorant le flux d'informations entre les systèmes installés à bord.
« Les ferries P&O en cours de construction au chantier naval de Guangzhou seront absolument uniques. Nous sommes ravis de renforcer notre coopération stratégique avec le leader des technologies ABB et de travailler ensemble sur ce projet novateur, étant donné la renommée d’ABB en tant que fournisseur de premier plan sur le marché mondial des ferries », a déclaré M. Zhongqian Chen, président de Guangzhou Shipyard International.
« Nous sommes fiers de retrouver les technologies d’ABB au cœur du programme de durabilité de P&O Ferries. Elles contribueront à assurer la transition vers un futur zéro émission du transport maritime », a déclaré pour sa part Juha Koskela, directeur du Business ABB Marine & Ports.
Grâce à une conception spécifique qui permet d’équiper les navires à l’avant comme à l’arrière de deux unités Azipod® et d’une passerelle, les navires n’auront plus à être inversés au port. Le capitaine et les officiers n’auront qu’à se diriger vers le pont opposé, ce qui fera gagner sept minutes à chaque traversée aller ou retour et économisera une tonne de carburant, soit un sixième du carburant utilisé pour la traversée de 21 miles.
Les navires seront également pourvus du système connecté de positionnement et de commande intelligent d’ABB, l’ABB Ability™ Marine Pilot Control, qui accroît la sécurité et l’efficacité des manœuvres en automatisant certaines opérations de navigation, permettant ainsi aux officiers en passerelle de se concentrer sur l’optimisation générale du contrôle et du positionnement du navire.
Les moteurs thermiques des ferries seront en outre équipés du turbocompresseur à deux étages Power2 d’ABB qui offre des gains supplémentaires d’efficacité énergétique et jusqu’à 5 % d’économie de carburant. Le système Power2 permettra également de réduire les émissions d’oxyde d’azote de 60 %.
Exploitant une vingtaine de navires qui effectuent 27 000 traversées par an sur huit lignes entre le Royaume-Uni, l’Irlande et les ports du nord du continent, P&O Ferries est l’une des premières compagnies de transport maritime de personnes et de marchandises en Europe, avec plus de 8,4 millions de passagers, 1,6 million de voitures et 2,2 millions d'unités de fret transportés chaque année.
Le chantier naval Guangzhou Shipyard International chargé de la construction des navires est reconnu comme étant l'un des plus modernes et des plus grands de Chine et a clairement axé son activité sur des navires plus écologiques.
La demande de propulsions Azipod® est en forte hausse sur le marché mondial des ferries, qui assurent chaque année le transport de 2,1 milliards de passagers, 250 millions de véhicules et 32 millions de camions. Les armateurs portent de plus en plus leur choix sur les systèmes Azipod® qui offrent une rotation sur 360 degrés des propulseurs à pod, une fiabilité hors pair et une réduction des vibrations, et libèrent des mètres linéaires à bord grâce à l’emplacement du propulseur à l’extérieur de la coque.
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Fort d'un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 110 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com