2010 – ABB fournit le premier chargeur de 50 kW en Europe (Pays-Bas)
La première borne de recharge commerciale pour VE européenne, installée en Hollande, est dotée d’un chargeur rapide de 50 kW d’ABB. Elle est située sur le terrain d’une station d’essence traditionnelle dans la ville de Leeuwarden. Une entreprise de taxis locale a immédiatement converti certains de ses plus gros véhicules en véhicules électriques pour profiter des nouvelles installations.
2012 – Première démonstration d’un système de charge combinée dans le cadre du partenariat ABB et CCS (É.-U.)
ABB a été la première entreprise à présenter un prototype fonctionnel d’un système de charge combinée (CCS) à chargeur rapide dans le cadre de foires commerciales aux États-Unis et en Allemagne en 2012. Les chargeurs CCS basés sur des normes ouvertes sont conçus pour promouvoir l’utilisation des VE en simplifiant l’expérience de charge pour tous les utilisateurs.
2012-2013 – Des chargeurs d’ABB font partie des premiers réseaux de charge en courant continu nationaux (Estonie, Danemark et Pays-Bas)
ABB appuie la croissance des réseaux de recharge nationaux au Danemark, en Estonie et aux Pays-Bas. Des réseaux comprenant plus de 100 chargeurs rapides c.c. d’ABB sont installés dans ces pays en partenariat avec des opérateurs de points de charge indépendants, une première sur le marché.
2014 – ABB fournit le premier chargeur multi-standards à 3 prises certifié (CCS, ChaDeMo et c.a.) dans le monde

ABB est la première entreprise à fournir un chargeur multi-standards certifié – le chargeur rapide Terra 53 – à l’échelle mondiale. Grâce aux interfaces ouvertes et à sa large plage de compatibilité de charge, le Terra 53 convient à tous les véhicules électriques actuels et de prochaine génération.
2016 – ABB fournit les premiers chargeurs pour autobus électriques en Europe

Le premier système de recharge pour autobus électrique d’Europe utilise la technologie OppCharge d’ABB et est installé à Arendal (Norvège) et à Göteborg (Suède). Le système à normes ouvertes a été développé en partenariat avec Volvo, mais permet aux autobus d’autres marques de profiter des postes de recharge.
2018 – ABB devient le partenaire officiel du Championnat de l’eTROPHY du Jaguar I-PACE

Les chargeurs rapides construits sur mesure par ABB sont fournis à toutes les courses de voitures électriques du Championnat de l’eTROPHY du Jaguar I-PACE – une première dans le sport automobile.
2018 – ABB fournit les premiers chargeurs pour camions électriques en Europe

Alors que les spécialistes prévoient que les camions électriques constitueront 15 % des ventes totales de camions d’ici 2030, ABB propose toute une gamme de solutions de recharge pour véhicules lourds de 3 à 600 kW.
2018 – ABB lance les premiers chargeurs haute puissance à refroidissement liquide sur le marché
Chargements de 500 A ou 350 kW. Deux opérateurs de points de charge transcontinentaux (Electrify America et IONITY) ont choisi les bornes de recharge Terra HP d’ABB.
2018 – ABB alimente le premier autobus électrique autonome pour le transport des passagers

Le projet d’autobus autonome de la Nanyang Technological University (NTU), à Singapour, mise sur deux chargeurs pour véhicules lourds (HVC) d’ABB pour alimenter les premiers autobus électriques complètement autonomes de 40 sièges. Deux systèmes HVC peuvent charger deux autobus électriques autonomes Volvo de 12 mètres en 3 à 6 minutes.
2019 – ABB alimentera les premiers autobus électriques de Singapour en 2020
Les solutions de recharge intelligentes d’ABB sont choisies pour créer l’infrastructure de recharge d’un parc de 40 autobus électriques à Singapour.
2019 – ABB fournit des solutions de recharge de VE au premier terminal d’autobus entièrement électrique en Allemagne
ABB fournit des solutions de recharge de VE de bout en bout au plus important terminal d’autobus entièrement électrique de la Hamburger Hochbahn, en Allemagne. Ces solutions misent sur la recharge séquentielle durant la nuit.

2020 – ABB fournit une solution de mobilité électrique intégrée au premier terminal d’expédition entièrement automatisé de Singapour
Pour la première fois, les chargeurs d’ABB seront utilisés pour alimenter un parc de véhicules à guidage automatique (VGA) en service commercial, au port de Tuas, à Singapour. Le premier poste à quai sera en service en 2021 et le port sera totalement opérationnel d’ici 2040.

2020 – ABB fournit les premiers chargeurs aux marchés de la mobilité électrique émergents en Mongolie et au Pakistan

La station de recharge Terra 53, installée à Oulan-Bator, en Mongolie, est la première station de recharge de VE à courant continu dans ce pays. L’utilisation des VE connaît une croissance rapide sur les marchés émergents.
2020 – ABB fournira la technologie de recharge pour les voitures de Génération 3 de l’ABB Championnat FIA de Formule E, le premier championnat mondial de courses de voitures électriques

À la 9e saison du championnat, en 2022-2023, ABB sera le fournisseur de chargeurs officiel de l’ABB Championnat FIA de Formule E.