L’Agence nationale de l’eau de Singapour (PUB) choisit ABB pour l’automatisation du plus grand bioréacteur à membrane au monde

L’Agence nationale de l’eau de Singapour (PUB) choisit ABB pour l’automatisation du plus grand bioréacteur à membrane au monde

Avec une capacité de traitement de 800 000 m3 par jour – soit l’équivalent de plus de 300 piscines olympiques – l’usine de récupération d’eau de Tuas garantira la sécurité de l’eau en récupérant et en traitant les eaux usées.

L’Agence nationale de l’eau de Singapour (PUB) a conclu un contrat de près de 30 millions USD (40,5 millions SGD) avec ABB pour la mise en place d’un système complet de surveillance et de contrôle sur l’ensemble du site de récupération d’eau de Tuas (WRP).

Offrant une empreinte réduite de 30 % par rapport aux usines conventionnelles, l’usine de Tuas représente une composante clé de la deuxième phase du projet singapourien « Deep Tunnel Sewerage System » (DTSS), dont le coût est estimé à environ 4,8 milliards USD (6,5 milliards SGD). Les eaux usées de la partie ouest de Singapour seront acheminées jusqu’à l’usine de Tuas via deux canalisations souterraines distinctes, puis traitées et purifiées grâce à une technologie de bioréacteur à membrane (BRM). Ainsi, chaque jour, 650 000 m3 d’eaux usées domestiques seront recyclés en eau NEWater tandis que 150 000 m3 d’eaux usées industrielles seront traités avant d’être renvoyés et réutilisés dans les installations industrielles. La technologie BRM désigne un processus de filtration utilisant des membranes pour séparer les différentes substances.

Considérée comme l’une des nations les plus exposées au stress hydrique au monde en raison de son manque de sources naturelles d’eau douce, Singapour investit massivement dans des technologies lui permettant de fournir une eau de grande qualité à sa population, en pleine expansion, de 5,69 millions d’habitants et à ses entreprises.

Peter Terwiesch, président de la division Industrial Automation d’ABB, a déclaré : « À Singapour, la demande en eau est actuellement d’environ 1,6 million de mètres cubes par jour, dont 45 % sont dédiés à un usage domestique et 55 % à un usage industriel. D’ici 2060, le besoin en eau devrait presque doubler. Pour répondre à une telle demande, il est primordial de fermer le circuit de l’eau et de veiller à ce que chaque goutte soit collectée, traitée et réutilisée. Nous sommes ravis de participer à ce projet visant à traiter et à purifier l’eau à l’usine de récupération d’eau de Tuas, mais également de contribuer à gérer et à économiser l’énergie nécessaire à ce processus. »

En s’appuyant sur sa plateforme de contrôle ABB Ability™ 800xA et ses systèmes SCADA (télésurveillance et acquisition de données), ABB déploiera des systèmes de commande de process dans plusieurs installations du site. L’ensemble du système intégrera plus de 100 000 signaux d’entrée/sortie issus de divers actifs, dont des stations de pompage, une installation de traitement par temps de pluie, des biosolides, des modules dédiés aux liquides domestiques et industriels et une installation de stockage de l’eau pure, au sein d’une seule et même plateforme de contrôle, offrant ainsi une visibilité globale des opérations dans tout le réseau de l’usine. ABB fournira également des solutions de commande de process avancées afin d’améliorer les performances et le rendement de l’usine.

Brandon Spencer, président d’ABB Energy Industries, a commenté : « L’usine de récupération d’eau de Tuas consiste en une installation compacte et autonome en énergie. Grâce à notre solution, une petite équipe d’opérateurs sur site pourra bénéficier d’une visibilité globale des opérations et accéder à toutes les données de process afin de prendre des décisions permettant d’optimiser les performances en temps réel. »

Cette solution intégrant un système de contrôle de la puissance associé à un système de gestion technique du bâtiment, les opérateurs pourront contrôler les systèmes de ventilation et de climatisation et, surtout, gérer la consommation de l’énergie sur l’ensemble du site.

ABB déploiera également des systèmes de surveillance des alarmes et de sécurité afin d’assurer un contrôle industriel, notamment des solutions de cybersécurité visant à évaluer les menaces et à tester la vulnérabilité, et répondant aux exigences strictes de Singapour en matière de cybersécurité. Pour garantir le succès de la livraison et de la mise en œuvre de tous les systèmes, les opérateurs se verront proposer une formation sur simulateur. Les équipes de service d’ABB assureront la surveillance continue des actifs et des systèmes ainsi que leur maintenance préventive pendant huit ans après la fin de la construction.

Singapour est réputée au niveau international pour être une ville modèle dans la gestion intégrée de l’eau. En témoigne NEWater, une eau recyclée de haute qualité issue d’eaux usées traitées puis purifiées par le biais de technologies à membrane évoluées et d’un processus de désinfection à ultraviolets, destinés à la rendre ultra-propre et potable. Elle constitue un élément fondamental de la gestion durable de l’eau à Singapour. L’usine de récupération d’eau de Tuas s’inscrit dans une stratégie de développement intégré baptisée « Tuas Nexus ». Il s’agit du premier projet d’aménagement au monde qui intègre deux installations complexes visant à regrouper les processus de traitement des déchets solides et liquides afin d’exploiter les synergies du triptyque « eau-énergie-déchets ».

ABB Energy Industries permet la réalisation de projets et d'opérations sûrs, intelligents et durables pour les entreprises des secteurs du pétrole, du gaz, des produits chimiques, des sciences de la vie, de la production d'électricité et de l'eau. Grâce à des solutions intégrées qui automatisent, digitalisent et électrifient l'industrie, nous relions nos collaborateurs et la technologie pour aider nos clients à s'adapter et à réussir. Forts de 50 ans d'expertise dans le domaine, nous continuons à innover et à remodeler les approches traditionnelles dans le secteur de l'énergie grâce à nos technologies conçues pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les risques, diminuer la consommation et le gaspillage d'énergie.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Fort d'un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 110 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp