Le rover Perseverance de la NASA, qui a commencé à explorer son nouvel environnement après son atterrissage sur Mars le 18 février 2021, est équipé des technologies les plus avancées au monde, et notamment colliers de serrage Ty-Rap™ d’ABB, déjà largement utilisées sur Terre.
Ces colliers, que l'on retrouve dans les bâtiments ou les métros, en extérieur ou dans les profondeurs des océans, sont parfaitement adaptées aux contraintes des vols dans l’espace, et peuvent résister à la corrosion et aux radiations des environnements les plus extrêmes. Les colliers Ty-Rap, ceux-là même que l’on retrouve dans des applications commerciales du monde entier, ont été choisies par la NASA pour fixer les conduits et les composants extérieurs et intérieurs du rover et sécuriser l’équipement de recherche et le matériel de laboratoire.

« Utilisées pour maintenir et sécuriser le câblage et l’équipement du rover, les colliers de serrage Ty-Rap sont en quelque sorte le pendant high-tech des colliers de serrage standard que l'on utilise dans les habitations pour organiser les fils des équipements intérieurs ou des luminaires extérieurs, explique Matthias Heilmann, Président d’ABB Installation Products. Depuis bientôt 50 ans, les colliers de serrage Ty-Rap affichent d’excellentes performances dans les environnements terrestres les plus extrêmes et ont protégé différents composants contre les éléments et les changements de température violents lors de précédentes expéditions spatiales. »
La division aujourd'hui appelée ABB Installation Products fournit des produits au programme spatial depuis 1973 ; les colliers de serrage Ty-Rap sont utilisées en permanence sur le rover Curiosity de la NASA, toujours opérationnel, et équipaient auparavant les rovers jumeaux Spirit et Opportunity. Brevetées en 1958, les colliers de serrage Ty-Rap sont réputées pour leur dispositif de verrouillage Grip of Steel™ (languette métallique inox) utilisé dans les applications industrielles et domestiques. Depuis, près de 30 milliards de colliers de serrage Ty-Rap ont été produites, ce qui, bout à bout, représente plus de douze fois la distance entre la Terre et la Lune.
La mission Mars 2020 du rover Perseverance s’inscrit dans le programme d’exploration de Mars de la NASA, un projet à long terme d'exploration robotique de la planète rouge. La mission revêt des enjeux scientifiques hautement prioritaires pour l’exploration de Mars et tentera notamment de répondre à des questions clés sur la possibilité d’une vie sur cette planète.
La relation de longue date entre ABB et la NASA a débuté il y a plus de trente ans avec la fourniture de capteurs optiques pour appuyer des expériences sur la navette spatiale. En novembre 2020, la société a annoncé un contrat pour le Jet Propulsion Laboratory de la NASA : des technologies majeures d’ABB et de son partenaire Nüvü Camēras seront embarquées sur le télescope spatial qui sera envoyé en 2025 pour capturer les premières images des planètes situées à l’extérieur de notre système solaire. ABB est également un fournisseur majeur pour la série de satellites météorologiques JPSS américains, un projet auquel participe la NASA. Ces satellites sont des composantes essentielles à l’accomplissement de plusieurs missions spatiales américaines.
Anciennement Thomas & Betts, ABB Installation Products est une division du Business Electrification et un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits utilisés pour gérer la connexion, la protection et la distribution d’énergie électrique dans les secteurs de l’industrie, de la construction et des infrastructures. Avec plus de 200 000 produits commercialisés sous plus de 38 marques reconnues, les solutions d’ABB Installation Products se retrouvent partout où il y a de l’électricité.
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.fr