Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'industrie est responsable à 37 % de la consommation mondiale d'énergie et environ 30 % de l'énergie mondiale est consommée dans les bâtiments.
Bien qu'ils ne soient généralement pas visibles au public, les moteurs électriques et les variateurs de fréquence, qui optimisent leur fonctionnement, sont intégrés dans pratiquement tous les espaces bâtis. Ils maintiennent en fonctionnement un grand nombre d'applications essentielles à notre mode de vie moderne : les pompes, les ventilateurs et les convoyeurs industriels dans les systèmes de production, les systèmes de propulsion pour le transport électrique et les systèmes de climatisation, ventilation ou chauffage des bâtiments.

La technologie des moteurs et des variateurs a considérablement progressé au cours de la dernière décennie. Les conceptions innovantes actuelles offrent des rendements énergétiques plus importants. Cependant, un nombre considérable de systèmes industriels entraînés par des moteurs électriques en service - nous parlons d'environ 300 millions dans le monde entier – sont inefficaces ou consomment beaucoup plus d'énergie que nécessaire, ce qui entraîne un énorme gaspillage d'énergie.
Cette étude indépendante estime qu'en remplaçant ces systèmes par des équipements optimisés et à haut rendement, les gains pourraient réduire la consommation mondiale d'électricité jusqu'à 10 %. Cela représenterait à son tour plus de 40 % des réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui doivent être réalisées, pour atteindre les objectifs climatiques fixés par l'accord de Paris d'ici 2040.
"À elle seule, l'efficacité énergétique industrielle a plus de capacité que tout autre défi actuel pour faire face à l'urgence climatique. Elle représente une solution climatique essentielle pour la planète", a déclaré Morten Wierod, président du secteur d'activité Motion d'ABB. "Pour ABB, la durabilité est un élément clé des objectifs et de la valeur que nous créons pour toutes nos parties prenantes. Nos technologies de pointe permettent de réduire la consommation d'énergie dans l'industrie, les transports et les bâtiments. Grâce à ces technologies, nous avons de loin l'impact le plus important que nous puissions avoir sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. ‘’
Des mesures importantes ont déjà été prises pour encourager l'utilisation des véhicules électriques et des sources d'énergie renouvelables. Aujourd'hui, ABB estime que le moment est venu de faire de même en matière de technologie industrielle, ce qui apportera encore plus d’avantages pour l'environnement et l'économie mondiale.
"On ne saurait pas trop insister sur l'importance de la transition des industries et des infrastructures vers ces moteurs et variateurs économes en énergie, pour contribuer à une société plus durable", a ajouté Morten Wierod. "45% de l'électricité mondiale est utilisée pour alimenter les moteurs électriques dans les bâtiments et les applications industrielles. Par conséquent, les investissements réalisés pour améliorer et moderniser ces moteurs seront très rentables en termes d’efficacité’’.
ABB évalue fréquemment l'impact net sur l’efficacité énergétique mondiale de ses propres moteurs et variateurs à haut rendement, installés à travers le monde. En 2020, des économies d'électricité de 198 térawattheures ont été réalisées, ce qui équivaut à plus de la moitié de la consommation annuelle du Royaume-Uni. D'ici 2023, les moteurs et variateurs d'ABB devraient permettre aux clients du monde entier d'économiser 78 térawattheures d'électricité supplémentaires par an, soit presque la consommation annuelle de la Belgique, de la Finlande ou des Philippines, et plus que la consommation annuelle totale du Chili.
Les politiques réglementaires visent à pousser l'industrie mondiale à investir dans l'efficacité énergétique. Alors que l'Union européenne va mettre en œuvre cette année son règlement sur l'écoconception (UE 2019/1781), qui définit des nouvelles exigences strictes pour une évolution croissante des moteurs à faible consommation d'énergie, de nombreux pays n’ont pas encore pris de mesure.

Pour tirer parti des formidables possibilités offertes par les variateurs et les moteurs à haut rendement énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre, ABB estime que toutes les parties prenantes ont un rôle essentiel à jouer :
- Au niveau public, les décideurs et les régulateurs gouvernementaux doivent encourager leur adoption rapidement ;
- Les entreprises, les villes et les pays doivent être conscients des économies de coûts ainsi que des avantages environnementaux, et être prêts à investir ;
- Les investisseurs doivent réaffecter les capitaux et les allouer aux entreprises les mieux équipées pour faire face au risque climatique.
"Si notre rôle chez ABB est de toujours fournir les technologies, produits et services les plus efficaces à nos clients, et de continuer à innover pour une efficacité toujours plus grande, cela ne suffit pas. Toutes les parties prenantes de la société doivent travailler ensemble pour transformer de manière holistique notre utilisation de l'énergie. En agissant et en innovant ensemble, nous pouvons assurer le fonctionnement de services essentiels, tout en économisant de l'énergie et en luttant contre le changement climatique", conclut Morten Wierod.
Vous pouvez télécharger le livre blanc d’ABB ‘’Réaliser l’accord de Paris’’ ici : Le rôle vital des variateurs et des moteurs à haut rendement dans la réduction de la consommation d'énergie.
Pour plus d'informations, veuillez contacter : Relations avec les médias - InfoCom, Amel KARIM amel.karim@infocom-industrie.fr
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Fort d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com
ABB Motion fait tourner le monde - tout en économisant de l'énergie chaque jour. Nous innovons et repoussons les limites de la technologie pour permettre un avenir à faible émission de carbone pour les clients, les industries et les sociétés. Grâce à nos variateurs, moteurs et services numériques, nos clients et partenaires obtiennent de meilleures performances, une plus grande sécurité et une plus grande fiabilité. Nous offrons une combinaison de technologie et d'expertise industrielle afin de fournir la meilleure solution de moteur et de variateur pour une large gamme d'applications dans tous les segments industriels. Grâce à notre présence internationale, nous sommes toujours proches pour servir nos clients. En nous appuyant sur plus de 130 ans d'expérience dans le domaine des systèmes d’entraînement électriques, nous apprenons et nous améliorons chaque jour.