Allier l’aspect réglementaire, l’innovation technologique et le design avec les BAES d’ABB

Allier l’aspect réglementaire, l’innovation technologique et le design avec les BAES d’ABB

Le BAES (Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité) est un système d’éclairage de secours, sources centrales et luminaires associés, qui assure la sécurité des personnes en ERP (Établissement Recevant du Public) et ERT (Établissement Recevant des Travailleurs)

Les impératifs et les enjeux des BAES pour les architectes

Un BAES indique les sorties en cas d’évacuation d’urgence du bâtiment ou lors d’une panne de l’éclairage principal. L’éclairage de sécurité est aussi vital qu’indispensable pour la sécurité des personnes. Il réduit les conséquences humaines des sinistres en assurant l’évacuation rapide et sûre des bâtiments, en diminuant les risques de panique et en facilitant l’intervention des secours.

« Notre réflexion consiste donc à intégrer ces blocs sécurité afin qu’ils soient toujours fonctionnels et bien visibles. Puisqu’ils sont destinés à être vus, nous demandons aux fabricants de réaliser les produits les plus esthétiques possibles. Pour un architecte, l’élément primordial reste le design et l’intégration de ces systèmes. ABB a déjà grandement optimisé ses solutions. Elles possèdent de nombreux atouts. Nous avons la chance de pouvoir travailler avec des éléments très fins et discrets grâce à la technologie LED qui s’est considérablement développées ces dernières années. » explique Renaud Alardin, fondateur de R2A architectes.

Une collaboration dès la phase d’étude du projet pour améliorer l’intégration des BAES

De plus, une réflexion plus globale améliore l’intégrations des BAES dans les bâtiments. Par exemple, il est tout à fait possible de faire correspondre la couleur d’un enjoliveur de BAES incrusté dans un faux-plafond avec les interrupteurs présents sur les murs, afin de fondre le système dans le décor. Désormais, les experts ABB travaillent avec les architectes en associant les BAES et le reste de l’éclairage.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec des consultants, des architectes, des grossistes, des installateurs tout au long du cycle de vie du projet, de la conception à l’installation, à l’inspection et à la maintenance, à la rénovation. » précise Laurent Dumay, Spécialiste Prescription chez ABB France Electrification.

Conscient des divers enjeux architecturaux, ABB propose des produits et des solutions conçus pour faciliter l’intégration via des socles qui peuvent être peints, des enjoliveurs de couleur, des pavés LED très fins, des drapeaux ou des systèmes en tubes industriels. ABB intègre toute la technologie nécessaire au fonctionnement de ces systèmes en ne conservant que l’utile.

Les solutions ABB dans le milieu hospitalier

Dans un établissement hospitalier, une des préoccupations concernant la sécurité est la fiabilité du fonctionnement d’un BAES. En effet, il joue un rôle essentiel dans ces espaces publics où la sécurité prime. Les BAES sont soumis à des examens et des vérifications règlementaires. Ces vérifications obligatoires se déroulent sans coupure pour assurer la continuité de fonctionnement.

Face à ce défi, ABB propose des nombreuses solutions dont sa dernière nouveauté Naveo©Pro. Les solutions ABB garantissent aux hôpitaux une optimisation des coûts et du temps d’intervention en cas de défaut. Une gestion centralisée de l’installation détermine précisément la position du luminaire défectueux et la nature de la panne. Il est même possible de recueillir, à distance, toutes les informations concernant l’état d’une installation, par une simple connexion internet, afin de faciliter le suivi et la maintenance de l’éclairage de sécurité sur un outil de GTB. Grâce aux données recueillies et à des tests de fonctionnement, il est possible de planifier une inspection, de programmer une installation ou bien encore une maintenance à l’avance.

« La fonctionnalité la plus intéressante à ce jour est sans nul doute la gestion et la supervision des blocs sécurité à distance via une application pour smartphone ou une page internet. Dans les années à venir, il pourrait être intéressant, selon moi, de développer la possibilité de faire « parler » ces blocs en intégrant un haut-parleur afin d’informer les utilisateurs d’un éventuel problème et de les diriger encore plus efficacement vers les sorties. » exprime Vincent Kirsch, responsable d’affaire, Spie Batignolles.

Enfin, dans le but de réduire les temps d’installation, les blocs sécurité d’ABB sont très simples à installer avec les différents produits qui sont référencés afin de bien les distinguer.

La démarche éco-conception pour améliorer l’efficacité énergétique des hôpitaux

Les démarches d’éco-conception engagées par ABB, assurent le développement de solutions novatrices et écologiques pour répondre aux défis énergétiques et environnementaux. ABB propose des BAES NF Environnement qui garantissent une faible consommation grâce à des blocs 100 % LEDs. Grâce cette technologie, un établissement de santé peut diviser par 5 sa consommation d’énergie des BAES. Cela permet également de réduire l’impact environnemental.

La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. https://www.abb.fr/lowvoltage

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.fr

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp