Alors que le nombre d’appareils IoT utilisés dans le monde devrait, selon les analystes, dépasser 75 milliards d'ici 20251, ABB continue d'innover pour rendre la gestion du bâtiment encore plus intelligente et facile que jamais.
Parmi les solutions développées par ABB dans le cadre de son programme « Mission to Zero » pour des villes intelligentes, son nouveau système de commande ABB RoomTouch® est conçu pour aider les utilisateurs à s’investir dans un développement plus durable, aujourd'hui et dans le futur.
Avec un design moderne et épuré, ABB RoomTouch® est un écran tactile multi-commandes pour le contrôle intelligent des pièces, que ce soit pour l’habitat résidentiel ou les bâtiments tertiaires comme les salles de conférence, chambres d’hôtel, bureaux et cabinets médicaux. Les utilisateurs peuvent contrôler chaque élément de leur habitat à partir d'un écran tactile facile à utiliser, en balayant simplement ce dernier.
Sa conception ergonomique et ses icônes simples et intuitives facilitent l'utilisation. À partir d’un seul et même appareil, tous les gestes quotidiens de la vie intelligente sont programmables : du pilotage de l'éclairage à celui des volets roulants, en passant par la création de scénarios, le réglage de plages horaires de température ambiante, la gestion des informations d’une station météo ou encore la diffusion audio.
Le fonctionnement d’ABB RoomTouch® est d’une grande simplicité : il suffit de balayer l’écran vers le haut pour ouvrir les volets roulants ou vers le bas pour les fermer. L’utilisateur peut également créer des scénarios personnalisés dans chaque pièce : d'une simple pression sur l'écran tactile, les volets roulants se ferment et les lumières se tamisent. La commande peut également s’effectuer en faisant dérouler le menu ou en tapant sur l'écran pour confirmer une opération comme l'allumage des lampes.
Avec seulement 11 mm d'épaisseur, ABB RoomTouch® est composé d'un cadre métallique au style épuré et d'un panneau en verre haute qualité, et est proposé en finitions noire ou blanche très élégantes. Pour une visibilité maximale, l’écran peut être installé à l'horizontale ou à la verticale, selon le souhait de l’utilisateur.
Pour des économies d'énergie supplémentaires, l'appareil dispose d’un mode de mise en veille et se rallume automatiquement dès qu'il détecte une présence à proximité. Il comprend aussi un mode jour et nuit venant s'adapter à l'éclairage de la pièce.

« La technologie intelligente a transformé notre façon de vivre en créant des espaces plus intuitifs et plus accueillants. Ce nouvel écran associe un design élégant et des niveaux de fonctionnalité élevés pour offrir aux utilisateurs un contrôle total sur leur habitat intelligent. Dans le cadre de notre initiative « Mission to Zero » pour des villes intelligentes, il contribuera à repenser notre perception de l'énergie consommée. Ces changements simples et progressifs dans la manière dont nous utilisons nos espaces amélioreront l'efficacité énergétique pour le futur », a déclaré Oliver Iltisberger, directeur général de la Business Line Smart Buildings d'ABB.
1 Source : McKinsey
La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. https://www.abb.fr/lowvoltage
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.fr