ABB Business Electrification expose au salon CFIA, du 9 au 11 juin 2021 à Rennes

ABB, expert mondial dans l’automatisation propose des solutions électriques pour l’industrie agroalimentaire. Afin de répondre aux nombreux enjeux sanitaires et réglementaires, ABB fournit des solutions sûres et hygiéniques, répondant aux normes les plus strictes.

Les solutions innovantes d’ABB aident à optimiser la productivité et la consommation énergétique tout en assurant la sécurité des consommateurs, des collaborateurs et des installations.

Les nouveaux équipements de traitement dans le domaine de l’agroalimentaire exigent un niveau de durabilité élevé de leurs installations électriques et des arrêts de production minimisés qui peuvent coûter très cher aux industriels. Afin de répondre à tous ces enjeux, ABB propose de nombreuses solutions selon différents critères :

  • Sécurité et hygiène : des produits innovants qui préservent les équipements, dans le respect des normes de sécurités et des exigences sanitaires en matière de contamination.
  • Fiabilité et proactivité : des produits fiables, intelligents, faciles à installer et à nettoyer, réduisant ainsi le nombre d’arrêts de maintenance des équipements.
  • Responsabilité et durabilité : la continuité de service et la gestion de l’énergie sont des préoccupations majeures, les solutions intelligentes d’ABB offrent la possibilité d’optimiser les consommations énergétiques et de suivre l’évolution des installations sans compromettre leur fiabilité électrique.

Parmi les solutions qui seront présentées sur le stand :

Colliers de serrage antimicrobien Ty-Fast® : solution de fixation innovante pour une sécurité et hygiène accrue

Grâce à l’inclusion d’ions d’argent dans sa matière, ce collier empêche le développement microbien et diminue ainsi le risque de contamination. Exposé à la chaleur et à l’humidité, un collier de serrage peut abriter de nombreux micro-organismes. Le Ty-Fast® Ag+® élimine 99.9 % des bactéries et moisissures en seulement 2 heures et résiste à des températures allant de -40 à 85°C. Il est idéal pour les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, les établissements de santé et toutes les industries sensibles à la contamination.

Bloc tubulaire inox Indulux 316L : éclairage de sécurité pour exigences industrielles

Conçu et fabriqué en France, le bloc tubulaire inox Indulux 316L répond aux besoins d’éclairage de sécurité tant au niveau de l’évacuation que de l’éclairage d’ambiance en respectant les contraintes liées à chaque environnement. Sa nouvelle gamme livrée en acier inoxydable 316L, lui confère ainsi une résistance accrue aux milieux exigeants tels que l’agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique…Il résiste à la poussière (IK10) et à l'eau (IP68) même dans les conditions extrêmes. Son ouverture coulissante facilite l'installation et la maintenance. Indulux 316L est disponible en BAES et LSC (fonction évacuation et ambiance).

Inverseur de source TruONE® : Sécurité de l’alimentation des installations électriques

TruONE® est premier inverseur de source autopiloté doté de fonctions d’interrupteur et de contrôle pour plus de fiabilité et de protection des installations électriques.

Il assure une opération manuelle d’urgence en charge afin de garantir un rétablissement immédiat du courant en cas de dysfonctionnement.

TruONE® fournit à tout moment l’alimentation électrique de secours et simplifie les opérations, tout en réduisant les temps d’arrêt et les coûts de maintenance.

ABB France au CFIA 2021 : Hall 3, Stand D18.F17

La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. http://www.abb.fr/lowvoltage

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.fr

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp