Le système de propulsion Azipod® d’ABB est source d’énormes progrès dans l’industrie maritime, grâce à ses gains d’efficacité, ses avantages durables, et à la manœuvrabilité accrue qu’il offre à tout navire sur lequel il est installé.
Jukka Varis, responsable mondial de cette technologie, qui travaille avec le système depuis le tout début, et Ole-Jacob Irgens, ingénieur de formation, qui dirige aujourd’hui le programme de vente et de marketing pour le système Azipod® d’ABB, partagent leurs expériences et leurs connaissances.
Qu’est-ce que le système de propulsion Azipod® et comment fonctionne-t-il?
Azipod® est un système de propulsion orientable sans engrenage qui inclut un moteur électrique logé dans une nacelle à l’extérieur de la coque du navire. Mis au point à l’origine pour les navires brise-glace, le système Azipod® peut être adapté à presque tous les types de navires. Aujourd’hui, plus de 25 types de navires différents font appel à la technologie Azipod® – des navires de croisière aux cargos, en passant par les brise-glace, les traversiers et les yachts de luxe.
Jukka explique : « Le système Azipod® ressemble à un moteur hors-bord, mais beaucoup plus volumineux et qui pèse autant qu’un avion gros porteur chargé. Il peut tourner à 360 degrés autour de son axe, créant une poussée dans n’importe quelle direction et permettant une bien meilleure manœuvrabilité du navire. »

L’alimentation électrique minimise le bruit et les vibrations du moteur, assurant une conduite plus douce et plus silencieuse.
Gains d’efficacité et de durabilité
Les gains d’efficacité réels de la propulsion Azipod® sont devenus de plus en plus évidents au cours des trois dernières décennies, décuplant le rendement, la fiabilité et la durabilité des navires.
Le système Azipod® réduit la consommation de carburant jusqu’à 20 % par rapport à la propulsion traditionnelle par ligne d’arbre. Ole-Jacob ajoute : « Depuis la première installation sur un navire de croisière il y a 25 ans, nous avons évalué que l’industrie a économisé plus de 1 000 000 de tonnes de carburant seulement avec ces navires. »

La propulsion Azipod® a également ouvert la voie à de nouvelles routes maritimes qui n’étaient pas envisageables avant (comme la route maritime du Nord), car elle réduit la consommation de carburant et élimine le recours aux services d’un brise-glace.
Ole-Jacob explique : « Les navires peuvent avoir un itinéraire plus court entre l’Europe et l’Asie, ce qui permet de gagner de nombreux jours de transport. Pour ce faire, il faut des navires capables de traverser la glace, ce que permettent les caractéristiques uniques de l’Azipod®"
Le succès et l’avenir de la propulsion Azipod®
Compte tenu des nombreuses utilités et applications possibles de la propulsion Azipod®, l’équipe travaille actuellement sur des concepts intéressants.
Ole-Jacob explique : « Un concept est d’utiliser Azipod® sur des centrales électriques flottantes, qui nécessitent des propulseurs pour les positionner et les stabiliser, puis pour les déplacer à nouveau selon les besoins. Une autre perspective intéressante se trouve dans l’industrie de la pisciculture. Traditionnellement, les fermes piscicoles sont assez fixes, mais comme ces installations deviennent de plus en plus grandes, elles doivent être plus flexibles et se déplacer. Il y a certainement beaucoup d’applications révolutionnaires à venir. »
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique chef de file qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie pour atteindre un avenir plus productif et durable. En ajoutant les logiciels à sa gamme de produits des domaines de l’électrification, de la robotique, de l’automatisation et des entraînements, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre des niveaux de rendement inégalés. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com