Nouveau catalogue KAUFEL® : Éclairage de sécurité et alarmes

Expert en éclairage de sécurité depuis 1960, KAUFEL® met en œuvre son savoir-faire pour répondre aux besoins des clients, afin de leur offrir les solutions les plus adaptées

center

KAUFEL® édite son nouveau catalogue. Au sommaire, les différentes solutions et gammes de produits de blocs autonomes d’éclairage de sécurité, sources centrales et luminaires, alarmes incendie, alarmes techniques et de détection, ainsi que l’explicatif des normes et de la réglementation en vigueur.

Les produits KAUFEL® sont conçus par une équipe R&D dédiée et basée en France, sur le lieu même de fabrication. Grâce à la flexibilité et la réactivité de son site de production en Bourgogne (Piffonds), la marque offre des délais de livraison courts. KAUFEL® possède également des services dédiés à la réglementation. L'innovation est au cœur de leur ADN, donnant une légitimité sur le marché de l'éclairage de sécurité. Le respect de l'environnement et des normes sont des éléments clés et le gage d'une qualité optimale des produits KAUFEL®. Sa position de partenaire et de troisième fabricant français lui permet de répondre à tous types de projets.

Les nouveautés présentes dans ce nouveau catalogue KAUFEL® :

Naveo®Pro, la solution d’éclairage de sécurité intelligente

Naveo®Pro, la dernière application du système de surveillance d'ABB s’installe facilement et assure une surveillance et un entretien des systèmes d'éclairage de secours à partir d'un smartphone ou d’une tablette. Intégrée à la plateforme ABB Ability™, cette solution offre une cybersécurité renforcée et une intégration sécurisée des données ainsi que des avantages essentiels pour tous les utilisateurs du système.

Avec la plateforme ABB Ability™, le système fournit une vue d'ensemble numérique via le cloud, donnant des informations instantanées pour aider à la planification des ressources et améliorer la sécurité des bâtiments, qui sont traitées directement à partir d'un smartphone ou d’une tablette.

Boîtiers de télécommande BT 5F et BT 4000

L'installation des blocs autonomes doit posséder un ou plusieurs dispositifs garantissant une mise à l'état de repos centralisée. L’intégration d’une télécommande BT 5F ou BT 4000 soulage le personnel technique pour les contrôles réglementaires par la fonction test SATI. Lorsque la télécommande signale un « Défaut SATI » (LED rouge allumée), cela signifie qu'au moins un bloc est en défaut de fonctionnement sur l’installation. Les boitiers sont disponibles en modes manuel et automatique.

Sources centrales : protection, fiabilité et efficacité

Pour accompagner les Luminaires Sources Centrales (LSC), KAUFEL® offre une gamme complète de Sources Centrales à courant alternatif et continu. Elles assurent de nombreux bénéfices dont la facilité d’installation. Les sources centrales sont livrées en ordre de marche, de base avec 6 départs (4 pour les petits modèles) permanents avec un filtre (RFI) en entrée et un en sortie d’utilisation.

Les batteries sont connectées et protégées par une porte fusible bipolaire. Les presse-étoupes sont montés sur la source (uniquement pour les coffrets muraux), pour les sources en armoire au sol, des membranes souples sont préformées.

De plus, elles font gagner en efficacité énergétique grâce à leurs tensions de sortie en courant continu. Elles régulent et fournissent la même tension du début à la fin de l’autonomie. La sortie d’utilisation des sources centrales en courant alternatif a une sinusoïde parfaite.

Elles sont également testées et répondent aux normes de l’éclairage de sécurité. Les contrôleurs d’isolement sont montés dans toutes les sources centrales de plus de 100 V que ce soit en Vcc ou en Vca assurant la sécurité et la protection.

La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. http://www.abb.fr/lowvoltage

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Fort d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 110 000 collaborateurs talentueux répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com–

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp