ABB : lancement du premier véritable inverseur de source automatique TruONE™

L’inverseur de source automatique ABB TruONE™ est doté de son propre automatisme et de prise de tension intégrés.

ABB lance le TruONE™, un tout nouvel inverseur de source automatique (ATS) doté de fonctions de communication et de surveillance destinées à la fonction normal secours.

Le TruONE™ est le premier véritable inverseur de source automatique à inclure prise de tension et automatismes nécessaires dans un seul et unique appareil facile à installer ce qui réduit les temps d’installation jusqu’à 80 %.

La fonction normal secours s’appuie sur un inverseur de source automatique pour détecter les pertes d’alimentation électrique et basculer automatiquement vers le groupe électrogène de secours. Les inverseurs de source automatiques sont généralement des installations complexes composées d’automatismes reliés par des câbles, aux inverseurs, à des prises de tensions et interfaces d’utilisation.

Réunissant tous ces composants au sein d’un seul et unique appareil, notamment un automatisme intégré associé à une interface homme-machine (IHM) détachable, le TruONE™ rend les installations d’inverseurs de source automatiques plus simples, plus rapides et plus fiables (par exemple le TruONE™ vérifie si une tension rémanente ne créé pas une situation dangereuse en cas de retour trop rapide vers l’alimentation principale).

Avec sept protocoles de communication différents, proposés pour dialoguer avec l’inverseur de source automatique, le TruONE™ fait partie intégrante du portefeuille de solutions logicielles et communicantes ABB Ability™ pour aider les clients à gagner en productivité, grâce, entre autres, à des fonctions de maintenance prédictive et de surveillance de l’état des équipements.

Giampiero Frisio, Directeur général de la business line Smart Power, commente : « ABB donne naissance à la solution que tous ceux qui travaillent avec des inverseurs de source automatiques attendaient. Le tout nouvel inverseur de source automatique TruONE™ est le premier à intégrer tout ce dont la fonction normal secours a besoin au sein d’un seul appareil.

Conçu et testé pour dépasser les exigences du secteur, l’inverseur de source automatique TruONE™ garantit un approvisionnement fiable de l’alimentation électrique ».

L’inverseur de source automatique TruONE™ est simple à utiliser, car il ne nécessite aucun câblage d’automatisme (hormis le contact pour démarrage groupe) le raccordement de la puissance suffit, les prise de tensions sont intégrés, l’automatisme aussi. Selon des études ergonomiques, les temps d’installation pourront ainsi être écourtés de 80 %, de même que le temps et les coûts de câblage et de mise en service (jusqu’à 90 %).

Le TruONE™ est assemblé en usine et entièrement testé conformément aux standards qualité d’ABB.

En cas de fonctionnement manuel d’urgence, même en charge, la protection de l’opérateur est garantie, grâce au système de manœuvre accessible sans avoir à ouvrir la porte du tableau électrique. Cette manœuvre est facilitée par l’ingénieux logement de rangement de la poignée (en mode automatique elle est rangée dans son logement au sein du TruONE™ contrairement aux appareil actuel ou l’utilisateur doit prévoir de la tenir à disposition ce qui est source de perte…).

L’IHM détachable est complètement isolée de toute tension dangereuse, pour une sécurité maximale pour l’opérateur.

Le TruONE™ est le premier inverseur de source automatique à intégrer des fonctions de maintenance prédictive qui surveillent son propre état ainsi que son environnement et la température ambiante. Lorsqu’une alimentation de secours est nécessaire, l’inverseur de source automatique d’ABB est toujours prêt.

Innovante, cette solution est dotée de la même interface utilisateur et du même environnement logiciel Ekip Connect que les disjoncteurs ABB Emax 2, Tmax XT. Ses sept protocoles de communication fournissent des possibilités de communication maximale et ouvert, ses services cloud accessibles via le système de contrôle de la distribution électrique ABB Ability™ Energy Manager permettent à TruONE™ et autres appareils ABB de faciliter la gestion à distance des installations.

« Des innovations de ce type attestent de la renommée d’ABB au sein de l’industrie », déclare Dave Sterlace, responsable monde Data Center Technology pour ABB. « Le TruONE™ rend la gestion de l’alimentation de secours beaucoup plus simple, avec moins de câbles et plus d’intelligence. Hôpitaux, data centers et infrastructures de télécommunications seront les premiers à bénéficier de cette technologie. »

Ce tout nouveau dispositif est doté d’un éventail d’avancées dans le domaine de la conception et de l’ingénierie, notamment une construction astucieuse de contact qui s’appuie sur de nouveaux matériaux qui rendent le transfert de charges plus fiable, tout en garantissant le respect des exigences strictes de test des normes CEI et UL.

La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. http://www.abb.fr/lowvoltage

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Fort d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 110 000 collaborateurs talentueux répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp