ABB lance la borne de recharge de voiture électrique la plus rapide du monde

  •  Une autonomie de 100 km en moins de trois minutes
  •  La seule borne conçue expressément pour recharger jusqu’à quatre véhicules à la fois
  •  Solution qui convient parfaitement aux stations-service, aux stations de recharge urbaines, aux stationnements des magasins de vente au détail, ainsi qu’aux parcs de véhicules

ABB lance aujourd’hui une borne de recharge de véhicules électriques (VE) innovante et tout-en-un (disponible en anglais) qui offre l’expérience de recharge la plus rapide sur le marché.

La nouvelle borne Terra 360 d’ABB est une borne modulaire qui peut recharger simultanément jusqu’à quatre véhicules avec une distribution dynamique de l’énergie. Ainsi, les conducteurs n’auront plus à attendre si un autre utilisateur recharge déjà son véhicule avant eux; ils n’auront qu’à s’arrêter à une autre prise. Offrant une puissance maximale de 360 kW, la nouvelle borne peut recharger complètement n’importe quelle voiture électrique en 15 minutes ou moins. Elle répond ainsi aux besoins d’une variété d’utilisateurs de VE, qu’ils aient besoin d’une recharge rapide ou qu’ils souhaitent recharger la batterie de leur véhicule pendant qu’ils font leurs courses.

« Avec les gouvernements du monde entier qui adoptent des politiques publiques favorisant les véhicules électriques et les réseaux de recharge pour lutter contre le changement climatique, la demande pour des infrastructures de recharge de VE, en particulier pour des bornes de recharge rapides, pratiques et faciles à utiliser, n’a jamais été aussi élevée, a déclaré Frank Muehlon, président de la division Produits de mobilité électrique d’ABB. La borne Terra 360, avec ses options de recharge qui répondent à toute une variété de besoins, est un élément clé pour combler cette demande et accélérer l’adoption de la mobilité électrique à l’échelle mondiale. »

« C’est un grand jour pour ABB, qui, à titre de chef de file mondial de la recharge rapide des véhicules électriques, joue un rôle de premier plan dans l’évolution vers une société à faible émission de carbone, a indiqué Theodor Swedjemark, directeur des communications et membre du comité de direction du groupe responsable de la durabilité d’ABB. Le transport routier est responsable de près d’un cinquième des émissions mondiales de CO2. La mobilité électrique est donc essentielle pour atteindre l’objectif établi à Paris en matière de climat. Nous donnerons également l’exemple en remplaçant tout notre parc, qui compte plus de 10 000 véhicules, par des véhicules sans émission. »

La borne de recharge Terra 360 est conçue pour répondre aux besoins quotidiens et aux attentes des conducteurs de VE. Elle sera offerte en Europe à partir de la fin de l’année 2021, et aux États-Unis, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique en 2022. Tirant parti de la riche expérience sur le terrain acquise avec les nombreuses solutions de mobilité électrique d’ABB, la borne Terra 360 offre rapidité, commodité et confort. Elle est facile à utiliser et il s’en dégage une impression de familiarité.

En plus de répondre aux besoins des conducteurs de véhicules électriques privés dans les stationnements des stations-service, des dépanneurs et des magasins de vente au détail, les bornes Terra 360 peuvent être installées dans des emplacements commerciaux d’entreprises afin de recharger les voitures, les fourgonnettes et les camions électriques de leur parc.
En plus de répondre aux besoins des conducteurs de véhicules électriques privés dans les stationnements des stations-service, des dépanneurs et des magasins de vente au détail, les bornes Terra 360 peuvent être installées dans des emplacements commerciaux d’entreprises afin de recharger les voitures, les fourgonnettes et les camions électriques de leur parc.
center

Son système d’éclairage novateur guide l’utilisateur tout au long du processus de recharge et indique l’état de charge de la batterie du VE ainsi que le temps qu’il reste avant la fin d’une session de recharge optimale. La borne de recharge de VE la plus rapide du monde est également accessible pour les personnes en fauteuil roulant et est dotée d’un système de gestion des câbles ergonomique qui permet aux conducteurs de brancher leur véhicule rapidement avec un minimum d’effort.

En plus de répondre aux besoins des conducteurs de véhicules électriques privés dans les stationnements des stations-service, des dépanneurs et des magasins de vente au détail, les bornes Terra 360 peuvent être installées dans des emplacements commerciaux d’entreprises afin de recharger les voitures, les fourgonnettes et les camions électriques de leur parc. Les propriétaires ont ainsi la souplesse de recharger jusqu’à quatre véhicules pendant la nuit ou de procéder à une recharge rapide de leurs véhicules électriques au cours de la journée. Comme les bornes Terra 360 ont un faible encombrement, elles peuvent être installées dans de petits dépôts ou stationnements où l’espace est précieux.

Les bornes de recharge Terra 360 sont entièrement personnalisables. Les clients peuvent en modifier l’apparence, en y ajoutant leur marque de commerce au moyen de pellicules décoratives personnalisées ou en changeant la couleur des bandes lumineuses à DEL. Il est également possible d’inclure un écran publicitaire intégré de 27 pouces pour présenter des vidéos et des photos.

ABB est un chef de file mondial en infrastructure de véhicules électriques. Elle offre une gamme complète de solutions de recharge et d’électrification pour voitures électriques et autobus électriques et hybrides, ainsi que pour les fourgonnettes, les camions et les secteurs maritime et ferroviaire. ABB est entrée sur le marché de la mobilité électrique en 2010. Depuis, elle a vendu 461 000 bornes de recharge de véhicules électriques dans plus de 88 marchés, soit plus de 21 000 bornes de recharge rapide c. c. et 440 000 bornes de recharge c.a., y compris celles vendues par Chargedot.

Des bornes de recharge haute puissance d’ABB sont déjà déployées partout dans le monde grâce aux partenariats de l’entreprise avec des exploitants de réseaux de recharge internationaux comme IONITY et Electrify America.

Pour découvrir la technologie de recharge des véhicules électriques d’ABB, visitez le site www.abb.com/ev-charging (disponible en anglais).

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique de premier plan qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie pour atteindre un avenir plus productif et durable. En ajoutant les logiciels à sa gamme de produits des domaines de l’électrification, de la robotique, de l’automatisation et des entraînements, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre des niveaux de rendement inégalés. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment sa réussite à ses 105 000 talentueux collaborateurs dans plus de 100 pays. www.abb.com

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp