ABB confirme son engagement en faveur de la mobilité durable à Energy for Smart Mobility

ABB est un leader international en matière de technologies de pointe, qui développe et déploie des produits et des systèmes à haute efficacité énergétique optimisant la durabilité des moyens de transport.

Les véhicules, les trains et les avions équipés de moteurs à combustibles fossiles représentent près d'un quart de la consommation d'énergie mondiale – et une proportion quasi équivalente des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Le transport durable joue donc un rôle crucial dans la lutte contre les changements climatiques.

Sponsor Gold de Energy for Smart Mobility les 06 et 07 octobre prochains à Marseille, ABB abordera la nécessité d’une mobilité encore plus durable, plus intelligente, plus fiable, sans émissions et accessible à tous, et exprimera sa vision lors de tables rondes et ateliers.

Intervention de Vanessa Bisconti-Cateau, Directrice de la Division eMobilité ABB France (le 06 octobre de 16h00 à 17h00) : La transformation numérique des infrastructures et des services

Session innovation de Benoit Gamen, E-mobility Global Marketing and Communication Specialist ABB group (le 06 octobre de 16h00 à 16h30) : Les solutions de recharge pour les trajets longue distance

ABB, acteur de la mobilité durable

Accélérer le développement des mobilités à faible taux d’émission et la transition vers des carburants moins carbonés est aujourd’hui devenu indispensable. Ce développement doit prendre en compte 3 piliers que sont la distribution et l’accès au réseau, la maintenance rapide et proactive ainsi que les indicateurs de performance pour une gestion de flottes plus efficiente.

Pour y répondre, ABB, acteur sur le marché de l’e-mobilité depuis plus de 10 ans, s’appuie sur son expertise dans la conception, l’installation et l’entretien des infrastructures de charge, dont plusieurs réseaux nationaux de chargeurs. Le groupe dispose en effet d’une large gamme de produits et solutions incluant des technologies de charge destinées aux voitures, aux bus et aux camions électriques, ainsi que des solutions d'électrification pour les bateaux, les trains et les véhicules tractés par câble. Ces solutions s’adaptent aux usages et aux besoins de chacun.

Leader dans la recharge rapide, ABB a déjà installé plus de 21 000 stations de charge rapides DC dans 80 pays. La flexibilité de ses équipements et sa capacité à accompagner et déployer des parcs de bornes contribuent fortement à la lutte contre le changement climatique.

De plus, dans l’industrie maritime, ABB est à l’avant-garde de l'évolution de la navigation durable. La propulsion électrique, l'aide à la décision basée sur les données et les solutions intégrées pour les navires et quais ouvrent la voie à une industrie maritime à zéro émission, offrent une plus grande efficacité et fiabilité aux armateurs, et préparent les navires à répondre aux exigences de demain.

Quelques solutions innovantes d’ABB

Lancement de la Terra 360 : dans le cadre de sa stratégie visant à favoriser l'adoption à plus grande échelle des véhicules électriques (VE) à travers le monde, ABB investit dans la startup d’E-mobilité GO TO-U et lance Terra 360, le chargeur de voiture électrique le plus rapide du monde. Ce dernier peut fournir jusqu’à 100km d’autonomie en moins de 3 minutes, et c’est aussi le seul chargeur conçu de manière à pouvoir recharger jusqu’à 4 véhicules à la fois.

Vehicle-to-Grid : ABB a développé en partenariat avec Dreev, filiale d’EDF, le Vehicle-to-Grid (V2G), idéal dans le cas de flottes importantes de véhicules. Les VE, représentant d’importants gisements de flexibilité, agissent ensemble comme un parc de batteries disponible pour restituer de l'énergie au réseau lorsque la demande est élevée. Cela va plus loin en ajoutant à la mobilité électrique la notion de réseau électrique intelligent. En France, plus de 100 bornes V2G ont déjà été installées.

Hydrogène : le groupe ABB a choisi récemment d’établir en France une nouvelle activité globale pour pénétrer le marché de l’hydrogène : l'ingénierie et la réalisation de lignes de production de composants pour les véhicules à hydrogène. Le Global Solution Center est déjà en contact avec des clients mondiaux et espère livrer prochainement des lignes de fabrication pour une mobilité plus durable.

OPTIMAX® for Smart Charging : cette offre destinée aux flottes de véhicules permet une gestion complète de la consommation d'énergie en limitant la puissance du réseau et optimise la consommation d'énergie en fonction du prix et/ou du calendrier des véhicules. Grâce à cette solution, les coûts d'alimentation et d'énergie se réduisent dès l'installation et l'exploitation de l'infrastructure de recharge. OPTIMAX® for Smart Charging répartit également la consommation d'énergie lors du chargement des véhicules électriques pour éviter les pics et les périodes de prix élevés.

À travers ces innovations, ABB favorise la mobilité à zéro émission et le démontrera une fois de plus en devenant, à partir de la saison 9, en 2022-23, le fournisseur officiel de chargeurs pour le Championnat du monde ABB FIA Formula E, véritable banc d’essai pour poursuivre le développement de ses technologies, tout en démontrant les avantages de la mobilité électrique à un public mondial.

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Fort d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 collaborateurs talentueux répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp