La gamme de régulateurs ABB KNX a la capacité de rendre intelligent un bâtiment tertiaire en pilotant les stores ou les volets roulants, l'éclairage, le chauffage ou la climatisation, en local mais également à distance. Par le biais d’un interrupteur mural, d’une commande vocale, d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur, la gamme ABB KNX donne à l'utilisateur la maîtrise totale du confort, de la sécurité et de l'efficacité énergétique. Il est possible de gérer toutes les fonctions automatiquement, en fonction d'un programme horaire, d’un asservissement réalisé à partir du lever ou du coucher du soleil, de la température ou de la présence de personnes.
Le protocole DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est un protocole terrain défini dans la norme technique CEI 62386 pour la commande de l'éclairage dans le domaine de l’automatisation des bâtiments. Les systèmes d'éclairage communicants constituent un élément essentiel en matière d’économies d'énergie contribuant également à améliorer le confort et la sécurité des personnes. Le protocole DALI a été développé en tant que norme industrielle internationale pour une gestion simple et intelligente des équipements d'éclairage.
La gestion de l’éclairage en DALI est largement utilisée dans les locaux tertiaires, du fait de leur flexibilité et de leur facilité d'installation. La nouvelle gamme Premium se distingue de la précédente car elle est certifiée DALI-2 ce qui apporte davantage d’interopérabilités avec les systèmes du marché et rend possible l’accès à de nouvelles fonctionnalités d’automatisation très évoluées.
Les passerelles KNX DALI Premium
Les nouvelles passerelles KNX DALI Premium d'ABB, d’une largeur de 2 modules (70 mm), s’installent sur rail DIN et ont la possibilité de piloter jusqu’à 128 appareils DALI (2 sorties de 64 appareils).
Cette passerelle simple d’intégration et de mise en service, élimine l'un des obstacles rencontrés par les installateurs, tableautiers et intégrateurs de systèmes DALI traditionnels. Cette innovation rend l'intégration des solutions d'éclairage numérique DALI dans les bâtiments résidentiels et tertiaires beaucoup plus pratique.
Cette passerelle est simple à installer et son montage ne nécessite aucun outil. La sécurité étant un facteur clé dans sa conception, des mesures particulières ont été prises pour rendre l'installation et le fonctionnement totalement sûrs.
Cette passerelle certifiée DALI 2 est dotée de deux fonctionnalités remarquables : « Tunable White » et « Dim To Warm ».
Ces fonctionnalités permettent de piloter des luminaires en intensité mais également en couleur et plus particulièrement de piloter la couleur blanche pour lui donner une sensation de chaud ou de froid, l'objectif étant de se rapprocher de l'intensité lumineuse extérieure (et donc naturelle) du moment pour augmenter la sensation de confort et de bien être des occupants (ce phénomène est appelé rythme circadien).
La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. http://www.abb.fr/lowvoltage
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Fort d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 110 000 collaborateurs talentueux répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com