ABB et Lilium s'associent pour révolutionner l'infrastructure de recharge pour le transport aérien régional

ABB et Lilium s'associent pour révolutionner l'infrastructure de recharge pour le transport aérien régional

  • ABB E-mobility va développer et fournir une infrastructure de recharge rapide de type MegaWatt pour le jet électrique 7 places de Lilium
  • Environ 30 minutes pour recharger complètement les batteries
  • Soutiendra la norme de charge MCS pour l'aviation sans émission.

ABB E-Mobility et Lilium N.V. (NASDAQ : LILM) (« Lilium »), positionné comme un leader mondial de la mobilité aérienne électrique régionale, ont annoncé leur intention de fournir l'infrastructure de recharge pour le réseau aérien régional à grande vitesse de Lilium, dont le lancement commercial est prévu en 2024. Lilium a annoncé le lancement de réseaux en Floride, en Allemagne et au Brésil. Dans le cadre de l'accord, ABB développera, testera et fournira l'infrastructure de recharge rapide MegaWatt nécessaire pour les temps de rotation rapides requis par l'aviation électrique. Les points de charge d'ABB sont conçus pour pouvoir recharger complètement les batteries en 30 minutes environ, et jusqu'à 80 % en 15 minutes, permettant ainsi les 20-25 vols par avion et par jour prévus sur le réseau mondial de vertiports de Lilium. L'autonomie initiale d'un Lilium Jet 7 places devrait être de 250 kilomètres avec une vitesse moyenne de 280km/h.

« Combiner la mission de Lilium pour faire progresser l'aviation durable avec l'expertise du marché mondial et le leadership d'ABB en matière d'e-mobilité et d'infrastructure de recharge est une victoire pour l'environnement et une victoire pour les passagers », a déclaré Frank Muehlon, président de la division E-Mobilité d'ABB. De plus, nous considérons ce projet de partenariat comme un engagement important envers toutes les normes de recharge pertinentes qui sont adoptées par de multiples fabricants de « véhicules » électriques. En soutenant la nouvelle norme de charge MegaWatt, ABB E-Mobility ouvre la voie à l'électrification de tous les modes de transport, des voitures et camions aux navires marins, en passant par les véhicules miniers et, désormais, l'aviation."

En 2019, les émissions mondiales de CO₂ de toutes les activités aériennes commerciales ont atteint 918 millions de tonnes, soit une augmentation de 29% depuis 2013¹. Le transport de passagers étant responsable de 780 millions de tonnes, soit 85% des émissions totales des activités aériennes, la décarbonisation des transports est une étape essentielle pour lutter contre le changement climatique et construire un avenir plus durable.

Daniel Wiegand, PDG et cofondateur de Lilium, a ajouté : "Nous pensons que la décarbonisation de l'aviation est à la fois urgente et inévitable. S'assurer que nous disposons de la bonne infrastructure de recharge jouera un rôle crucial dans la mise en place de notre réseau aérien régional à grande vitesse en permettant une recharge rapide et efficace. Nous sommes fiers de travailler avec ABB, qui apporte des décennies d'expérience dans l'électrification et les logiciels, pour établir la norme de l'industrie de recharge pour l'aviation électrique."

Le réseau aérien régional sera constitué d'une série de Vertiports, qui disposeront de plusieurs aires de stationnement et de points de recharge à haute puissance. Le « MegaWatt Charging System (MCS) », l'infrastructure qui sera développée dans le cadre de ce projet de partenariat, permettra une recharge en courant continu (DC) jusqu'à 1000 kW et pourra également être utilisé pour les véhicules électriques lourds, tels que les camions et les bus. Dans le développement du MCS, ABB et Lilium prévoient d'adhérer aux normes applicables qui favorisent l'interopérabilité.

CharIN, l'organisation qui promeut l'interopérabilité basée sur le système de charge combiné (CCS) en tant que norme mondiale pour la recharge des véhicules de toutes sortes, a lancé en 2018 le groupe de travail « Megawatt Charging System » afin de préparer une norme de charge internationale pour la recharge à haute puissance des véhicules commerciaux.

Le partenariat reste soumis à la finalisation par les parties des conditions commerciales et de la documentation définitive s’y rapportant.

¹https://theicct.org/publications/co2-emissions-commercial-aviation-2020

A propos de Lilium

(NASDAQ : LILM) crée un modèle durable et accessible de transport régional à grande vitesse pour les personnes et les marchandises. En utilisant le Lilium Jet 7 places, un jet à décollage et atterrissage vertical entièrement électrique, offrant une capacité de pointe, un faible niveau de bruit et des performances élevées avec zéro émission en exploitation, Lilium accélère la décarbonisation du transport aérien. En collaboration avec les leaders de l'aérospatiale, de la technologie et des infrastructures, et avec des réseaux de lancement annoncés en Allemagne, aux États-Unis et au Brésil, les opérations commerciales devraient commencer en 2024. L'équipe de Lilium, forte de plus de 700 personnes, comprend environ 400 ingénieurs aérospatiaux et une équipe de direction responsable de la livraison de certains des avions les plus réussis de l'histoire de l'aviation. Fondée en 2015, le siège social et les installations de fabrication de Lilium se trouvent à Munich, en Allemagne, avec des équipes basées en Europe et aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez www.lilium.com.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Fort d'un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant l'activité et le modèle d'entreprise proposés par Lilium N.V., les marchés et l'industrie dans lesquels Lilium N.V. et ses filiales (collectivement, le "Groupe Lilium") ont l'intention d'opérer et le moment prévu de la commercialisation et du lancement de l'activité du Groupe Lilium. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots "croire", "projeter", "s'attendre", "anticiper", "estimer", "avoir l'intention", "stratégie", "futur", "opportunité", "planifier", "peut", "devrait", "sera", "serait", "sera", "continuera", "résultera probablement", et des expressions similaires. Ces déclarations sont fondées sur la conviction de la direction ou sur l'interprétation des informations actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et d'autres déclarations sur des événements futurs qui sont basées sur les attentes actuelles de la direction en ce qui concerne les événements futurs et sont basées sur des hypothèses et soumises à des risques et des incertitudes et susceptibles d'être modifiées à tout moment. Le Groupe Lilium va opérer dans une industrie émergente qui change rapidement. De nouveaux risques apparaissent chaque jour. Compte tenu de ces risques et incertitudes, vous ne devez pas vous fier ou accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans les projections ou les déclarations prévisionnelles. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent matériellement des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les risques suivants : (i) l'impact de COVID19 sur l'activité de Lilium ou le regroupement d'entreprises ; (ii) la capacité du Groupe Lilium à réaliser les bénéfices anticipés de son récent regroupement d'entreprises avec Qell Acquisition Corp. (iii) la capacité du Groupe Lilium de mettre en œuvre des plans d'affaires, des modèles d'exploitation, des prévisions et d'autres attentes et d'identifier et de réaliser des occasions d'affaires supplémentaires ; (iv) l'incapacité du Groupe Lilium et de ses partenaires à atteindre les spécifications prévues pour le jet Lilium et toute infrastructure connexe, (v) l'incapacité du Groupe Lilium et de ses partenaires commerciaux actuels et futurs à développer et à commercialiser avec succès les activités du Groupe Lilium ou des retards importants dans sa capacité à le faire et (vi) l'incapacité du Groupe Lilium à obtenir ou à protéger sa propriété intellectuelle. La liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Il est recommandé de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et le Groupe Lilium n'assume aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Une liste et une description plus détaillées des risques, incertitudes et autres questions peuvent être trouvées dans la section intitulée "Facteurs de risque" dans nos documents déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, qui sont tous disponibles sur www.sec.gov. Toutes les déclarations prospectives attribuables à Lilium ou à toute personne agissant en son nom sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde.

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp