Les solutions DataCenters d’ABB répondent aux enjeux d’aujourd’hui et de demain

Les DataCenters sont devenus un élément fondamental de notre société. Pour les faire fonctionner, il faut une puissance électrique sûre et sécurisée. ABB améliore sans cesse la fiabilité, optimise l’efficacité énergétique et l’utilisation des équipements pour accroitre la productivité des équipes. Sponsor Data Centre World Paris 2021, ABB présente ses dernières innovations - Stand N° D60, Hall 3.

center

Les solutions ABB assurent la maîtrise d’une infrastructure, la confiance dans le traitement des données fournies en temps réel pour une meilleure prise de décisions et une plus grande efficacité. Les solutions d’alimentation et de gestion de l'énergie pour les DataCenters d’ABB couvrent 4 principaux domaines : la connexion intelligente au réseau, la visibilité totale des composants, l’infrastructure critique évolutive et l’automatisation intelligente.

ABB, acteur majeur dans les DataCenters fournit des solutions d'électrification, des systèmes intégrés et de pilotage pour une alimentation électrique fiable et évolutive. Ces solutions contribuent à un DataCenter numérique et durable tout en garantissant la protection des personnes. ABB aide les clients à répondre à leurs besoins d'aujourd'hui et de demain en conciliant flexibilité, modularité et sécurité aussi bien pour le raccordement au réseau, qu'à la fourniture et à la gestion des équipements électriques.

ABB également sponsor de l’espace Data Centre Nouvelle Génération, présente le DPA 250 S4 avec un rendement de 97,6% dans le cadre d’une simulation d’un DataCenter avec ses composants électriques et informatiques auprès de partenaires et fournisseurs. ABB expose également ses dernières nouveautés sur son stand.

MegaFlex DPA™, la nouvelle solution UPS innovante d’ABB

Le MegaFlex DPA™ d'ABB cible le marché IEC et UL, avec des gammes de puissance allant respectivement jusqu'à 1,5 MW. La nouvelle solution MegaFlex DPA™ fournit une disponibilité et une fiabilité excellente, avec l'encombrement le plus compact du marché, jusqu'à 45 % plus petit par rapport aux modèles concurrents de puissance égale. Avec son faible encombrement, l'onduleur offre également une technologie d'alimentation durable impressionnante avec des pertes d'énergie réduites grâce à des convertisseurs à haut rendement pouvant atteindre 97,4 %, adaptables à une charge informatique variable. Le MegaFlex DPA™ est certifié du label prestigieux PEP ecopassport®.

La plateforme ABB Ability™ Energy and Asset Manager

ABB propose une nouvelle gestion intégrée et innovante des énergies et des équipements d’électrification moyenne et basse tension sous forme d’un service logiciel (SaaS). Le nouveau SaaS ABB Ability™ Energy and Asset Manager fournit un service de gestion des équipements et de l'énergie adapté aux applications spécifiques des exploitants. Les utilisateurs peuvent afficher et analyser les données sur les performances des installations et gérer les équipements pour optimiser la consommation d'énergie en temps réel et améliorer l'efficacité globale du site. Avec un accès instantané, à tout moment et en tout lieu, la nouvelle solution convient parfaitement aux datacenters, et fait économiser aux clients jusqu'à 30 % sur leurs factures d'énergie et jusqu'à 40 % sur les coûts de maintenance.

SMISSLINE TP pour une puissance et une sécurité accrue de l’installation

Dans de nombreux systèmes ou bâtiments, interrompre l'alimentation électrique pour travailler sur les systèmes n’est pas une simple affaire. Le système de prises enfichables SMISSLINE TP répond à cet enjeu. SMISSLINE TP est conçu de manière que des modifications ou des extensions du système puissent être effectuées en cours de fonctionnement. Il fonctionne sur des appareils et des composants sous tension sans charge, sans équipement de protection individuelle supplémentaire pour se protéger contre les risques électriques. SMISSLINE TP prévient tout danger pour le personnel causé par des arcs électriques de commutation ou des arcs électriques accidentels.

Le relais de protection tout-en-un REX610

REX610 est à l'épreuve du temps et évolutif. À mesure que le marché évolue et que les exigences changent, les modules peuvent être facilement ajoutés, supprimés ou remplacés sans qu'il ne soit nécessaire de changer tout le relais. Le matériel modulaire garantit la modification à tout moment, tout au long du cycle de vie, même des années après l'installation. Pour minimiser les temps d'arrêt coûteux, l'unité enfichable innovante et débrochable garantit une installation, une maintenance et des tests rapides et faciles.

Atelier par Hatem Bouzidi, Loic Chassignol et Almany Faty – Mardi 23 novembre 2021 – 10h10

Thématique : Repensez l'efficacité énergétique de votre DataCenter et anticipez son évolution

Description : Pour permettre la croissance des DataCenter en minimisant l’impact en matière d'environnement, l'efficacité énergétique doit être maitrisée et optimisée. Pour répondre à ces enjeux majeurs, découvrez les solutions digitales d’ABB Ability™ pour mieux utiliser les énergies, mieux gérer les équipements et mieux exploiter vos installations électriques. Nous mettrons également en avant notre UPS MegaFlex DPA™ qui contribue directement à optimiser l’efficacité énergétique avec un rendement à 97,4%. Optimiser c’est mesurer puis agir.

Participation à une table ronde de Hatem Bouzidi (Responsable segment DataCenter France) – Mercredi 24 novembre 2021 – 11h05

Thématique : Concevoir, construire ou restaurer un data centre en 2021 - Retours d’expériences

Description : Un datacenter se construit dans le temps… et il faut du temps et de l’énergie pour construire un datacenter. Retours d’expériences de l’idée à l’inauguration d’un datacenter, les territoires, les politiques, les autorisations, le design, le choix des technologies, la construction, les contraintes, la validation, le commissioning, les certifications, jusqu’aux premiers clients. Et la modernisation des datacenters existants.

Sponsor VIP de Data Centre World Paris 2021

Stand N° D60, Hall 3

La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. http://www.abb.fr/lowvoltage

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Fort d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 110 000 collaborateurs talentueux répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com–

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp