Les principaux opérateurs de DataCenters ayant signé le Pacte européen climatiquement neutres pour atteindre le zéro émission d'ici 2030, les exigences de rendement de leurs équipements électriques sont de plus en plus importantes dans la course à l’écologie. ABB répond en obtenant le prestigieux label PEP ecopassport® pour son MegaFlex DPA™, qui offre des gammes de puissance allant jusqu'à 6 MW.
L'association PEP est constituée de fabricants de clients finaux, d'associations institutionnelles et professionnelles. Elle est responsable de la mise en œuvre du programme PEP ecopassport®, qui vérifie les critères de performance tout au long du cycle de vie d'un produit : fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie. Offrant un cadre de référence international, le programme garantit des indicateurs de performance environnementale fiables, transparents, comparables et vérifiés pour les équipements électriques, électroniques, de chauffage et de refroidissement.
Le MegaFlex DPA™ d'ABB offre le meilleur rendement de sa catégorie avec 97,4% et réduit les émissions de carbone de 641 tonnes pendant la durée de vie du produit, ce qui équivaut à 200 véhicules de tourisme conduits pendant un an. Sa faible emprise au sol permet d’économiser jusqu'à 45 % d'encombrement et sa durée de vie pouvant atteindre 15 ans réduit le coût total de possession. Il est l'onduleur le plus fiable de sa catégorie sur le marché. Sa conception modulaire prend en charge des connexions simples et sûres, et repose sur l'architecture parallèle décentralisée (DPA™) d'ABB. Ce système innovant garantit que chaque module est un onduleur autonome, avec toutes les fonctions nécessaires à un fonctionnement indépendant, optimisant ainsi la fiabilité et la disponibilité.

Diana Garcia, Sustainability Leader - Power Protection, division ABB Smart Power a déclaré : « Nous sommes fiers d'obtenir ce label qui valide de manière indépendante les qualités écologiques du MegaFlex DPA™. Répondre aux besoins croissants en énergie des solutions des DataCenters modernes nécessite une énergie propre et durable et une résilience à l’échelle du système. Notre solution d'onduleur MegaFlex DPA™ combine les plus hauts niveaux d'efficacité disponibles avec la plus faible emprise au sol, contribuant ainsi à l’industrie mondiale plus durable du DataCenter. »
Étant donné que les besoins en énergie d'un DataCenter peuvent changer de manière significative, un niveau élevé d'adaptabilité est requis pour gérer les niveaux de consommation d'énergie. Le MegaFlex DPA™ minimise les pertes et améliore l'efficacité en ajustant automatiquement le nombre de modules actifs en fonction de la puissance requise. Les modules qui ne sont pas nécessaires se mettent en veille et prêts à se réactiver si la charge augmente.
En 2020, l’onduleur a reçu le label « Efficient Solution » de la Fondation Solar Impulse, une reconnaissance importante du travail d'ABB pour réduire les pertes d'énergie.
La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. http://www.abb.fr/lowvoltage
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Fort d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 110 000 collaborateurs talentueux répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com