ABB présente le premier débitmètre électromagnétique au monde avec une connectivité bidirectionnelle pour une gestion intelligente des pertes en eau.

ABB présente le premier débitmètre électromagnétique au monde avec une connectivité bidirectionnelle pour une gestion intelligente des pertes en eau.

  • ABB ajoute la connectivité mobile au débitmètre AquaMaster4, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie de 60 % et de détecter les fuites dix fois plus rapidement que la norme du marché, dans un secteur où chaque goutte compte
  • La connectivité des communications mobiles sur les réseaux 4G LTE et NB-IoT permet à l’AquaMaster4 Mobile Comms de fournir des données en temps quasi réel pour une gestion intelligente et précise de l’eau, sur site et à distance

On estime que les deux tiers de la population mondiale pourraient faire face à des pénuries d’eau d’ici 2025 (1). Pourtant, chaque année, des milliards de litres d’eau sont perdus avant d’arriver à destination. Il est possible d’obtenir une compréhension détaillée de la demande par habitant, de la croissance de la demande et des fuites coûteuses grâce à des données précises et opportunes sur le débit entrant et sortant des activités d’exploitation de l’eau.

Le débitmètre AquaMaster4 Mobile Comms d’ABB est la plus récente solution sans fil de mesure continue du débit, d’enregistrement de données précises et de communication d’informations qui sont essentielles pour les activités actuelles de gestion de l’eau. Grâce à sa connectivité supérieure sur les réseaux 4G LTE et NB-IoT, le débitmètre électromagnétique AquaMaster4 permet de réduire la consommation d’énergie de 60 %, en détectant les fuites dix fois plus rapidement que la norme du marché.

Premier débitmètre électromagnétique à être doté d’une connectivité bidirectionnelle au monde, l’AquaMaster4 Mobile Comms fournit des données en temps quasi réel aux fins de gestion intelligente de l’eau. Les opérateurs peuvent se trouver à des centaines de kilomètres et lire les valeurs de l’appareil à distance, ce qui leur permet de gérer l’appareil et leurs activités où qu’ils se trouvent et à tout moment. Les valeurs historiques enregistrées de la pression, du débit, des alarmes, de la durée de vie de la batterie et de l’enregistrement des activités peuvent également être récupérées à distance.

« L’AquaMaster 4 Mobile Comms vous permet de rester connecté au débitmètre au lieu de vous contenter de la communication des données, ce qui vous donne accès à des informations dynamiques sur l’offre et la demande et permet un meilleur contrôle et donc une gestion intelligente de l’eau, a déclaré Krishna Prashanth, directeur mondial de la gamme de produits des débitmètres électromagnétiques, unité d’affaires Mesure et analyse d’ABB. Il s’agit d’une étape importante dans le parcours numérique des réseaux d’eau, qui contribue à économiser les ressources dans un secteur d’activité qui consacre autant d’énergie à la conservation et la durabilité. »

Le débitmètre amélioré est également unique dans sa capacité à cerner les fuites nocturnes à faible débit qui, autrement, ne seraient pas détectées. La précision et la connectivité supérieures permettent d’avoir une confiance accrue dans les mesures et la facturation.

En utilisant des données mobiles à haut débit et à faible coût accessibles au moyen d’une carte SIM interne connectée à un réseau mobile, le nouvel AquaMaster4 Mobile Comms offre une solution adaptable et agile pour un déploiement à partir de pratiquement n’importe quel endroit. Les coûts sont réduits davantage par la longue durée de vie de la batterie du débitmètre, ce qui élimine le besoin de recourir à des câbles encombrants et coûteux et à des visites de site.

  • AquaMaster4 Mobile Comms avec téléphone portable
  • Gamme de produits de communication mobile AquaMaster4

Le débitmètre détecte également l’état de la batterie et peut être reconfiguré sur un mode d’alimentation approprié. En cas de défaillance, l’appareil se rétablit en redémarrant et il permet l’automatisation des tâches. Il peut également être alimenté par des énergies renouvelables, ce qui accroît davantage ses capacités de réduction des coûts, tandis que le programme de maintenance prédictive et les diagnostics améliorés permettent de gagner du temps et d’économiser de l’argent.

Outre la nouvelle connectivité du modèle Mobile Comms, l’AquaMaster4 d’ABB a récemment reçu la désignation Solar Impulse Efficient Solution pour sa réponse de haute technologie au besoin mondial d’une solution d’atténuation et d’adaptation à la crise de l’eau. La désignation Solar Impulse récompense les solutions rentables qui protègent l’environnement. L’AquaMaster4 s’est vu attribuer cette désignation à la suite d’une évaluation basée sur des normes vérifiées qui a été réalisée par un groupe d’experts externes indépendants. L’AquaMaster4 rejoint l’initiative du défi #1000solutions de la Fondation Solar Impulse, qui sélectionne des solutions répondant à des critères élevés de rentabilité et de durabilité et les présente aux décideurs pour accélérer leur mise en œuvre.

center

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Fort d'un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com

Process Automation : La Business Process Automation d'ABB est un chef de file de l’automatisation, de l’électrification et de la digitalisation pour les industries hybrides et de process. Nous servons nos clients grâce à une large gamme de produits, de systèmes et de solutions de bout en bout, dont notre système de contrôle commande (DCS) n°1, nos logiciels, nos services de cycle de vie, nos produits spécifiques à certains secteurs et nos solutions de mesure, d’instrumentation et d’analyse industrielle, sans oublier les offres pour l’industrie maritime et les turbocompresseurs. N°2 mondial du marché, nous nous appuyons sur notre expertise dans différents domaines, sur nos équipes diversifiées et sur notre présence mondiale. Nous sommes attachés à aider nos clients à devenir plus compétitifs, à augmenter leur retour sur investissement et à exploiter leurs activités de manière sécurisée, intelligente et durable. go.abb/processautomation

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp