Situé dans un cadre magnifique au bord du Lac Majeur, le Lido Locarno constitue une oasis extraordinaire dédiée aux loisirs, au sport et au bien-être et dans laquelle jeunes et moins jeunes trouvent une offre variée et complète tout autour du thème de l’eau. Il s’agit d’un centre balnéaire moderne avec plusieurs piscines intérieures et extérieures, entre autres un bassin thermal extérieur avec des jacuzzis, un tremplin, un grand espace vert avec une plage et quatre toboggans spectaculaires qui sont ouverts toute l’année.
Sécurité pour les baigneurs
Afin de pouvoir proposer aux baigneurs la sécurité nécessaire, le CBR est équipé d’une alimentation sans interruption (ASI).
L’ASI est un appareil situé entre le réseau électrique et la charge critique qui sert à alimenter constamment en courant les appareils raccordés à l’aide de batteries tampon. Sa présence est indispensable pour les appareils qui ne peuvent en aucun cas rester sans courant ne serait-ce qu’une seconde.

Dans le cas du CBR, l’ASI a pour tâche d’alimenter en courant de manière sûre et continue les appareils critiques tels que les infrastructures numériques (informatiques) et de télécommunication, la surveillance vidéo, les tourniquets pour entrer et sortir, les caisses enregistreuses, les appareils électromécaniques, etc.
Le CBR a été rénové complètement en 2008 et mise depuis sur les énergies renouvelables et la baisse constante de la consommation d’énergie.
Économie d’énergie de 10%
Afin de garantir une sécurité et une continuité totales, le remplacement du système ASI de 30 kVA, qui était devenu désuet, était nécessaire et conforme à la vision énergétique du CBR. «Avec l’ASI PowerScale 33 ultra-efficace d’ABB, CBR économise désormais jusqu’à 10% d’énergie», confirme Renzo Salmina, responsable régional des ventes d’ABB.
L’efficacité énergétique accrue ainsi que la proximité de l’usine ABB à Quartino avec son équipe de service ont joué un rôle déterminant dans le choix du fournisseur. Depuis plus de 30 ans, des solutions d’alimentation sans interruption ont été développées, produites et testées dans l’usine avoisinante de Quartino.