ABB prouve son engagement dans une mobilité durable aux Rencontres FlotAuto

  • Une large gamme de solutions de recharge d’ABB présentées durant les Rencontres FlotAuto du 16 juin
  • Sponsor officiel du championnat ABB FIA Formula E, ABB s’engage dans une mobilité durable pour tous
  • ABB accompagne les gestionnaires de flottes à aborder le virage de l’électrique

Le transport est l'un des principaux responsables des émissions de CO2 dans le monde. Environ 24 % de toutes les émissions proviennent de ce secteur et plus de 75 % d'entre elles sont dues au transport routier avec les voitures, les camions et les motos. ABB a pour objectif d’œuvrer pour un avenir avec une mobilité sans émissions. La mobilité électrique associée à la production d'énergie renouvelable peut réduire considérablement les émissions de CO2 au niveau mondial. Ainsi, cela a un effet positif sur la santé et le confort grâce à la réduction de la pollution et du bruit.

Afin de répondre à ces enjeux, ABB expose aux Rencontres FlotAuto 2022 le 16 juin à Paris Event Center - Stand F16. ABB participe également à une conférence « Bornes de recharge pour véhicules électriques : les bonnes questions à se poser et les solutions pour un déploiement réussi » de 13h45 à 14h30 par Lucie Roiron, Procurement & Logistics Business Partner et Yann Bottoli, Product Marketing Specialist chez ABB France.

Depuis 2010, ABB ne cesse d’accroitre sa gamme de chargeurs DC ou AC. Les solutions d'électrification sont conçues pour tout type de transport : des chargeurs de véhicules électriques pour la maison jusqu'aux chargeurs de grande puissance pour les stations d'autoroute. Les dépôts de flottes électrifiées et la recharge pour les bus et camions électriques sont aussi couverts par cette offre. Sponsor officiel du championnat ABB FIA Formula E, ABB élabore de nouvelles technologies innovantes qui ont pour but d’être adaptées à l’usage quotidien d’ici quelques années.

Une gamme complète pour tout besoin

ABB propose notamment la borne de recharge Wallbox Terra AC. Cette borne est disponible dans des variantes allant jusqu'à 22kW afin de garantir la recharge dans les maisons et les bâtiments du monde entier. Elle offre une solution de recharge sûre, intelligente et durable.

Pour la gestion des flottes, ABB offre plusieurs types de chargeurs dont Terra 184. Cette borne assure la recharge jusqu'à trois véhicules simultanément, ce qui maximise la commodité pour les conducteurs et les recettes pour l'opérateur. Avec une puissance de recharge de 180 kW, Terra 184 peut être utilisée par des véhicules de toutes les tailles ainsi que les plus récentes générations de voitures, d'autobus ou de camions.

Concernant la charge ultra rapide, ABB a lancé récemment la borne Terra 360. Ce chargeur innovant offre une expérience de charge parmi les plus rapides du marché. À terme la borne proposera la charge simultanée jusqu'à quatre véhicules avec une distribution dynamique de l'énergie. Avec une puissance maximale de 360 kW, en fonction du véhicule, elle est capable de faire gagner 100 km d’autonomie en 3 minutes, répondant ainsi aux besoins des logisticiens et des gestionnaires de flotte.

ABB aux Rencontres Flot’Auto – Stand F16

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.fr

La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. http://www.abb.fr/lowvoltage

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp