- ABB élargit sa gamme de moteurs NEMA basse tension afin de renforcer sa position de chef de file dans ce segment
- Cette acquisition permettra de réaliser la promesse d’ABB d’élargir ses activités pour couvrir de nouveaux marchés et d’accroître sa part de marché de manière rentable
- Des installations de fabrication ont été mises sur pied au Mexique pour soutenir la croissance future
- L’acquisition devrait avoir un effet positif sur les marges du secteur commercial Entraînements d’ABB d’ici 24 mois
ABB a annoncé aujourd’hui qu’elle a signé un accord d’acquisition des activités de Siemens dans le secteur des moteurs NEMA basse tension. Comprenant des installations de fabrication à Guadalajara, au Mexique, cette acquisition donnera accès à une gamme de produits réputés, à une clientèle nord-américaine de longue date et à une équipe expérimentée au chapitre de l’exploitation, des ventes et de la gestion. L’entreprise emploie environ 600 personnes et a généré des revenus d’environ 63 millions de dollars en 2021. Les dispositions financières de la transaction n’ont pas été divulguées. La conclusion de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre de 2023.
Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de croissance rentable du secteur commercial Entraînements et permettra à la division des moteurs NEMA d’améliorer son offre de produits, de développer ses relations avec la chaîne d’approvisionnement et de rehausser le soutien offert à sa clientèle nord-américaine. Elle offre également la possibilité de mieux soutenir les clients au Mexique grâce à des activités de fabrication et de ventes locales. ABB prévoit bénéficier des synergies qui en découleront et d’utiliser l’expertise en recherche et développement, les relations de la chaîne d’approvisionnement et l’accès au marché pour aider la nouvelle gamme combinée à atteindre son plein potentiel.
« Cette acquisition d’intégration crée une forte valeur pour la division des moteurs NEMA d’ABB, a déclaré Tarak Mehta, président d’ABB Entraînements. L’investissement dans ce segment et le développement d’occasions de vente en Amérique du Nord, notamment au Mexique, permettront à ce segment d’accroître la marge du secteur commercial ABB Entraînements d’ici 24 mois. »
« Nous apprécions depuis longtemps la qualité et la conception de ces moteurs, a ajouté Jesse Henson, président de la division des moteurs NEMA d’ABB. Maintenant que nous avons rencontré l’équipe de direction qui se cache derrière ces moteurs, je suis plus convaincu que jamais qu’ensemble, nous pouvons faire croître nos entreprises combinées plus rapidement que nous ne pourrions le faire chacun de notre côté. Nous sommes impatients d’ajouter la gamme de moteurs NEMA basse tension de Siemens à notre offre actuelle de moteurs électriques industriels ABB et Baldor-RelianceMD. »
Le secteur mondial des moteurs NEMA, d’une valeur d’environ 2,7 milliards de dollars, comprend des moteurs électriques industriels utilisés principalement en Amérique du Nord. Les moteurs NEMA sont des composants essentiels servant à faire fonctionner des équipements dans des secteurs d’activité tels que les aliments et les boissons, le pétrole et le gaz, l’exploitation minière et les agrégats, ainsi que l’eau et les eaux usées, et dans des applications telles que celles qui déplacent l’air, les liquides et les unités.
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique de premier plan qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie pour atteindre un avenir plus productif et durable. En ajoutant les logiciels à sa gamme de produits dans les domaines de l’électrification, de la robotique, de l’automatisation et des entraînements, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre des niveaux de rendement inégalés. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment sa réussite à ses quelques 105 000 talentueux collaborateurs dans plus de 100 pays. www.abb.com
Remarques importantes sur les données prévisionnelles
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles relatives à l’acquisition par ABB des activités de Siemens dans le domaine des moteurs NEMA basse tension. Ces déclarations prévisionnelles peuvent être identifiées par des termes tels que « planifier », « avoir l’intention », « s’attendre à » et d’autres termes de nature semblable. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les attentes actuelles et comportent des risques et des incertitudes inhérents, y compris des facteurs susceptibles de les retarder, de les détourner ou de les modifier, et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Parmi d’autres risques, il n’y a aucune garantie que les bénéfices attendus de l’acquisition seront réalisés. Aucune déclaration prévisionnelle ne peut être garantie. Les déclarations prévisionnelles contenues dans le communiqué de presse doivent être évaluées en tenant compte des nombreuses incertitudes qui touchent les activités d’ABB, notamment celles indiquées dans la discussion sur les facteurs de mise en garde figurant dans le rapport annuel d’ABB sur le formulaire 20-F. ABB ne s’engage pas à mettre à jour publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres.